Loading
Blog | MES
Recent ActivityRecent Activity

Construindo uma Gigafábrica de Baterias? Comece com um Sistema de execução de manufatura.

Acelere o tempo de lançamento no mercado com um Sistema de execução de manufatura holístico que otimiza o desempenho de ponta a ponta – desde as matérias-primas até a fabricação e entrega de células.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Baterias de íon-lítio movendo-se pela linha de montagem em um transportador

O crescimento na produção de células de bateria de íon-lítio é surpreendente. Para suportar o aumento da capacidade de fabricação de veículos elétricos (EV), a demanda por células de bateria deve atingir 9,3 terawatts-hora até 2030 – um aumento de mais de 1.600% em relação aos níveis de 2020 .

Enquanto a Ásia continua liderando em capacidade de produção, atualmente estão previstas 38 novas gigafábricas de células de bateria na Europa e 13 nos Estados Unidos. E mais são anunciadas quase todos os dias.

Para os produtores de VE que procuram garantir o fornecimento de células de bateria mais próximo da fabricação de veículos, colocar essas instalações on-line rapidamente é uma necessidade crítica. O mesmo acontece com a entrega consistente de um produto de qualidade – e minimizando os gastos com CapEx e custos operacionais.  

Produção de veículos elétricos
Produção de veículos elétricos
Produção de veículos elétricos
A Rockwell Automation fornece soluções de produção inteligente flexíveis e dimensionáveis para fabricantes de carros elétricos para otimizar e adicionar valor à medida que as operações se expandem.
Saiba mais sobre nossas soluções de VE

Cronogramas agressivos. Novos desafios.

Quase que literalmente, todo veículo elétrico é construído em torno da bateria e, portanto, das células da bateria. E apesar dos contínuos avanços na tecnologia, a bateria ainda representa cerca de 30% do custo do veículo. Dada a primazia deste componente, qualquer interrupção no fornecimento da bateria – ou um atraso no comissionamento da gigafábrica – pode inviabilizar rapidamente os planos de produção de VEs.   

Para atender à demanda do mercado, os fabricantes reduziram significativamente o prazo para o lançamento de uma fábrica de baterias. Não muito tempo atrás, um cronograma de lançamento de 24 meses era considerado agressivo. Hoje, os produtores estão trabalhando para encurtar ainda mais os cronogramas.

Um plano de implementação ambicioso é apenas parte da equação. Simultaneamente, os produtores enfrentam um aumento nas regulamentações de sustentabilidade que exigem fornecimento responsável de matéria-prima, declarações de pegada de CO2 e recursos de rastreabilidade durante todo o ciclo de vida da bateria.

 

 

Habilite a conectividade de ponta a ponta com o sistema de execução de manufatura

Se você faz parte da equipe de lançamento da gigafábrica, como pode atender às demandas regulatórias e executar um lançamento bem-sucedido?

Uma das melhores maneiras de atingir seus objetivos é por meio de um sistema de execução de manufatura (MES) que permite conectividade e visibilidade de ponta a ponta. Uma gigafábrica que utiliza MES e outras tecnologias inteligentes e conectadas pode impulsionar a excelência operacional, demonstrar conformidade com a regulamentação e habilitar a produtividade da força de trabalho.

Na verdade, acreditamos que o sistema de execução de manufatura é a pedra fundamental das operações de gigafábricas bem-sucedidas.

Posicionado entre os sistemas de negócios e o chão de fábrica, um MES integra e compartilha informações para gerenciar pedidos de produção e problemas-chave de qualidade. Apesar da complexidade da produção de baterias, um MES pode estabelecer uma genealogia digital para cada célula de bateria e então rastreá-la começando com as matérias-primas e através do eletrodo, montagem da célula e processos de ativação.

É claro que muitas pessoas pensam no MES como uma forma de impor a adesão aos processos e regras de fabricação estabelecidos. E isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, um sistema MES pode aumentar a produtividade da força de trabalho com ferramentas de análise integradas e ferramentas de suporte visual digital, como realidade aumentada (AR).

Um MES também suporta agilidade e flexibilidade extraordinárias quando usado com ferramentas de modelagem e simulação para testar offline suposições de cenários de produção.

Faça dos requisitos funcionais do MES seu primeiro passo

Como você inicia o caminho para uma implementação oportuna do MES? Na maioria das vezes, os clientes com quem trabalhamos solicitam uma cotação de MES – e fornecem um documento descrevendo suas expectativas. Embora extremamente úteis, esses documentos raramente fornecem a especificidade que nós – ou qualquer fornecedor de MES – precisamos para recomendar uma solução econômica e mais adequada.

Para conduzir os clientes pelo caminho do sucesso, exigimos respostas explícitas a questões operacionais, como:  

  • Como você planeja, exatamente, implementar a criação de pedidos?
  • Como você definirá o que pertence ao sistema de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) e o que pertence ao MES?
  • O que você quer dizer com “gestão de qualidade” – e como você irá aplicá-la?
  • Qual é o seu método de implantação preferido – nuvem, no local ou híbrido?

Descobrimos que uma das melhores maneiras de reunir esse tipo de informação é por meio de um workshop de especificação de requisitos funcionais (FRS). Quanto mais cedo este workshop for realizado – e os requisitos de MES, IoT e de rede e infraestrutura forem definidos – melhor.

Impacto nos ciclos de aquisição

Todos sabemos que o lançamento oportuno de uma gigafábrica geralmente se resume a se os fornecedores de equipamentos podem cumprir prazos de aquisição agressivos. É por isso que os fabricantes de máquinas e linhas de produção também devem ser trazidos à mesa antecipadamente e em paralelo com o processo de definição de MES.

Pode ser tentador “queimar a largada” no processo de aquisição – especialmente devido a problemas contínuos na cadeia de fornecimento e atrasos significativos de equipamentos nos principais fornecedores. Mas isso pode causar problemas significativos que podem afetar o lançamento – especialmente durante o processo de comissionamento.

Por exemplo, sem requisitos de MES claramente definidos, você corre o risco de receber sistemas que não possuem recursos de teste de qualidade em linha, linhas com redes de fabricação que inibem o fluxo de dados adequado e lógica de máquina que não inclui os principais parâmetros necessários para o funcionamento do sistema MES – e muito mais. É claro que existem soluções alternativas para resolver esses problemas, mas todas levam tempo e aumentam os custos.

Publicado 22 de abril de 2022

Topics: Acelere a transformação digital Fabricantes de máquinas e equipamentos Soluções de sistema de execução de manufatura Produção de veículos elétricos

John Miles
John Miles
Global Head of Future Mobility, Rockwell Automation
John Miles is leading the global Electric Vehicle & Battery businesses for Rockwell Automation. In this role, John leads all sales, marketing, and business development efforts for the Electric Vehicle & Battery industries worldwide.
Conectar:
EmailEmail
Cliff Rice
Cliff Rice
Global Industry Consultant, Electric Vehicle & Battery Manufacturing, Rockwell Automation
Cliff is focused on cutting-edge technologies and has spent the past 7 years supporting some of the most innovative companies in the industry. Cliff has held various roles, including application engineer, engineering site lead, and principal engineer of the Rockwell Automation EV Innovation Center.
Conectar:
EmailEmail
Inscreva-se

Inscreva-se na Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se
Recomendado para você
Loading
O MES baseado em nuvem coloca os fornecedores de veículos elétricos na faixa expressa
O MES baseado em nuvem coloca os fornecedores de veículos elétricos na faixa expressa
Blog
Blog
O MES baseado em nuvem coloca os fornecedores de veículos elétricos na faixa expressa
This SaaS approach is a cost-effective way for electric vehicle Tier suppliers to start reaping the benefits of MES quickly – and speed time-to-market.
Ler agora
Criação da primeira máquina do setor para o mercado de baterias de veículos elétricos
Criação da primeira máquina do setor para o mercado de baterias de veículos elétricos
Estudo de caso
Estudo de caso
Criação da primeira máquina do setor para o mercado de baterias de veículos elétricos
A Hirata contou com a Rockwell para ajudar a criar a primeira linha de produção em massa de baterias de veículos elétricos para atender à demanda do setor.
Ler agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs