Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Redução de custos com o Intelligent Packaged Power

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Redução de custos com o Intelligent Packaged Power hero image

As vantagens de um sistema Intelligent Packaged Power possivelmente estejam na lista de desejos das empresas de mineração:

  • Eficiências aprimoradas
  • Melhor acesso aos dados
  • Custos de capital menores
  • Menos custos operacionais
Learn how the information from our portfolio of intelligent motor control can position you to make better operating decisions, improve system performance, and gain operation efficiencies.

Mas o que é exatamente um sistema Intelligent Packaged Power e por que ele é tão importante?

Antes de falar sobre estações geradoras, vamos primeiro compreender o que são centrais elétricas ou e-houses. Uma e-house é uma subestação pré-fabricada de distribuição de energia elétrica que é implantada em uma mina como um sistema totalmente fabricado, testado e integrado. A distribuição elétrica, o controle do motor e o controle do processo são integrados à e-house através de uma plataforma de sistema inteligente.

Essa abordagem pode ajudar as empresas de mineração a fazer grandes economias: em investimentos de capital antecipados e também com despesas operacionais de longo prazo.

Economias de capital

As estações geradoras e o controle de processo podem gerar grandes economias ao projeto. Abaixo são mostradas duas características principais de soluções modulares que geram essas economias de custo:

  1. Sistema pré-projetado, testado e validado: uma abordagem modular elimina a necessidade de contratar vários fornecedores para proteger as peças do sistema. Um único fornecedor pode projetar, testar e validar o sistema antes que ele chegue à mina. Com uma solução modular, os sistemas de energia e controle chegam como uma unidade completa à mina, ajudando a reduzir os custos e riscos iniciais e melhorando a probabilidade de que os projetos sejam concluídos dentro do prazo.
  2. Sistema em rede: ao eliminar a fiação, você ajuda a remover custos extras e complexidades do sistema. Além disso, você ganha flexibilidade para configurar e adicionar novos dispositivos com mais facilidade, conforme a necessidade. Um sistema em rede pode ajudar você a economizar horas dispendiosas de engenharia e manter seu projeto dentro do prazo.

Quer calcular as possíveis economias da sua mina? Use a nossa calculadora gratuita.

Economias operacionais

Os sistemas Intelligent Packaged Power também permitem que os operadores da mina tenham acesso aos dados de energia e os visualizem no contexto dos dados de controle de processo, o que ajuda a entender e controlar os custos de parada não programada, manutenção e energia.

  1. Tempo de parada não programada: os operadores podem rastrear as tendências de consumo de energia de uma mina em relação à produção e ao consumo de cada equipamento ou área de processamento e usar esses dados para melhor identificar e responder a possíveis problemas de parada não programada. Um sistema integrado pode inclusive começar a prever quando o equipamento vai falhar. Ao rastrear dados como tensões e correntes do motor, o sistema pode aprender padrões que indicam que uma falha ocorrerá. Por exemplo, se você observar um uso anormal de energia em uma fábrica que pode ser um indicador antecipado de falha do equipamento, envie um técnico para investigar antes que ocorra um problema e uma parada não programada.
  2. Manutenção: quando e se o equipamento falhar, um sistema inteligente fornece aos operadores dados elétricos para ajudar a identificar a causa, facilitando o envio do técnico certo com as ferramentas corretas para fazer o reparo adequado. Esses sistemas também são compatíveis com acesso remoto, portanto um especialista pode ajudar a solucionar problemas e fornecer orientações de reparo para minimizar os custos de manutenção remotamente.
  3. Custos de energia: a integração de sistemas de controle de energia e processo permite a contabilização de custos de energia em todos os ativos da mina, possibilitando o acesso a informações sobre os custos elétricos operacionais gerais, pois eles se correlacionam aos lucros da produção.

À medida que as empresas de mineração continuam sua jornada rumo a minas totalmente conectadas, contar com a tecnologia adequada é essencial. Um sistema inteligente pode ajudar os funcionários da mina a aproveitar o potencial combinado dos dados de controle de energia e processo para reduzir o custo do tempo de parada não programada no resultado final. Seja implantando uma nova instalação de energia ou atualizando uma já existente, um sistema Intelligent Packaged Power pode ajudar a reduzir os custos do projeto, antecipadamente e em longo prazo.

Saiba como o Intelligent Packaged Power pode ajudar você a colher os benefícios da tecnologia digital e da conectividade Ethernet.

 

Publicado 19 de março de 2019

Topics: Mineração, metais e cimento

Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Conectar:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs