Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 aplicações de MES que ajudam a superar os desafios da produção de metais | Blog

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
5 aplicações de MES que ajudam a superar os desafios da produção de metais | Blog hero image

Atender às demandas dos clientes por produtos de metal melhores, mais leves e mais fortes pode ser difícil sem as ferramentas corretas.

Hoje mais do que nunca, você precisa contar com uma tecnologia que forneça informações úteis e em tempo real sobre as suas operações. Você pode tentar criar sua própria solução. Mas geralmente, o processo é complexo devido ao conhecimento limitado e à tecnologia ultrapassada.

Por isso muitos produtores de metal estão optando pelo software de sistema de execução de manufatura (MES). Ele integra, rastreia e gerencia sistemas de manufatura complexos, além de ajudar a garantir a execução correta de atividades do processo de manufatura.

Por exemplo, um produtor americano de tubos de aço implantou o MES para oferecer melhor visibilidade operacional aos funcionários. O resultado? Os funcionários melhoraram a otimização do corte e aumentaram o rendimento em 2%, e a empresa está economizando milhões de dólares por ano.

O MES pode ajudá-lo a determinar a melhor forma de entregar o produto certo, no momento correto, criado a partir das matérias-primas mais adequadas e mais econômicas. Cinco maneiras como o software MES pode ajudar você a superar seus desafios de produção de metal:

Learn more about MES for metal production in the Modernizing Metals Management eBook.
1. Melhor inteligência de produção

O MES reúne dados de negócios, energia, produção e logística ao conectar equipamentos, sistemas de controle, aplicativos e bancos de dados. Dessa forma, você pode identificar falhas na produção, como gargalos e problemas de qualidade, através de painéis móveis e relatórios de tendência de produção usando informações de desempenho em tempo real.

O MES também conecta o chão de fábrica aos sistemas de ERP. Isso faz com que os relatórios de produção sejam direcionados diretamente ao ERP, onde são preenchidos com informações correspondentes de consumo, qualidade e processo.

2. Melhoria de desempenho

O MES fornece métricas de produtividade, como a eficiência geral do equipamento e a análise do tempo de parada não programada no contexto: por turno, área e local de produção. As informações de produção também podem ser cruzadas com outros dados, como consumo de energia. Essas informações destacam problemas de produtividade e identificam onde os custos podem ser reduzidos.

3. Melhor gerenciamento de receitas e pedidos

Você pode estar desenvolvendo e inserindo receitas manualmente, e gerenciando fluxos de trabalho usando documentos físicos. Esse trabalho é demorado e propenso a erros. O MES permite criar e armazenar receitas, padronizar procedimentos operacionais e sincronizar o gerenciamento de pedidos diretamente no sistema de ERP.

E quando um novo pedido chega, o MES se une ao ERP para gerenciar os cronogramas de produção, inclusive qualidade e configurações operacionais. O MES também gera as ordens de trabalho mais apropriadas, selecionando a sequência ideal e executando os pedidos no chão de fábrica. Isso significa que os pontos de ajuste corretos da receita são entregues diretamente na camada de controle para execução automatizada e precisa da receita.

4. Qualidade aprimorada

Fluxos de trabalho pré-projetados e instruções são disponibilizados pelo MES, fazendo com que os operadores atuem dentro dos parâmetros de qualidade. O MES também coleta dados de pontos de verificação de qualidade e envia códigos de espera ou alertas de produção caso os produtos não correspondam à qualidade desejada para evitar a liberação de produtos defeituosos.

O rastreamento de sucata também ajuda os usuários a entender por que os produtos foram descartados para minimizar problemas recorrentes.

5. Rastreio e monitoramento completos/genealogia

A visibilidade de todo o processo de produção é de suma importância. O MES oferece visibilidade da matéria-prima ao produto final. Ele pode rastrear o inventário de peças e lotes, o inventário do trabalho em andamento, materiais em espera e produtos finais esperando para serem enviados. 

A rastreabilidade de produtos fornece informações históricas, como a origem da produção de cada peça de metal. Essas informações podem ser armazenadas no MES e vinculadas aos sistemas de ERP para planejar o abastecimento de materiais, sequenciar pedidos e agendar envios.

Criação de operações mais competitivas

O MES disponibiliza informações em tempo real, ajudando a atender às demandas dinâmicas dos clientes e competir melhor a longo prazo.

Assim como em outros setores, a força de trabalho da indústria de metal está passando por uma transição em larga escala. Os funcionários mais antigos estão se aposentando e levando com eles o conhecimento. Armazenar instruções e procedimentos no MES permite que a integração de novos funcionários seja mais rápida e simples.

Interessado em obter mais informações sobre o MES para a produção de metal? Leia mais.

 

Publicado 10 de junho de 2019

Tópicos: Mineração, metais e cimento

Fabio Mielli
Fabio Mielli
Market Development Manager: Mining, Metals & Cement, Rockwell Automation
Fabio Mielli has more than 20 years of experience working with industrial customers. Fabio has published as author or co-author more than 20 articles and papers related to automation, energy and industry trends related to the mining, metals and minerals segments and their challenges and applications.
Conectar:
EmailEmail
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscrição

Recomendado para você

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right