Loading
Artigo | Novidades

Aumento da produtividade com a nova solução de sinalização inteligente

A torre luminosa Allen-Bradley 856T apresenta um projeto modular que integra iluminação LED potente e uma ampla variedade de sons. Agora, com possibilidade de conexão em I/O Link.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Faça download da revista em PDF
Aumento da produtividade com a nova solução de sinalização inteligente hero image

Existem diferentes dispositivos inteligentes focados em setores que têm um impacto significativo na produtividade. Com cada vez mais requisitos de informações sobre a produção e as máquinas, surge a necessidade de contar com esses dispositivos de qualidade industrial. Estamos falando de componentes abrangentes para máquinas inteligentes que são essenciais para a coleta de dados operacionais. Esses dispositivos inteligentes fornecem informações em tempo real sobre o estado de um sistema de controle, permitindo decisões mais fudamentadas.

Esse é o caso da nova torre luminosa Control Tower 856T da Allen-Bradley, que oferece flexibilidade máxima para se adequar a uma grande variedade de aplicações com menos componentes. Este sistema usa um projeto modular que integra uma iluminação LED mais brilhante e uma ampla variedade de tecnologias de som.

Todos os sinais do sistema são 24 CA/CC, o que significa que apenas com três módulos de energia são suficientes para cobrir todo o sistema. Módulos multicoloridos, de som e graváveis são, entre outros, várias das opções disponíveis. Uma novidade é o módulo IO-Link que fornece informação de diagnóstico e facilita a integração em uma empresa conectada, oferecendo a versatilidade de passar rapidamente de uma solução de conexão física para uma de rede.

As versões habilitadas para IO-Link das torres luminosas Control Tower com cód. cat. 856T permitem que o usuário monitore o estado das torres e das máquinas em tempo real, além de facilitar a configuração e a localização de falhas remotamente.

Dispositivos inteligentes, como as torres luminosas 856T com IO-Link, são essenciais para contar com máquinas, equipamentos e sistemas mais inteligentes e para operações baseadas em conhecimento. Eles costumam ser a primeira etapa de uma transformação digital porque fornecem dados brutos em tempo real.

Essas informações valiosas se traduzem em vários benefícios, como a redução de um dos problemas mais importantes: o tempo de parada não programada. Também melhora a produtividade com as informações que são geradas no chão de fábrica com dispositivos que permitem a manutenção preventiva, identificam problemas de desempenho e reduzem o tempo de reparação.

Tópicos: Automation Today LA Hardware
Inscreva-se agora!

Assine a Revista Automation Today™ gratuitamente e receba as próximas novas edições diretamente em seu e-mail.

Quero me inscrever
Artigos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Brasil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notícias Chevron RightChevron Right