Loading

Segurança na Internet das coisas industrial

Entenda os efeitos da The Connected Enterprise na segurança
Segurança na Internet das coisas industrial
Soluções de segurança
  • Elétrica
  • Máquina
  • Gestão
  • Maturidade
  • Processo
  • Serviços
  • Recursos
  • Ferramentas do sistema

A segurança do local de trabalho é uma questão multifacetada vital para proteger os trabalhadores, evitar interrupções da produção e alcançar excelência operacional. A Internet das coisas industrial (IIoT) é a convergência de sistemas da tecnologia da informação (TI) no nível da empresa e da tecnologia das operações (TO) no nível da fábrica para permitir que as empresas acessem dados de produção, qualidade, segurança e outros.

Os profissionais de segurança podem usar a The Connected Enterprise para aumentar a segurança, a produtividade e a lucratividade. Esses dados ajudam a aumentar a visibilidade do sistema de segurança, entender os riscos à segurança, reduzir o tempo de inatividade relacionado à segurança, avaliar o uso ou o mau uso do sistema de segurança e aumentar a conformidade.


Segurança e gestão de risco na Internet das coisas industrial

Tradicionalmente, a função de segurança é frequentemente vista como a polícia da compatibilidade em operações industriais que levam à visão de que a segurança do local de trabalho ocorre em detrimento da produtividade. Hoje em dia, saúde, segurança e meio ambiente, bem como a gestão de segurança, são frequentemente vistos como colaboradores vitais para a excelência operacional e o desempenho nos negócios. A LNS Research, empresa líder em análise de automação, oferece uma perspectiva sobre segurança e gestão de risco neste relatório técnico detalhado.

Segurança e gestão de risco na Internet das coisas industrial
Main Image
Relatório técnico
Segurança e gestão de risco na Internet das coisas industrial

Este eBook lança uma nova luz sobre o valor da segurança para os negócios. Ele mostra uma associação clara entre a adoção de melhores práticas de segurança e gestão de risco e os benefícios operacionais.

Faça o download agora

Reimaginando a segurança na The Connected Enterprise
Main Image
Relatório técnico
Reimaginando a segurança na The Connected Enterprise

The Connected Enterprise permite aproveitar o poder dos dados operacionais e de segurança que podem melhorar muito a conformidade com a segurança e o desempenho.

Faça o download agora

Reimagine a segurança na The Connected Enterprise

A Internet das coisas industrial está tornando a segurança produtiva

A Internet das coisas industrial pode melhorar substancialmente a compatibilidade e o desempenho em termos de segurança, fornecer informações em tempo real sobre comportamentos dos trabalhadores, compatibilidade da máquina, causas de paralisações de segurança, anomalias e tendências de segurança.

Descubra a produção inteligente com The Connected Enterprise

Segurança e proteção

Segurança e proteção são inseparáveis

À medida que as operações industriais ficam mais conectadas, não subestime as implicações da proteção inerentes dos riscos de segurança. Os invasores normalmente atacam os sistemas de segurança que protegem trabalhadores, equipamentos e ambientes.

Proteção por meio da segurança
Main Image
Relatório técnico
Proteção por meio da segurança

Leia em nosso relatório técnico como melhorar a segurança por meio de proteção ao trazer a gestão de risco industrial para a estratégia de Connected Enterprise.

Faça o download agora

Segurança e a força de trabalho global em evolução
Main Image
Relatório técnico
Segurança e a força de trabalho global em evolução

A força de trabalho global está evoluindo. As empresas devem obter o máximo de cada trabalhador, jovens ou mais velhos, qualificados e não qualificados. Elas devem mantê-los seguros e produtivos. Conheça as medidas que você pode tomar.

Faça o download agora

Segurança e evolução da força de trabalho global

A força de trabalho global continua a evoluir. As empresas devem obter o máximo de cada trabalhador, mais jovem ou mais velho, qualificado e não qualificado, além de manter a segurança e a produtividade. Conheça as medidas que você pode tomar.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco
Recomendado para você
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos
  3. Chevron LeftChevron Left Segurança na era da Internet das coisas industrial