Loading
Estudo de caso | Transformação digital por meio da liderança

Transformação digital na Norbord melhora a produtividade

A primeira abordagem das pessoas é empoderar funcionários com um melhor entendimento de operações da usina.

Compartilhar:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Estrutura de edifício em processo de construção

Como muitos fabricantes de mercadorias, a Norbord necessita de controle preciso sobre processos e plataformas para simplificar a monitoração de equipamentos e tomar decisões melhores, mais rapidamente.

A Norbord, maior fabricante do mundo de Painéis de tiras de madeira orientadas (OSB), sempre esteve alinhada horizontalmente e focada na operação, e encarou desafios semelhantes a muitas operações de produção globais.

  • Dados operacionais fragmentados e processamento de dados manual que dificultam a contextualização e captura de valor desses dados
  • Aplicativos locais e desconectados do chão de fábrica
  • Manutenção de fábrica preventiva e rígida

A Norbord está adotando a digitalização para utilizar dados operacionais para identificar soluções que impulsionarão uma produtividade melhor e custos controláveis reduzidos, além de possibilitar atividades de alto valor e visibilidade aumentada de fluxos de trabalho ascendente e descendente. 


A Norbord imaginou uma maneira melhor de superar as limitações do processo e automatizar o trabalho de rotina.


Simplificando a jornada da transformação digital

A Norbord se uniu à Rockwell Automation para ajudar a trabalhar com as realidades de seus negócios e oferecer uma perspectiva mais real ao longo de toda sua jornada. Um fornecedor que oferece a profundidade de experiência e a amplitude de pensamentos necessária para ver as possibilidades e transformá-las em realidade.

Para Norbord, as funcionalidades de serviços e soluções da Rockwell Automation são integrais à transformação digital. A jornada de melhoria contínua se torna possível com colaboração ativa e suporte em cada fase da transformação, de engajamento de consultoria a implementação de análise, de avaliação de prontidão de infraestrutura a serviços de apoio.

Essa experiência na área e a abordagem de liderança em tecnologia estão disponíveis por meio do ecossistema parceiro da Rockwell Automation, resultando em ofertas como o FactoryTalk InnovationSuite™, da plataforma PTC, e outras inovações criadas para acelerar a integração de sistemas de TO e TI.

O processo começa com um piloto

A transformação digital da Norbord começou com uma usina piloto, tendo como alvo uma melhoria significativa em Eficiência Geral do Equipamento (OEE) e uma tendência descendente em problemas relacionados à qualidade, e uma imagem detalhada do custo e estrutura de receita para produtos individuais.

“Precisávamos obter um melhor entendimento, uma melhor ideia, e adquirir mais dados granulares sobre como nossas usinas funcionam de verdade”, afirmou Teja Schubert, diretor de controles, automação e tecnologia da Norbord. “E precisávamos ser capazes de processar essas informações mais rapidamente, preferencialmente em tempo real, e se livrar de muitas tarefas administrativas que levam tempo, como transferir dados de um sistema a outro ou processá-los”.

A equipe firmou uma parceria com a Rockwell Automation para criar um conjunto de soluções digitais, e ouviu opiniões dos funcionários para ajudar a garantir que as soluções digitais ofereceriam valor, resultados desejados e confiáveis que ajudaram as pessoas a obter melhores percepções, rapidamente.

Seus principais elementos incluem um segmento digital que conecta fontes de dados antes armazenadas isoladamente, análise entre as operações que oferece percepções reais e serviços de ciclo de vida que mostram o que é necessário para aproveitar ao máximo o investimento e funcionalidades de análise.

Na usina piloto, a transformação digital está acelerando a inovação, maximizando a produtividade da força de trabalho e otimizando operações, criando valor por meio de:

  • Sistema de execução de manufatura (MES), produção integrada focada em leitura de erros e integridade de dados.
  • OEE com análise de causa de aprendizado de máquina avançado (RCA), focada em tempo de parada não programada.
  • Soluções de controle de modelagem preditiva (MPC), focado em taxa de execução e variação, aumenta a taxa de transferência e oferece um melhor controle da umidade no processo de secagem
  • Painéis personalizados, ou um único painel de vidro, combinando várias fontes de dados de vários sistemas para criar uma visão contextualizada e relevante.

Com o piloto completo, Schubert e sua equipe podem expandir, com confiança, a transformação digital para as outras usinas OSB da empresa.

“Essa transformação digital é um bom exemplo de empreendimento focado em pessoas, atendendo às necessidades do funcionário, criando resiliência e capacidade de adaptação, e criando oportunidades para crescimento”, afirmou Schubert.

Topics: Transformação digital FactoryTalk InnovationSuite

A transformação digital é realmente uma jornada, e não um momento único e discreto. Portanto, as organizações precisam agir agora e começar essa jornada antes que a exclusão digital se amplie.


Topics: Transformação digital FactoryTalk InnovationSuite

Transformação multi-usinas e multinível

Dentre as primeiras soluções digitais que a Norbord utilizou na usina piloto estava o equipamento de informações industriais FactoryTalk Analytics for Devices. Ele recebe as informações de integridade do dispositivo e avalia e alerta grupos de usuários sobre eventos específicos.

O dispositivo consegue interpretar mudanças sutis no estado da integridade do dispositivo que um funcionário pode não perceber, mas que pode acabar resultando em um problema maior. Isso ajudará a transição da usina de uma manutenção reativa a mais preditiva ou orientada por condição.

O dispositivo foi integrado ao sistema geral para ajudar a aproveitar as informações de integridade do dispositivo, de forma que se relacionasse com as informações de processo, estendendo notificações e desencadeando a ordem de trabalho automatizada integrada.

“Em vez de tentar acompanhar seu processo olhando para 12 telas e esperando alguma luz piscar, todo o processo informa a você se algo mudar”, disse Schubert. “E o sistema saberá quem realmente precisa para ter essas informações, e ele notificará o grupo de usuários certo por mensagens em dispositivos móveis”.

Enquanto a fresagem piloto está aprimorando a eficiência e a produtividade, simplificando como o equipamento é monitorado e usando melhores dados para tomar melhores decisões, a implementação entre usinas requer atualização de infraestrutura, sistemas de análise, operações de software e remotas.

“Além de gerar muitos dados, temos sistemas personalizados que são mais difíceis de apoiar e não podem sustentar o crescimento de nossa organização na necessidade de dados e processamento desses dados”, disse Schubert. “Procuramos por oportunidades de melhorar a eficiência e percebemos que precisamos olhar para todo o processo, em todas as usinas, não só na manufatura”.

Abordagem centrada em humanos

Resultados iniciais na usina piloto mostram melhorias significativas no fluxo de trabalho: OEE aprimorada e disponibilidade, menos problemas relacionados à qualidade e uma melhor ideia do custo e estrutura de receita dos produtos.

A transformação digital requer que os funcionários se adaptem a tecnologias novas e não conhecidas. E esses passos estão sendo dados com a ajuda da Rockwell Automation.

“Estamos aproveitando as funcionalidades da Rockwell Automation, seus parceiros e sua equipe inovadora e dedicada para procurar constantemente por soluções novas e melhores, e tecnologias que nos oferecem uma abordagem de pessoas focadas em dados, controle e relato”, explicou Schubert.

“Encontramos grupos dentro da Rockwell Automation com ampla experiência em criação de painéis com nossos funcionários em mente”, ele acrescentou. “Precisávamos de algo que um operador e um gerente da usina pudessem usar para tornar as informações mais confiáveis e relacionáveis, e reconhecemos que essa abordagem sempre priorizou as necessidades de nossos funcionários”.

O FactoryTalk InnovationSuite, com um painel de controle único, reúne tudo, os dados da OEE, MES, MPC e RCA, de uma forma que os operadores e gerentes da usina vejam o que precisam usar.


Estamos aproveitando as funcionalidades da Rockwell Automation, seus parceiros e sua equipe inovadora e dedicada para procurar constantemente por soluções novas e melhores, e tecnologias que nos oferecem uma abordagem moderna e focada nas pessoas para dados, controle e relatórios.

 
Teja Schubert
Diretor de Controles, Automação e Tecnologia da Norbord

Topics: Transformação digital FactoryTalk InnovationSuite

Gestão de pedidos de produção

Um ponto importante da implementação foi o sistema de execução de manufatura da FactoryTalk® ProductionCentre. Ele controla a organização do processo de manufatura e compartilha pedidos de produção com o chão de fábrica. Ele também registra entradas de custo como energia e matéria-prima para oferecer uma visão mais granular de quão eficiente o processo é e se ele está resultando na quantia de margem esperada.

Parceiro ao longo do processo

“Precisávamos de um parceiro para nos guiar nesta jornada”, disse Schubert. “Nós valorizamos como a Rockwell Automation ofereceu uma suíte completa, cada componente do que precisávamos, até antes mesmo de percebermos que precisávamos. Tudo está em um lugar só. Integramos profundamente nossa infraestrutura, software, hardware e serviços de forma que pudéssemos obter o suporte que precisávamos em cada estágio dessa jornada”.

Saiba mais sobre essas soluções:

  • Sistema de execução de manufatura FactoryTalk ProductionCentre
  • Controle de modelagem preditiva
  • FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC

 

Inscreva-se

Assine a Rockwell Automation e receba as últimas notícias, liderança de pensamento e informações diretamente no seu e-mail.

Inscreva-se

Recomendado para você

Dominando a OEE expansível
Linha de produção na fábrica
Webinar
Dominando a OEE expansível

Você sabe quão bem sua produção está sendo executada? Você tem visibilidade nas perdas de eficiência por conta de tempo de parada, desempenho lento ou problemas de qualidade?

Saiba mais
Um dia na vida de um pedido de produção
Funcionária inserindo dados em um tablet enquanto observa o chão de fábrica
Vídeo
Um dia na vida de um pedido de produção

A FactoryTalk InnovationSuite oferece a tecnologia necessária para ser mais ágil, liberar novos produtos mais rapidamente e se destacar das empresas concorrentes.

Assista agora
Produção de madeira com proteção futura da linha de serra inteligente na AKD Softwoods
Caminhão de transporte transportando toras passando pela estação de pesagem
Estudo de caso
Produção de madeira com proteção futura da linha de serra inteligente na AKD Softwoods

A AKD implementou as tecnologias conectadas mais recentes para aumentar a recuperação e a segurança e reduzir o tempo de parada não programada.

Leia agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos