Loading
성공 사례
Recent ActivityRecent Activity

제조 인텔리전스로 OEE 데이터의 정확성 향상

로크웰 오토메이션과 Kruse Controls, FactoryTalk Metrics로 자동 데이터 수집 및 실시간 보고 제공

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
제조 인텔리전스로 OEE 데이터의 정확성 향상 hero image

솔루션

  • 제조 인텔리전스 - FactoryTalk Metrics 소프트웨어가 장비를 모니터링하고, 현재 장비 성능에 대한 정확하고 시기 적절하며 구체적인 정보 제공
  • 데이터 캡처 - FactoryTalk Historian 소프트웨어가 구형 시스템의 데이터를 포함하여 실시간 프로세스 및 생산 정보를 자동으로 식별, 수집 및 저장
  • HMI - FactoryTalk View Site Edition 소프트웨어가 역할 기반의 제어 및 정보를 풍부한 그래픽으로 표시
  • 로크웰 오토메이션에서 인정한 시스템 통합업체 - Kruse Controls Inc.에서 업계 전문성을 바탕으로 시스템 설계, 구성, 구현 및 프로젝트 관리 담당

결과

  • 관리자가 생산 데이터에 액세스하여 비효율성의 원인을 실시간으로 파악할 수 있게 됨
  • 시스템 부정확성에 비용을 할당하여 한 달에 라인당 9만 달러 이상의 손실 발견
  • 에러가 발생하기 쉬운 수동 데이터 수집 및 보고 프로세스를 없앰
  • 데이터 및 레시피를 중앙에 저장
  • 세부적인 데이터가 정확한 기준을 제공하여 달성 가능한 개선 목표를 설정할 수 있게 됨

배경
건조 시멘트는 포대에서 쏟아져 나올 때 검댕과 자갈이 뒤범벅된 것처럼 보일 수 있지만, 각 패키지는 신중하게 계산된 프로세스의 결과물입니다.십여 개의 컴포넌트(건설 작업별 "레시피"에 따라 다를 수 있음)와 함께 정확도 및 정밀성이 품질 관리의 핵심입니다.또한 다양한 원료를 계량, 가열, 결합 및 포장할 때 폐기물이 발생할 가능성을 방지하기 위해 시멘트 제조 프로세스를 면밀하게 관리해야 합니다.

과제
한 선도적인 포장 시멘트 제조업체의 관리 부서는 제조 프로세스를 최적으로 관리하는 데 필요한 정보가 부족함을 깨달았습니다.이 회사는 비효율성을 찾아내고 이를 해결하기 위해 배치 세부 정보 및 포대 무게를 수동으로 수집하는 프로세스에서 이러한 데이터를 추적하고 결과를 의미 있는 실시간 보고서로 변환할 수 있는 자동화된 시스템으로 전환하고자 했습니다.관리자는 생산 현장 바깥에서도 프로세스 그래픽을 보고, PC나 Apple® 기기에서 웹 인터페이스를 통해 시스템에 원격으로 액세스할 수 있길 원했습니다.

또한 이 회사는 관리자가 안전한 중앙 데이터베이스에서 레시피를 유지 및 관리할 수 있도록 하는 솔루션을 원했습니다.이전에 운전자가 생산 현장의 PLC 또는 HMI에 원료 정보를 입력하면서 간혹 데이터 입력 오류가 발생했습니다.

솔루션
이 회사는 이러한 정교한 제조 역량을 달성하기 위해 제어 및 정보 시스템 통합업체인 Kruse Controls Inc.를 선택했습니다.로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™ 프로그램 회원인 Kruse Controls는 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk® 소프트웨어 제품군을 활용하는 제조 인텔리전스 솔루션을 구현했습니다.

먼저 Kruse Controls는 씬 클라이언트 환경을 지원하도록 정보 아키텍처를 업데이트했습니다.Kruse 엔지니어는 기존 RSView32® 애플리케이션을 FactoryTalk View Site Edition(SE) 소프트웨어로 마이그레이션한 후, 가혹한 환경으로 인해 때로 작동되지 않는 생산 현장의 PC를 ACP 지원 매니지드 씬 클라이언트로 바꿨습니다.Kruse Controls는 공장의 씬 클라이언트를 통해 액세스할 수 있는 중앙집중식 서버에서 FactoryTalk View 소프트웨어를 배포했습니다.이 소프트웨어는 FactoryTalk View의 원격 모니터링 기능을 PC나 Apple 기기로 확장하는 ACP ThinManager®와 연결됩니다.

이 새로운 HMI는 정교한 모방 화면에 실시간 시스템 상태를 표시하고, 운전자에게 각 프로세스 부분에 대한 세부적인 개요를 제공합니다.움직이는 부품, 하드 디스크, 운영 체제가 없기 때문에 씬 클라이언트는 안정성이 탁월합니다.또한 씬 클라이언트는 손쉽게 배포할 수 있으며, 이전 PC보다 전력이 덜 필요하며, 장애 복구를 지원합니다.

Kruse는 원료 관리를 개선하기 위해 모든 레시피를 터미널 서버의 중앙 SQL 데이터베이스로 마이그레이션했습니다.중간급 및 고위급 직원은 이제 기존의 Windows 도메인을 통해 안전한 ASP.net 웹 사이트에 액세스하여 레시피를 관리할 수 있습니다.감사 테이블에는 레시피의 모든 변경 사항이 기록되며, 웹 브라우저에서 보고서를 손쉽게 생성할 수 있습니다.또한 Kruse는 운전자가 레시피를 검토하지 않고도 한 빈에서 다른 빈으로 원료를 재할당할 수 있는 기능을 개발하여 오류가 발생할 가능성을 줄였습니다.

FactoryTalk Metrics는 회사 전 시설의 정보를 캡처할 수 있는 하나의 공통 플랫폼을 제공합니다.이 소프트웨어는 시작/종료 시간, 원료 설정점, 배치되는 실제 양 등 각 배치를 모니터링하도록 구성됩니다.또한 특정 장비에 가동 중단 시간 인시던트를 태그로 표시하여 폴트를 식별할 수 있도록 합니다.

FactoryTalk Historian 소프트웨어는 타사 애플리케이션의 이력 및 실시간 데이터를 수집하여 보관합니다.이 시멘트 회사는 이 소프트웨어를 사용하여 유입구/배출구 온도 및 압력과 같은 건조기 프로세스 변수와 포대 무게와 같은 포장 프로세스 변수를 캡처합니다.관리자는 이러한 정보를 통해 효율성을 더욱 개선할 수 있습니다.

이 데이터는 쉽게 분석할 수 있도록 웹 브라우저에 표시됩니다.대상에 따라 대시보드를 손쉽게 구성하고, 교대, 라인, 레시피를 기준으로 필터링할 수 있습니다.예를 들어, 노스캐롤라이나 주의 샬럿에 있는 본사 경영진은 공장 운영에 대한 개략적인 대시보드를 볼 수 있고, 공장 관리자는 시간별 보기로 프로세스를 모니터링할 수 있으며, 생산 현장 감독자는 훨씬 더 세부적으로 검색할 수 있습니다.또한 공장 직원용 휴게실의 LCD 화면에 대시보드를 표시하여, 이전에 사용되었던 수동 성과 보드를 대체할 수 있습니다.

결과
Kruse는 시멘트 회사의 공장 한 곳에서 시험 프로젝트를 성공적으로 완료한 후, 건조-혼합 시설에도 솔루션을 추가로 도입했습니다.

원재료 및 포대 무게를 정확하게 추적하고 배치 시스템 부정확성에 비용을 할당하는 기능을 통해 한 현장의 관리자에게 원재료 차이로 인해 라인당 한 달에 거의 9만 달러를 손실하고 있었음을 알렸습니다.이 현장의 배치 시스템에 곧 자동화 업그레이드를 구현할 예정입니다.

이 회사는 수동 프로세스를 없앰으로써 이제 각 시설에 대한 정확한 기준을 확보하게 되어 관리자는 달성 가능한 개선 목표를 설정할 수 있습니다.또한 어디서든 프로세스 수치에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.예를 들어, 이 회사의 지속적 개선 책임자는 자신의 Apple iPad®에서 원격으로 씬 클라이언트의 라인 HMI를 주기적으로 추적함으로써, 프로세스를 여러 번 수정할 수 있습니다.

프로세스 향상 책임자에 따르면 이 회사는 회사의 나머지 라인에도 솔루션을 도입할 계획입니다.

위에서 언급한 결과는 이 고객이 로크웰 오토메이션의 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다.구체적인 결과는 고객마다 다를 수 있습니다.

Published 2012년 10월 1일

주제: 광업, 광물, 시멘트
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 회사 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 제조 인텔리전스로 OEE 데이터의 정확성 향상 Chevron RightChevron Right
계속 진행하기 위해 쿠키 설정을 업데이트하십시오..
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • 소셜 미디어 쿠키
  • 기능 쿠키
  • 성능 쿠키
  • 마케팅 쿠키
  • 모든 쿠키
귀하는 쿠키 설정을 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 이곳에서 확인하십시오. {0} 개인 정보 보호 정책
CloseClose