Loading
사례 연구 | 금속
Recent ActivityRecent Activity

Chicago Heights Steel, 제어 시스템
업그레이드, 가동 시간 중단 감소

적합한 팀과 제휴를 통해 레일 재압연 고객을 위해
완전한 제어 및 전기 시스템을 간편하게 업데이트

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
마스크를 착용한 두 명의 철강 노동자 중 안전모를 착용한 한 사람이 제어실에서 자신들의 작업 상태를 평가하기 위해 화면을 보고 있습니다.

배경 정보

구형 제어 및 전기 시스템에서 제철소를 운영하면 생산성이 저하될 뿐만 아니라 안전 위험도 발생할 수 있습니다. 또한, 즉시 사용할 수 있는 교체 장비나 구형 기계를 수리할 수 있는 기술 전문가 팀이 없다면, 제철소는 시스템 중단 시 긴 가동 중단 시간이 발생하고 생산 손실을 직면하게 됩니다.

전체 제어 및 전기 시스템을 업데이트하는 것이 가장 좋은 작업으로 생각되지만, 적합한 팀과 제휴하여 프로세스를 원활하게 하는 것이 필요합니다. Chicago Heights Steel의 사례를 공유합니다.

고객 정보

Chicago Heights Steel은 1893년에 창립되어 미국 일리노이주 시카고에서 사업을 운영해 온 레일 재압연 업체입니다. 이 기업은 낡은 철도 레일을 구매하고, 이를 가열하여 세 가지 부분으로 분리합니다. 이를 통해 표지판, T 포스트 및 일부 특수 제품 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

문제점

구형 제어 및 전기 시스템으로 인해 가동 중단 시간이 발생하면서 Chicago Heights Steel의 생산성이 저하되었습니다.

“전기 문제가 발생할 때마다 그 원인을 찾아내기 위해 많은 시간을 허비했다. 그래서 문제 해결에 많은 시간이 소요되었다”라고 AIC의 비즈니스 개발 관리자인 Antonio Ambra는 말합니다.

Chicago Heights Steel의 사장 브래들리 코랄(Bradley Corral)은 “아무도 이런 문제를 해결할 수 없었다. 사용 가능한 부품이 없었고, 아무도 이에 관해 몰랐다”고 말했습니다. Chicago Heights Steel은 일을 완수하기 위해 무엇이든지 한다는 철학을 가지고 있었기 때문에 같은 사고방식을 가진 파트너를 찾는 것이 중요했습니다.

해결책

Chicago Heights Steel은 로크웰 오토메이션 시스템 통합업체 파트너인 AIC의 도움을 받았습니다.

Automazioni Industraili Capitanio(AIC)는 이탈리아에 소재한 글로벌 시스템 통합 업체로서 철강 산업에 맞춤형 자동화 및 로봇 솔루션을 제공합니다. 이들은 전 세계적으로 1,000개 이상의 애플리케이션을 보유하고 있으며 40년 이상의 경험을 바탕으로 철강 고객을 지원하고 있습니다.

AIC는 헤드 압연기 스탠드에서 강철 크기를 줄이는 것부터 시작하여 마감 영역의 냉각 베드에서 바를 제거하는 것을 아우르는 압연 공장 전체를 쇄신하는 방안을 마련했습니다. 시스템에는 다음이 포함되었습니다.

  • 최신 메인 및 보조 드라이브
  • 자동화 및 제어 데스크
  • Stratus 서버 및 ThinManager® 씬 클라이언트 관리 소프트웨어 기반 HMI 제어 시스템
  • 안전 시스템
  • 센서
  • 엔지니어링
  • 예비품
  • 원격 지원 서비스
  • 포장 및 운송

안토니오(Antonio)는 "새로운 시스템은 모든 PC를 네트워크로 가져올 수 있는 기능을 갖추고 있었기 때문에 공장에서 진행되는 상황을 실시간으로 확인할 수 있다"라며 "확장성도 뛰어나 시스템의 향후 확장에 대한 제한이 없다"고 말했습니다.

결과

Chicago Heights Steel의 엔지니어링 및 유지보수 총괄 책임자인 데이비드 자파타(David Zapata)는 새로운 시스템이 신뢰할 수 있으며, 문제 해결이 훨씬 더 쉬워졌다고 말합니다.

“일부 설정 프로세스는 사용이 간편하고 이용 가능한 정보가 풍부해서 전기 부서에서 공장 운영자로 작업 담당이 전환되었다. 더 이상 조정이나 속도 변경을 위해 전기 기술자가 필요하지 않다. 따라서 생산 시작과 변경에 걸리는 시간이 줄어들었다”라며,

“새로운 시스템 때문에 장비 백업과 작동을 기다리는 시간이 줄어들었다. 덕분에 고객을 위한 리드 타임이 향상되었다”라고 말했습니다.

Chicago Heights Steel은 결과에 매우 만족하여 내년에 재가열 고로 영역의 자재 취급을 위한 드라이브, 자동화 및 HMI를 포괄하는 다른 업그레이드 프로젝트를 진행하기로 AIC와 계약을 맺었습니다. 이 새로운 시스템은 공장 제어 시스템과 완전히 통합될 것입니다.

안토니오(Antonio)는 "모든 것이 다시 로크웰 오토메이션 제품이 될 것입니다. 우리는 로크웰 오토메이션과 협력하는 것을 선호한다"라며,

“제가 가장 좋아하는 일은 고객 문제를 해결하는 것이다. 모든 공장은 고유한 특징을 가지고 있거나 어떠한 문제점이 있다. 저는 이를 해결하는 방법을 찾는 것을 좋아한다”고 말했습니다.

Published 2021년 5월 10일

철강 산업에 대한 솔루션을 자세히 알아보십시오.
주제: 금속 광업, 광물, 시멘트 FactoryTalk OperationSuite
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례