Loading
성공 사례 | 항공 우주
Recent ActivityRecent Activity

Hexcel 현대화로 가동 중단 시간 80% 감소

탄소 섬유 및 매트릭스 제조업체가 가동 중단 시간을 줄이고 기존 기술을 업그레이드하는 데 시스템 통합업체 EOSYS가 어떻게 도움이 되었는지 알아보십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

EOSYS는 산업 시스템을 자동화, 모니터링 및 보호하는 혁신적인 기술 솔루션을 제공하면서 고객이 직면할 수 있는 미래의 문제를 예측함으로써 고객을 위한 가치를 창출합니다. EOSYS는 직원 소유 기업이기 때문에 팀원들은 각 고객의 성공에 개인적으로 투자하며, 이것이 EOSYS의 장기적 성공에 미치는 영향을 인식하고 있습니다.

탄소 섬유 강화제와 수지 시스템의 선도적인 생산업체이자 상업용 항공우주 산업을 위한 허니콤 제조 분야의 세계적인 리더인 Hexcel은 전 세계 여러 시장에서 제공되는 수백 가지 제품 중에서도 강점을 발휘합니다.

과제
  • 빈번한 엔코더 고장으로 가동 중단 시간 사고당 70,000달러의 손실 발생
  • 레거시 제조 환경에서의 노후화된 기술
  • 전략적 파트너가 고객의 목표와 비전을 존중하면서 전문가 안내를 제공할 필요성
솔루션
  • PowerFlex® 755TS 가변 주파수 드라이브
  • EtherNet/IP™ 제품
결과
  • 예상치 못한 유지보수 가동 중단 시간이 2%에서 0.4%로 대폭 감소
  • 엔코더 고장 감소에 도움
  • 시스템 신뢰성 향상
  • 현대화를 위한 전사적 표준을 수립하여 전 세계적으로 확장 중

과제

가동 중단 시간 감소 및 전략적 현대화의 필요성

오랜 생산 이력을 가진 제조업체인 Hexcel은 제조 라인에서 장비 고장에 직면해 있었습니다. 모터 시스템에서 엔코더 고장이 자주 발생하면서 예기치 않은 가동 중단이 발생했고, 각 경우에 70,000달러의 손실이 발생하여 시간당 7,000달러의 생산성 손실을 초래했습니다. 생산 현장 관리에는 오래된 프로세스를 중단하거나 수십 년 동안 회사에 근무해 온 숙련된 작업자를 소외시키지 않으면서 노후 기술을 현대화하고, 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 최소화하며, 전반적인 신뢰성을 개선하는 솔루션이 필요했습니다.

이전에 Hexcel은 전략적 가치를 추가하지 않고 요청을 실행하거나 특정 요구에 맞지 않는 방법론을 강요하는 파트너와 이야기를 나누었습니다. Hexcel은 비전, 특정 목표 및 운영 요구 사항을 수용하면서 전문가 안내를 제공할 수 있는 파트너가 필요했습니다.

솔루션

현대화에 대한 점진적 접근 방식

Hexcel은 로크웰 오토메이션 PartnerNetwork™의 플래티늄 레벨 시스템 통합업체인 EOSYS를 선택했습니다. Hexcel과 EOSYS는 데이터를 기반으로 하고 이전 성공을 바탕으로 각 변경 사항을 추진하는 신중하고 단계적인 현대화 접근 방식을 취했습니다. 장비 고장의 근본 원인을 분석하고 앨라배마주 디케이터에 있는 Hexcel의 시설에 효과적인 접근 방식인 영구 자석 모터를 사용하여 솔루션을 제안하는 것으로 시작했습니다. EOSYS는 전환이 용이하도록 처음에 엔코더를 제자리에 유지하여 Hexcel 운영자에게 모터가 제대로 작동하고 있다는 안도감을 주었습니다.

이 프로젝트의 첫 번째 단계는 Hexcel의 솔트레이크시티 공장에 있는 소규모 제조 라인 하나에 초점을 맞췄습니다. 1976년에 설치된 이 제조 라인은 오래된 기술이 혼합되어 있었습니다. Hexcel과 EOSYS는 인버터로 전환하고 영구 자석 모터를 구현함으로써 빠르고 성공적인 현대화를 달성했습니다.

이러한 초기 성공에 대한 자신감을 바탕으로 팀은 30개의 모터를 탑재한 더 복잡한 라인으로 전환했습니다. 이 대규모 제조 라인은 과전류 문제와 비표준 모터 사양을 포함한 새로운 과제에 직면했습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 Hexcel과 EOSYS는 접근 방식을 조정하여 결국 엔코더 없이 정밀도를 유지하는 개방 루프(open loop) 인덕션 모터 시스템으로 전환했습니다.

Hexcel과 EOSYS는 전략을 지속적으로 개선하고 각각의 성공을 증거로 삼아, 얻은 교훈을 적용하여 두 개의 추가 제조 라인으로 노력을 확대했습니다. 특히 ControlNet에서 EtherNet/IP™ 제품으로 제어 시스템을 전환하여 시스템 신뢰성과 통신 프로토콜을 강화했습니다. 또한 Ethernet/IP가 내장된 PowerFlex® 755TS VFD를 배포하여 Hexcel이 고급 분석, 예측정비 및 이상 감지 기술을 활용하여 향후 효율성을 더욱 높일 수 있도록 했습니다.

Hexcel과 EOSYS가 개발한 솔루션은 매우 효과적이어서 현대화를 위한 표준 모델로 자리 잡았고 Hexcel의 나머지 솔트레이크시티 라인 전체에 적용되었습니다. 이후 이 솔루션은 프랑스 시설에서 채택되었으며, 스페인으로의 추가 확장 계획도 가지고 있습니다.

결과

가동 중단 시간 80% 감소 및 미래를 위한 확장형 모델

Hexcel은 신중하고 단계적인 현대화 접근 방식을 구현하여 가동 중단 시간의 주요 원인인 엔코더 고장을 0으로 줄였습니다. 예상치 못한 유지보수 가동 중단 시간을 2%에서 0.4%로 줄였으며, 이는 상당한 비용 절감과 운영 효율성 향상으로 이어졌습니다.

이러한 성공은 EOSYS가 단순한 기술 전문 지식 그 이상을 제공하여 진정한 전략적 파트너 역할을 했기 때문에 가능했습니다.

"문제를 해결할 파트너를 찾고 있었습니다. EOSYS는 최상의 접근 방식을 찾는 데 도움이 되었습니다."

Bryce Wengren - Hexcel Capital Project Manager

EOSYS의 기술 담당 이사인 Chase Davis는 “우리가 합류했을 때 더 나은 방법이 있다는 생각이 들었습니다. 그러나 모든 것을 전면 교체하고 처음부터 다시 시작해서 제품을 무효화하고 싶지는 않을 겁니다. 우리는 쉬운 성과를 빠르게 얻고 그 추진력을 바탕으로 더 나아가고 싶었습니다."

그들은 단순히 Hexcel 직원들의 수십 년간 축적된 전문성을 무시한 작업을 실행하거나 방법론을 시행하는 것이 아니라, 전문가 안내와 유연성을 균형 있게 조절하여 협력적으로 일했으며, 각 결정이 Hexcel의 장기적 비전과 운영적 현실에 부합하도록 했습니다.

Published 2025년 4월 30일

주제: Build Resilience Aerospace 드라이브 HMI FactoryTalk DataMosaix FactoryTalk Optix

다음 항목도 확인하시기 바랍니다.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Hexcel 현대화로 가동 중단 시간 80% 감소