Loading
성공 사례 | 채광
Recent ActivityRecent Activity

에너지 드라이브와 함께 지속 가능성 목표 달성

에너지 드라이브(Energy Drive)는 가변 속도 드라이브 기술을 이용해 고객이 지속 가능성 목표를 달성하도록 도왔습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

에너지 드라이이브의 CEO 제임스 하인드(James Hynd)를 만나보십시오. 이 회사는 다양한 에너지 집약적 산업의 회사들과 협력하여 에너지 관련 지속 가능성 목표를 달성합니다.

“궁극적으로 우리가 하는 일은 에너지를 절약하고 이를 통해 탄소를 줄이는 것입니다.”라고 제임스는 말합니다. “우리는 고객이 목표를 달성할 수 있도록 지속 가능성과 관련해 고객을 지원하고 협력합니다. 이것은 옳은 일이고, 중요한 것은 저비용으로 순 절감 효과를 실현하면서 목표를 달성하는 것입니다.”

동영상 보기

동영상
에너지 드라이브와 함께 지속 가능성 목표 달성

에너지 드라이브는 가변 속도 드라이브 기술을 이용해 고객이 지속 가능성 목표를 달성하도록 도왔습니다.

제임스 하인드에너지 드라이브 대표이사

에너지 효율성 향상

다국적 광산 및 금속 가공업체인 시바니예-스틸워터(Sibanye-Stillwater)는 광산 환기 시스템의 에너지 효율성을 개선을 가속하기 위해 에너지 드라이브와 협력했습니다. 에너지 드라이브는 먼저 남아프리카공화국에 있는 시바니예의 금광 두 곳에서 사용되는 대형 환기 팬에 초점을 맞췄습니다. 지하 광산에서 환기는 중요하지만 많은 에너지를 사용합니다.

“건강과 안전을 위해 항상 최소 하나의 팬이 완전히 작동하고 다른 하나는 고장이 발생할 경우를 대비해 대기합니다.”라고 제임스는 설명합니다. “우리는 두 팬의 모터에 VFD(가변 주파수 드라이브)를 설치하고 최적화한 다음 함께 작동시키면서 속도를 줄였습니다.”

상당한 지속 가능성 이점

로크웰 오토메이션의 PowerFlex® 6000T VFD를 사용해 팬 속도를 제어하고 감속했고, 에너지 드라이브는 첫 번째 샤프트에서 평균 62%, 두 번째 샤프트에서 평균 48%의 에너지를 절감했습니다. 업그레이드된 두 샤프트는 거의 1년 동안 작동하고 있으며, 곧 세 번째 샤프트를 시운전할 예정입니다. 제임스는 세 번의 업그레이드를 통해 계약 기간 동안 약 360기가와트(GWh)의 에너지를 절감할 수 있을 것으로 예상합니다.

“이는 매달 남아프리카공화국 전력망에서 5,000가구를 제외하는 것과 같습니다. 더 중요한 것은 지속 가능성의 실현으로, 측정하면 해당 기간 동안 379,000톤의 탄소를 줄일 수 있습니다.”라고 제임스는 덧붙입니다. 최적화된 시스템은 물과 석탄의 소비도 크게 줄였습니다.

광부 안전 보호

무엇보다도 에너지 드라이브는 업그레이드된 시스템을 지상에서 전자적으로 제어합니다. “우리의 모든 시스템은 주요 조건에 대해 미리 설정된 경고와 함께 연중무휴 모니터링됩니다.”라고 제임스는 말합니다. “이제 두 팬을 모두 작동하고 있고, 하나의 팬이 고장 나면 시스템이 자동으로 다른 팬의 속도를 높이기 때문에 지하에 있는 광부들의 건강과 안전을 위험에 빠뜨리는 일이 절대로 없습니다.”

두 팬을 모니터링하고 작동하여 얻는 또 다른 이점은 향상된 장비 성능과 유지보수입니다.

제임스는 프로젝트의 전반적인 성공이 "기술을 이용해 운영 성능과 안전 향상에 최선을 다하는 매우 협력적인" 고객과 로크웰 오토메이션의 기술 우수성 덕분이라고 말합니다.

에너지 드라이이브, 로크웰 오토메이션 그리고 시바니예-스틸워터가 에너지 절감을 실현하기 위해 어떻게 협력했는지 자세히 알아보고 여기에서 자세한 프로젝트 정보를 확인하십시오.  

Published 2023년 1월 30일

주제: Drive Sustainability 채광 저압 모터 컨트롤 센터 고압 모터 컨트롤 저압 인버터 고압 인버터 드라이브 및 모터
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기
추천
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 에너지 드라이브와 함께 지속 가능성 목표 달성