Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

독립형 무빙 카트 기술, 스마트한 움직임

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
독립형 무빙 카트 기술, 스마트한 움직임 hero image

산업용 로봇은 자동차 차체 공장에서 보편적으로 사용되고 있으며 지난 50년간 상당한 생산성 향상을 이루었습니다.

그러나 사실 로봇 기술의 효율성은 자동차 섀시를 운반하는 시스템 정도의 효율성에 머물러 있습니다. 오늘날 많은 자동차 공장에서, 비효율적인 운반 시스템은 성능 향상의 주요 장애물입니다. 

기존 운반 기술의 문제점

사실, 자동차 제조에서 일반적으로 사용되는 운반 기술이 처리량과 유연성을 제한합니다.

첫째, 기존의 체인 컨베이어, 롤러 베드 및 스킬렛 컨베이어는 일반적으로 고정된 속도에서 고정된 피치로 움직이는 경우가 많습니다.

자동차 조립 공장에서 이것은 전체 운반 시스템이 지속적으로 에너지를 공급받고 같은 속도로 작동한다는 것을 의미합니다. 캐리어는 프로세스 단계의 완료를 기반으로 특정 섀시를 가속/감속하고 정확하게 배치할 수 없습니다.

일부 기존 시스템은 무버(mover) 간의 "피치" 또는 무버 사이의 거리의 변화를 허용하지만, 대부분의 경우 여러 모델 유형을 수용하도록 쉽게 거리를 변경할 수 없는 경우가 많습니다.

또한 기존 컨베이어는 체인, 벨트, 롤러 및 기어로 구성된 복잡하고 기계적인 디자인과 때로는 수백 개의 마모된 부품을 기반으로 합니다.

이렇게 크고 복잡한 솔루션은 변경이 어려울 뿐만 아니라 유지보수와 예상치 못한 다운타임이 발생하기 쉽습니다.

아마도 가장 중요한 것은 기존의 마찰 기반 운반 시스템이 로터리 서보 모터 기술에 의존한다는 것입니다. 로터리 서보 모터는 기본적으로 리니어 애플리케이션에서 관성을 추가하고, 여러 기계 부품을 사용하고, 속도와 가속도의 향상을 제한합니다.

자동차 제조업체가 어셈블리 운반 시스템의 성능을 향상시키는 방법

리니어 모터 기술에 기반을 둔 독립형 무빙 카트 기술의 발전으로 성능이 크게 향상되고 있습니다. 

어떻게 가능할까요? 리니어 모터 기술을 통해 컨베이어 모듈을 엔드투엔드(end-to-end)로 구성하면 기존 시스템보다 훨씬 빠르게 캐리어를 추진할 수 있는 전자기력이 생성됩니다. 또한 리니어 모터는 접촉점이나, 마모되는 부품이 없기 때문에 유지보수가 최소화됩니다.

그러나 리니어 모터는 이야기의 일부분에 불과합니다. 지능형 모션 제어는 생산성, 유연성 및 지속 가능성을 향상시키는 데 중요합니다. 

자동차 산업용 자동화 시스템 공급업체인 쿠카 시스템즈의 PULSE 캐리어 운반 시스템을 살펴 보십시오. 자동차 차체 어셈블리 라인을 위해 설계된 컨베이어는 로크웰 오토메이션 계열사인 MagneMotion의 리니어 동기 모터 기술을 이용합니다.

내장된 위치 센서와 제어 소프트웨어를 사용하면 트랙의 각 캐리어를 독립적으로 제어할 수 있습니다. 또한 가속, 감속, 속도 및 위치를 프로그램할 수 있습니다. 차체 섹션이 고정된 속도로 움직이는 것이 아니라 공정 단계 완료에 따라 로봇 워크스테이션을 통해 빠르게 전진할 수 있습니다.

결과적으로 기존의 마찰 기반 운반 시스템보다 에너지 효율이 높고 30% 빠른 "피치리스(pitchless)"시스템입니다. 또한 속도 향상으로 산업용 로봇 및 기타 공정 장비를 더 많이 사용할 수 있어 기존 시스템 보다 더 적은 설치 공간으로 전체 시스템 설치가 가능합니다.

또한 구성 가능 시스템을 여러 모델 유형을 처리하도록 조정할 수 있고 모듈성 덕분에 비용 효율적인 확장이 가능합니다. 

독립형 무빙 카트 기술이 어떻게 차체 공장 및 기타 자동차 애플리케이션을 변화시키고 있는지 확인해 보십시오. 

Published 2020년 2월 10일

주제: 자동차 및 타이어

Reid Schook
Reid Schook
Business Manager, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그