Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

가상화를 통한 가용성 향상, 소유 비용 절감

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
가상화를 통한 가용성 향상, 소유 비용 절감 hero image

 기존에는 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 네트워크와 시스템이 완전히 독립적으로 운영되었습니다. 그러나, 최근 몇 년간 산업 제조의 연결성이 증가하면서 IT와 OT의 세계가 새롭고 흥미로운 방식으로 생산 현장에 융합되고 있습니다.

 제조의 디지털화는 수많은 데이터가 전송되고 수신됨을 의미합니다. 이러한 데이터 포인트를 연결하는 애플리케이션 및 소프트웨어 패키지에는 이전보다 더 많은 컴퓨팅 공간이 필요합니다. 제조업체는 실제 하드웨어 솔루션에서 다양한 애플리케이션과 운영 체제가 있는 가상화 환경으로 마이그레이션을 시작하고 있습니다.

 가상화는 기본적으로 운영 체제와 실제 하드웨어 사이의 연결을 끊습니다. 이것은 가상 환경으로 새로 시작할 수 있는 미개발 공장 및 라인에 대한 보다 일반적인 구현이었습니다.

 대규모 데이터 센터 덕분에 대형 공장도 가상 서버로 마이그레이션 하기 시작했습니다. 공장 규모에 관계없이 커넥티드 생산 현장은 제조의 미래이며 가상화는 OT 공간의 우선적인 요소로 점차 더 많이 채택될 것입니다. 서버 마이그레이션 트렌드에 따라 가상 서버를 물리적 시스템 사이에 이동할 수 있지만 아직은 초기 단계입니다.

산업용 데이터 센터(IDC)는 가상화된 환경으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 자세한 내용을 확인하시려면 여기를 클릭하십시오.

왜 가상화인가?

 물리적인 환경의 유지보수 비용은 점점 증가하고 있습니다. 생산 현장에서 데스크탑과 서버가 차지하는 소중한 공간부터 지속적인 가동을 위해 소비하는 전력까지 물리적인 환경의 유지보수 비용은 점점 증가하고 있습니다. 때로는 기존 시스템이 느려서 교체해야 하는 경우도 있습니다. 이것이 가상 환경으로의 마이그레이션이 점점 일반화되고 있는 이유 중 하나입니다.

 또한, 플랜트 환경의 현대화 및 디지털화로 인해 많은 회사가 새로운 애플리케이션을 사용해야 했습니다. 예를 들어, 새 PlantPAx® 시스템 환경을 추가하는 경우, 모든 PlantPAx 애플리케이션을 실행할 수 있어야 하는데 기존 시스템에서는 이것이 불가능합니다.

 제어 엔지니어 또는 IT 전문가는 다음과 같은 질문 때문에 밤에 잠을 이룰 수 없게 됩니다. "컴퓨터가 고장나거나, 소프트웨어가 충돌하거나, 공장에서 고장이 발생하면 어떻게 될까?" 가상화를 이용하면 다음과 같은 이유 때문에 편하게 잠을 잘 수 있습니다.

  • 비용이 절감됩니다. 베어메탈에서 실행하려면 다수의 데스크탑 및 서버를 구매해서 사용해야 합니다. 가상화는 적은 수의 서버에서 공유 리소스를 활성화하여 소유 비용을 낮추고 설비 공간을 줄여줍니다. 실제로 소유 비용을 최대 74%까지 절감할 수 있습니다.
  • 향상된 컴퓨팅 성능을 제공하기 때문에 단일 서버에서 다수의 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.
  • 가동 중단 시간을 방지함으로써 고가용성, 내결함성, 신속한 배포 및 교체를 제공합니다.
  • 확장 가능합니다. 필요에 따라 간편하게 확장 및 축소할 수 있습니다.
  • 관리하기 쉽습니다. 귀하와 IT 부서에서 관리하든 로크웰 오토메이션의 IT/OT 전문가가 관리하든 상관 없이 가상화된 환경은 다른 방식보다 기본적으로 관리하기가 더 쉽습니다. 50개의 애플리케이션을 50대의 서버에서 관리하시겠습니까 아니면 3대의 서버에서 관리하시겠습니까? 또한, 가상화를 통해 새 운영 체제를 실행할 템플릿을 작성할 수 있습니다.

 가상화의 또 다른 이점은 이중화 기능을 추가할 수 있어서 하나의 장애가 발생할 경우에 대비한 안전 조치로 여러 서버에서 동일한 애플리케이션을 실행할 수 있다는 점입니다. 가상화된 환경에서는 하드웨어에서 하이퍼바이저에 이르기까지 다양한 방법으로 이중화를 구현함으로써 여러 구성 요소에 대한 고장 위험을 줄일 수 있습니다.

가상화 : 지금이 아니면 언제?

OT 시스템 및 애플리케이션에 대해 단일 가시성을 원한다면 가상화가 최상의 해결책입니다. 마이그레이션은 계속 진행될 추세이기 때문에 모든 제조업체에 있어서 향후 계획의 일부가 되어야 합니다.

 가상화에 투자하면 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 비용 절감의 차원을 넘어서 이해 관계자, 의사 결정자 및 새로운 기술에 대한 교육이 필요한 큰 변화이기도 합니다. 일반적으로 가상화에 대한 결정은 OT 세계나 IT 인프라에서 실행되는 애플리케이션의 중요성에 대해 이해하지 못할 수 있는 내부 IT 부서에서 처리되는 경우가 많습니다.

 가상화 환경으로 도약할 준비가 되었다면, 인프라가 아니라 실행되는 애플리케이션에 집중할 수 있도록 지원하는 완전한 가상화 솔루션을 제작할 수 있는 업체를 찾으십시오. 솔루션을 설계, 모니터링 및 유지보수할 수 있는 능력과 애플리케이션이 가능한 원활하게 실행되도록 보장하기 위해 필요한 이중화 요건을 고려하십시오.

 이제는 모든 규모의 제조업체에 완전한 IT/OT 가상화 솔루션을 제공하고 이것을 관리, 모니터링 및 유지보수하도록 지원하는 서비스를 포함하는 새로운 옵션이 있습니다. 이러한 옵션으로는 로크웰 오토메이션의 산업 데이터 센터와 최신Allen-Bradley VersaVirtual™ Appliance가 있습니다.

Published 2019년 11월 12일


Inbar Blankenship
Inbar Blankenship
Product Manager, Rockwell Automation
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그