Loading
블로그 | The Connected Enterprise®
Recent ActivityRecent Activity

통합 장비 설계를 통한 차세대 표준 구현

장비 유연성과 디지털화를 재구상하면 예측할 수 없는 요구사항을 해결할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
통합 장비 설계를 통한 차세대 표준 구현 hero image

장비 유연성과 디지털화를 재구상하면 예측할 수 없는 요구사항을 해결할 수 있습니다. 

SKU의 폭발적 증가. 전자상거래의 시대. 매스 커스터마이제이션의 대중화. 지난 10년 동안 장비 제조 업체와 생산 업체들은 시장의 요구를 충족하기 위해 운영의 민첩성, 효율성 및 균형을 추구해 왔습니다.

 지금 우리는 전 세계적인 감염병의 한가운데에 있습니다. 역사적으로 이 정도 규모의 위기는 영구적인 변화를 가져왔고, 이번에도 다르지 않을 것입니다. 소비자들은 새로운 삶의 방식에 익숙해질 것입니다. 산업은 다르게 운영될 것입니다. 장비 제조에는 새로운 기대가 있을 것입니다.

복잡한 것을 달성하려면, 단순해져야 합니다.

전통적으로 장비나 라인의 생산성을 높이려면 장비를 추가하거나 재구성합니다. 이로 인해 불필요한 엔지니어링 시간과 공간이 추가되는 동시에 유지보수가 복잡해지고 출시 시간이 느려집니다. 오늘날 우리는 사람들이 이전에 하지 않았던 방식으로 기술을 서로 연결하여 유연성의 필요성을 충족하고 있습니다.

 우리는 로보틱스, 독립형 무빙 카트 기술(ICT), 서보 모션 제어 그리고 디지털화에 대해 각각 구분해 이야기하곤 했습니다. 그러나 메카트로닉스의 발전 덕분에 이제는 거의 구분할 수 없게 되었습니다. 인텔리전트 컨베이어와 로봇의 조합으로 사실상 모든 장비를 대체할 수 있습니다. 또한 테스트를 위한 에뮬레이션이나 의사 결정을 위한 분석 같은 최신 IIoT를 계층화함으로써 제조업체를 위한 새로운 가치를 창출할 수 있습니다.

 이것이 여러 프로세스를 기계적, 전자적, 프로그래밍적으로 하나로 통합하는 통합 장비 설계의 개념입니다. 이를 통해 라인 샤프트 구동 기계를 프로그램하던 시대에서 설계, 협업 및 최적화를 지원하는 단순하고 안전하며 유연한 솔루션을 구성하는 시대로 이동하게 되었습니다. 이에 더해

  • 장비 제조 업체는 단 하나의 솔루션만 지원하면 되고,
  • 운영자는 단 하나의 인터페이스만 배우면 되며,
  • 작업자는 단 하나의 시스템만 유지보수하면 됩니다.
  • 그리고 이 모두가 최소한의 자본 비용과 노동력으로 이루어집니다.

Published 2020년 7월 7일

Main Image

코로나19에 대한 제조업계의 대응

가능한 것을 재구상 하십시오

구현하는 데 있어 가장 큰 장애물은 전체 프로세스에 대해 다르게 그리고 더 크게 생각하는 것입니다. 새로운 장비 구성은 즉각적인 요구를 충족할 수 있지만, 고객을 미래에 대비시키거나 현재를 위한 최상의 솔루션을 구현하지는 못합니다. 장비 제조 업체는 프로젝트 요청이 아니라 비즈니스 과제를 살펴보는 것에서 시작합니다.

 이 새로운 렌즈가 수많은 산업을 발전시키고 있습니다. 일대일 처방 안경과 콘택트렌즈에서 핸즈프리 혈액 검사와 생명공학 샘플링 그리고 전자동 CPG 멀티팩 조립에 이르기까지 복잡성을 단순화하여 유연성과 속도를 높일 수 있습니다. 다음은 몇 가지 다른 예입니다.

  • 패키징 장비 제조 업체 CAMA Group은 카톤 성형, 패킹 및 밀봉 과정을 하나의 컴팩트한 프레임워크로 구현했습니다. 3대의 로봇과 독립형 무빙 카트 기술(ICT)만을 사용하여 더욱 빠른 속도, 향상된 유연성, 더욱 신속한 전환이라는 요구를 충족했습니다.
  • 신약 개발 연구소들은 의학 연구라기보다는 항공 교통 관제와 같은 방식으로 자동화하고 있습니다. Lilly Life Sciences Studio는 2~3주 프로세스를 2~3일로 압축하고, 이제 로봇이 샘플로 이동하는 대신 샘플이 ICT를 통해 로봇으로 이동합니다.
  • 한 로크웰 오토메이션 협력업체의 생산 라인은 통합 장비 설계를 기반으로 구축되었습니다. 단일 장비에서 최대 6,000개의 SKU를 수용할 수 있고, 자동 스케줄링을 통해 주문에 따라 작은 로트 크기의 주문을 생산합니다.
Main Image

iTRAK 시스템은 독립형 무빙 카트 기술(Independent Cart Technology)의 경계를 밀어내고 OEE를 달성했습니다.

장비와 팀의 통합

전환이나 수천 개의 SKU로 어려움을 겪고 있거나 ERP 시스템에서 다음에 어떤 일이 일어날지 모르는 회사의 경우 무한한 유연성과 단순화된 운영은 환영할 만한 대안입니다. 이러한 가변성은 통합된 장비 접근법을 요구합니다. 그리고 불가능해 보이는 이 요구들을 처리하는 사람들은 주목을 받게 될 것입니다.

 그러나 제조업체들만 프로세스에 대해 다르게 생각해야 하는 것은 아닙니다. 로보틱스, 정보 및 ICT가 하나로 통합되려면 엔지니어링, 영업, 공급업체 및 엔드 유저도 하나로 통합되어야 합니다. 최상의 결과는 협력적인 접근 방식에서 비롯됩니다.

  • 장비 제조 업체는 제품 취급 및 장비 엔지니어링 전문성을 제공합니다.
  • 엔드 유저는 비즈니스 과제를 명확하게 설명하고 비전을 지지합니다.
  • 로크웰 오토메이션 같은 기술 컨설턴트는 모션, 제어 및 기타 첨단 기술을 통합하여 비전을 실현합니다.

 한 가지는 확실합니다. 시장이 너무 빠르게 변하고 있기 때문에 목적에 따라 제조된 장비는 필요한 ROI를 제공할 수 없습니다. 그러나 목적에 따라 유연한 장비의 가능성이 이제 막 시작되고 있습니다. 로크웰 오토메이션으로 문의하시어 차세대 표준에 대한 솔루션을 함께 논의하시기 바랍니다.

Main Image

장비제조업체 : FactoryTalk InnovationSuite를 통해 디지털 트랜스포메이션 가속화 및 단순화, 머신 및 장비에 대한 분석, 머신러닝, IIoT 및 증강현실을 도입하는 방법을 확인하십시오.


Mike Wagner
Mike Wagner
Global OEM Business Manager, Rockwell Automation
Mike has been with Rockwell for 27 years and in the automation industry for over 30 years. Within Rockwell, Mike has been responsible for Product Management, EMEA Marketing Management and OEM Segment Management. He has served on the PMMI (North America trade organization) Board of Directors and Global Marketing Committee.
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe