Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

디지털 트윈으로 OEM 경쟁력을 향상하는 방법

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
디지털 트윈으로 OEM 경쟁력을 향상하는 방법 hero image

가트너(Gartner)는 IoT 프로젝트를 시행한 기업의 2/3 이상이 2022년 혹은 빠른 시일 내에 적어도 한 개 이상의 디지털 트윈을 출시할 것으로 전망하고 있습니다.

물리적 자산의 살아있는 디지털 복제품인 디지털 트윈은 산업 운영에서 어떤 것들이 가능한지 확인시켜줍니다. 디지털 트윈은 머신의 설계, 성능 및 상태에 대한 인사이트를 제공할 수 있으며, 가상의 세계로 업무 환경을 변화시켜 사람들의 일하는 방식을 바꿀 수 있습니다.

저위험 설계에서부터 빠른 커미셔닝에 이르기까지, 디지털 트윈은 장비제조업체에게 경쟁우위를 제공합니다

만약 귀사가 장비제조업체라면, 무제한적으로 디지털 트윈을 사용하는 것은 디지털 트윈의 위치를 파악하기 어렵게 만들 수 있습니다. 이러한 기술이 비즈니스에 제공할 수 있는 3가지 주요 경쟁우위에 대해 확인해보십시오.

1. 머신을 설계하고 판매하는 더 나은 방법

디지털 트윈을 사용하여 어떤 것을 만들기 전에, 귀사의 머신을 디지털로 설계하고, 테스트하고, 증명할 수 있습니다. 이는 더 높은 수준을 갖추고 위험성이 낮은 머신을 만들어, 제품의 시장 출시 기간은 단축하는데 도움이 됩니다.

시뮬레이션 소프트웨어를 사용하여, 물리학의 원리를 귀사의 머신 CAD 모델에 적용하고, 이를 제어 프로그램에 연결하여 모델을 재작동할 수 있습니다. 그런 다음 가상 환경에서 컴퓨터가 어떻게 실행되고, 사용자 및 다른 머신과 상호작용하는지 확인할 수 있습니다. 머신을 개조하기 위해 실제 프로토타입을 제작할 필요가 없습니다. 그 대신 더 빠르고 유연하게 모델을 변경하십시오.

또한 디지털 트윈을 사용하여 머신을 판매하는 방법을 개선할 수 있습니다. 예를 들어 KUKA Systems Group은 유연한 자동 생산 시스템을 판매하기 위해 디지털 트윈 소프트웨어를 사용합니다.

예를 들어, 장비제조업체가 무질서한 컨베이어 시스템을 개발한다면, 움직이는 3D 시뮬레이션을 사용하여 시스템을 통해 움직이는 사례를 보여줄 수 있습니다. 디지털 시뮬레이션은 이러한 복잡한 시스템이 어떻게 운영될 것인가에 대한 고객의 의문점을 해결할 수 있습니다. 그리고 이를 설계 리뷰용으로 세일즈 프리젠테이션에 활용할 수 있습니다.

2. 보다 빠르고 일관된 커미셔닝

머신 설계와 제어 시스템의 작동 원리가 처음 결합될 때, 이는 제대로 정렬(align)되지 않을 위험이 있습니다. 이로 인해, 비용이 많이 들 뿐만 아니라 고객사에서 요청한 마감일을 놓칠 위험이 있는 ‘마지막 단계의 설계 변경’으로 이어질 수 있습니다.

디지털 트윈을 사용하여 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.

머신 설계와 제어 시스템의 실제 작동 원리를 모두 갖춘 다이내믹 디지털 트윈을 만들면, 머신을 제작하기 전에 제어 테스트를 수행해 볼 수 있습니다.

이를 통해, 시운전 기한에 맞추어 설계 초기 단계의 제어 통합이나, 라인 시퀀싱 문제와 같은 이슈를 사전에 확인할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 리소스를 커미션하기 전에 시스템과 컨트롤러의 작동을 확인하고 시연하는데 도움이 될 수 있습니다.

3. 고객을 위한 최적화된 운영

고객에게 디지털 트윈을 전달하여, 몇 가지 방법으로 생산은 최적화하고 다운타임을 줄일 수 있습니다.

우선 고객은 머신이 도착하기 전에 디지털 트윈을 사용하여 작업자를 가상으로 교육할 수 있습니다. 이는 작업자들이 더 빠르게 역량을 향상하도록 돕습니다. 그리고 가상 교육을 통해, 물리적으로 재현하기 어려울 수 있는 결함과 극한 조건을 시뮬레이션 해볼 수 있기 때문에 실제 훈련보다 더 광범위한 상황을 대비할 수 있습니다.

생산 중, 디지털 트윈은 작업 시뮬레이션을 통해 작업자가 개선 기회를 탐색하거나 변경사항을 적용하기 전에 시험해볼 수 있습니다. 예를 들어, 작업자는 제품 혼합과 볼륨을 최적화하기 위해 생산 스케줄 및 시퀀싱을 가상으로 실험해볼 수 있습니다. 그리고 다운스트림 병목 현상과 같은 문제를 피하기 위해 새로운 제품을 테스트하고 검증할 수 있습니다.

마지막으로 디지털 트윈은 유지보수 팀이 새로운 방식으로 다운타임을 줄이는데 도움을 줄 수 있습니다. 생산 중단이 있는 경우, 기술자들은 증강 현실(AR) 환경에서 머신 위에 보여지는 디지털 진단을 확인할 수 있어, 문제를 보다 신속하게 해결할 수 있습니다. 또한 증강 현실(AR) 환경에서 디지털 작업 지침이나 3D 애니메이션 가이드에 액세스하여 머신을 보다 신속하게 수리할 수 있습니다.

Published 2020년 6월 16일


Matthew Masarik
Matthew Masarik
Marketing Manager, Design Software, Rockwell Automation
Matt is the Marketing Manager for the Design Software business that includes Studio5000, FactoryTalk Logix Echo, and FactoryTalk Linx. Matt's role is to connect technologies for users so that they can put more power in their developers’ hands to meet the rise of digital design.
연결: