Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

EPC: E-house 설계의 위험 감소

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
EPC: E-house 설계의 위험 감소 hero image

E-house에 더 많은 인텔리전스를 추가하면서, 다수의 공급업체를 관리하고 프로젝트 마감 기한을 충족하는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 이것은 오늘날 많은 EPC들이 직면한 도전 과제입니다.

 그렇기 때문에 더 많은 EPC가, 전기 및 프로세스 제어 시스템을 하나의 솔루션으로 통합하는 인텔리전트 패키지형 전원 시스템으로 전환하고 있습니다.

 전기 및 프로세스 제어를 통합하는 시스템은 E-house를 설계 및 구축할 때 위험을 줄일 수 있습니다. 이는 4개 이상의 협력 공급 업체를 1개로 줄일 수 있습니다. 그 결과, 설계 시간과 비용을 감소할 수 있습니다. 공급 업체의 잘못된 의사소통 가능성을 줄일 수 있으며, 잘못된 의사소통으로 비효율적인 통합 문제 가능성도 줄일 수 있습니다.

 또한 통합 시스템은 유선 연결 방식에서 네트워크 방식으로 전환할 수 있습니다. 이를 통해 자재 비용, 인건비 및 문서 비용을 절감할 수 있습니다.

 물론, 통합되고 디지털화 된 시스템은 고객에게도 상당한 이점을 제공합니다. 단일 시스템에서 제어, 시각화, 보관 및 보고 기능을 제공합니다. 또한 인텔리전트 전기 장치(IED: Intelligent Electrical Device)에서 실시간 데이터에 액세스하여 운영 및 유지보수 담당자가 보다 스마트하고 신속한 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.  

 그러나 인텔리전트 패키지형 전원 시스템으로 전환하기 전에, 이를 구현할 적절한 기술과 경험을 갖춘 공급업체를 찾으십시오.

적절한 파트너 찾기

경우에 따라, 이미 프로세스 제어 시스템을 제공하는 자동화 공급 업체가, 역할을 확장하여 통합 전기 및 프로세스 제어 시스템을 제공할 수 있습니다.

.... 더 많은 EPC가 인텔리전트 패키지형 전원 시스템으로 전환하고 있으며, 이 시스템은 전기 및 프로세스 제어 시스템을 하나의 솔루션으로 통합합니다.

경우에 따라, 이미 프로세스 제어 시스템을 제공하는 자동화 공급 업체가, 역할을 확장하여 통합 전기 및 프로세스 제어 시스템을 제공할 수 있습니다.

 하지만 공급 업체가 이러한 경험이 없는 경우, 이를 그 공급 업체의 첫번째 프로젝트로 시작하는 것보다는 경험이 있는 공급업체를 찾는 것이 중요합니다. 결국, 인텔리전트 패키지형 전원 시스템을 구현한 경험이 있는 공급 업체와 협력한 EPC는 프로젝트 비용을 25%이상 절감할 수 있었습니다.

 이러한 비용 절감은 설치 비용, 시운전 및 스타트업 시간, 엔지니어링 문서화 작업을 줄임으로써 실현될 수 있습니다. 예를 들어, 멀티 케이블을 사용하여 각 구성요소를 개별적으로 배선하는 대신, 모든 것을 하나의 이더넷 케이블을 통해 연결할 수 있습니다. 또한 타사 제품을 통합하고 인터페이스를 줄일 수 있는 풍부한 경험을 가진 공급업체는 ‘기존 방식’의 E-house에 피해 시스템 패키징 비용을 15% 절감할 수 있습니다.

 선정된 공급 업체는 최신 통신 프로토콜에도 능숙해야 합니다. IED를 통해 IEC-61850 및 EtherNet/IP 를 사용함으로써 고객이 장비 및 작동 상태에 대한 실시간 정보를 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

신뢰성 확보

E-house의 설계 및 개발에 있어, 기존의 다중 공급 업체 접근 방식을 고수하기에는 너무 많은 위험에 직면하게 됩니다. 적절한 파트너를 이용한다면 인텔리전트 패키지형 전원 시스템을 통해 스마트한 E-house를 납기, 사양 및 예산에 맞춰서 확실하게 제공할 수 있을 것입니다. 인텔리전트 패키지형 전원 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2020년 3월 10일


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
연결:
EmailEmail
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그