Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

전력 시스템 현대화로 생산성 향상

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
전력 시스템 현대화로 생산성 향상 hero image

석유 및 가스 생산자로서 현재 전력 시스템의 노후화로 인해 어려움을 겪고 있는 분들이 계실 것입니다. 시스템이 노후화되면 생산성 감소, 안전 위험 증가, 지속적인 문제 해결의 필요성으로 인한 추가적인 스트레스 등의 문제에 직면하게 됩니다.

 전통적으로 이러한 문제를 해결하기 위한 “쉬운” 솔루션은 기존 설비를 동일한 구성 요소와 제어로 구성된 새로운 버전으로 교체하는 것이었습니다. 그러나 현재와 같은 디지털 시대에서 교체 전략에 의존하는 것은 운영에 있어서 기회를 놓치게 되는 결과를 초래할 수 있습니다. 디지털 솔루션이야말로 여러분의 생산 운영을 몇 단계 앞서 나갈 수 있게 해줄 것입니다.

디지털 솔루션의 이점

  • 중요 운영 지능형에 대한 액세스 증가
  • 비용 절감 및 자산 성능 최적화에 집중
  • 유지보수 계획을 개선할 수 있는 패턴 파악
  • 잠재적 고장 가능성에 대한 가시성 향상

지능형 장치에 대한 가용성 및 해당 장치가 제공하는 광대한 실시간 정보와 함께, 물리적 결선 방식 전기 시스템을 프로세스 제어 솔루션과 통합된 디지털 플랫폼으로 교체함으로써 광범위한 비즈니스 효과를 얻을 수 있습니다. 새로운 지능형 패키지 전력 솔루션은 전례 없는 기능성을 제공할 것입니다.

인텔리전스 디지털 솔루션 구축을 통해 얼마만큼의 비용 절감이 가능한지 알고 싶으십니까? 로크웰 오토메이션의 원금회수(payback) 계산기로 확인해보십시오.

연결성 제공

디지털 트랜스포메이션을 통한 이점 중 가장 큰 특징은 바로 가시성 향상입니다. 디지털 솔루션으로의 전환을 통해 실시간으로 전기 자산의 성능을 확인할 수 있어, 신속한 의사 결정과 문제 해결이 가능합니다. 알람이 발생하기 전에, 운영자가 고장 가능성을 미리 파악하여 수리 절차를 시작할 수 있습니다. 그러므로 생산성이나 설비 성능에 영향을 미치는 고장 가능성을 미리 차단할 수 있습니다.

 디지털 솔루션에서는 또한 원격 모니터링이 지원되어 작업자 안전이 향상됩니다. 지능형 통합 전기 시스템 하에서는 스마트폰으로도 작업이 가능하여 위험이 발생할 수 있는 작업장에서 안전 거리를 유지할 수 있습니다.

하나로의 통합

통합된 실시간 데이터를 통해 에너지 소비에 대한 이해 및 관리 향상이 가능합니다.

 이러한 이점은 석유 및 가스와 같은 중공업에서의 전기 환경을 변화시킵니다. ARC 자문그룹의 연구에 따르면 신규 공장의 67퍼센트에 전체 전기 시스템의 일부로서 지능형 장치가 설치되었다고 합니다.

 전기 시스템에 스마트 장치가 많아질수록, 더 많은 정보를 얻을 수 있게 됩니다. 여기에서 한 단계 더 나아가려면, 전기 시스템과 프로세스 시스템의 통합을 고려해야 합니다. 정보의 통합으로 더욱 높아진 생산성의 통합 전력 및 프로세스 제어 솔루션 제공이 가능합니다. 

 새로운 디지털 솔루션으로 프로세스 제어 시스템과 전기 설비가 완벽하게 연결되어, 모든 정보가 통합 네트워크 아키텍처로 전송됩니다. 중앙 집중적인 정보 흐름이 형성되어 별개의 프로세스 및 전기 제어 시스템을 구축할 필요가 없어집니다. 이렇게 함으로써 에너지 소비 및 관리를 향상시킬 수 있습니다.

 

스마트 솔루션

지능형 솔루션을 사용하면 어떠한 지능형 전기장치(IED) 또는 운영자 제어실에서도 데이터 액세스가 가능하여 데이터의 구축, 유지보수 및 최적화가 더욱 용이합니다. 또한 지능형 전력 솔루션 구축 비용도 크게 절감할 수 있습니다. 실제로, 지능형 패키지 전력 솔루션을 구축하는데 엔지니어링 및 설치 비용을 최대 5배까지 줄일 수 있습니다.  

 예를 들어, 한 정유 공장은 통합 데이터를 통해 설비 고장관련 다운타임을 27% 줄이고, 유지보수 문제 해결 관련 비용을 35% 절감했습니다.

 현재 전기 설비가 노후화 되었다면, 최신 버전으로 교체하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 설비 업그레이드는 여러분께 기존의 인프라를 활용하여 디지털 역량을 강화할 기회를 제공할 것입니다. 전력과 프로세스 제어를 통합하고 디지털화함으로써 신속하게 생산성을 향상할 수 있는 기능을 추가할 수 있게 될 것입니다. 

 지능형 디지털 솔루션 구축을 통해 얼마만큼의 비용 절감이 가능한지 알고 싶으십니까? 로크웰 오토메이션의 원금회수(payback) 계산기로 확인해보십시오.

 

Published 2020년 2월 20일

주제: 석유 및 가스

Dan Pender
Dan Pender
Business Manager, Intelligent Packaged Power, Rockwell Automation
연결: