Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

코로나19에 대한 제조업계의 대응

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
코로나19에 대한 제조업계의 대응 hero image

COVID-19의 여파로 세계는 멈춰 있습니다. 사회적 접촉도, 일상적인 비즈니스도 불가능합니다. 사실, 이전으로 돌아가기는 불가능할지 모릅니다. 지금 우리는 살기 위해 집에 머물러야 합니다.

그러나 의사, 간호사, 약사 등 멈출 수도, 멈추지도 않는 용감한 사람들이 있습니다. 그리고 뒤에 숨어서 묵묵히 제 역할을 하는 제조업체, 장비 제조 업체, 공급업체들이 있습니다. 이들은 식품, 생명을 살리는 의약품, 마스크, 소독제의 생산을 책임집니다.

이런 때일수록 긴급하게 필요한 제품의 생산을 보장하기 위해 함께 협력해야 한다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그뿐만 아니라 대량 생산의 중단을 막고 더 큰 이익을 실현하기 위해 최대한 신속하게 움직여야 합니다.

사회적으로 우리는 마스크, 세정 및 소독 제품, 휴지 그리고 슬프게도 의료기기의 부족을 경험했습니다. 하지만 어떻게 하면 맥주 또는 증류주에서 손 세정제로 신속하게 전환할 수 있을까요? 어떻게 하면 기존의 장비 라인에 맞춰 새로 개발한 의료기기 설계를 조정할 수 있을까요? 어떻게 하면 어떤 의약품에 우선 순위를 둘지 정하는 어려운 질문에 답할 수 있을까요? 어떤 장비 라인을 변경해야 할까요? 분명한 점은 전 세계적인 감염병 유행에 맞서 싸우는 데 필요한 제품을 제조해야 한다는 요구가 높지만, 이와 동시에 생명을 구하는 다른 의약품의 수요도 멈추지 않는다는 사실입니다. 그렇다면, 어떻게 하면 생산 증가에 필요한 물리적 인프라의 부족 등의 과제를 해결하면서 특정 제품의 수요 증가에 대응할 수 있을까요?

한 번에 여러 생산 요구를 충족하는 독립형 무빙 카트 기술

독립형 무빙 카트 기술(ICT)을 구현하면 버튼을 눌러 다양한 제품 및 형식을 전환할 수 있어 한 라인에서 다양한 제품을 제조할 수 있습니다.

개별 의료 패키지? 문제 없습니다.

단일 대형 패키지? 문제 없습니다.

기저귀에서 마스크로 전환? 역시 문제 없습니다.

여러 요구사항을 동시에 처리함으로써 대량 맞춤 생산이 가능합니다.

그러나 이 기술은 무한한 유연성을 뛰어 넘습니다. 피치리스(pitchless) 기술을 구현하면 처리량과 가동 시간이 증가하는 동시에 체인, 벨트 등 속도를 제한하는 기존의 기계 장치가 불필요해집니다. 연속 모션과 간헐 모션을 혼합하고 로봇 등 다른 외부 축과 손쉽게 동기화할 수 있어 운영 효율성과 생산성이 향상됩니다. 그 결과 복잡한 인피드로 인한 일반적인 병목현상이 사라집니다. 또한 장비가 확장형, 모듈형으로 설계되기 때문에 설치 공간을 줄일 수 있습니다. 이제 더 쉽게 새로운 제품을 위해 기존의 장비를 재배치하고 여러 장비 기능을 통합할 수 있습니다.

프로세스 전체에 걸친 개별 제품의 분석과 스마트한 추적으로 품질을 보장하고 생산 프로세스를 개선하며 에너지 소비를 줄이는 동시에 원격으로 맞춤형 생산을 모니터링할 수 있습니다.

멈추지 않는 혁신

분석, 시뮬레이션 그리고 무선 전력 전송이나 무선 통신 같은 다른 최첨단 기술을 ICT와 융합하여 제조 수준을 한 단계 높일 수 있습니다. 분석을 통해 장비가 어떻게 작동하는지 완전히 파악하여 가동 시간을 극대화할 수 있습니다. 시뮬레이션을 이용하면 디지털 트윈을 생성하고 가상 교육 및 지원에 액세스하여 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 이는 특히 제조업체들이 신속히 전환할 것을 요구하는 현재의 불확실한 시기에서 매우 중요합니다.

무버의 통신과 파워 덕분에 구형 장비의 컨베이어에서는 날아가 버렸을 제품을 고정할 수 있게 되어 가벼운 제품에서 상상할 수 없는 속도에 도달할 수 있습니다.

이는 창의성과 혁신이 결코 멈추지 않는다는 것을 보여주는 몇 가지 사례입니다.

어떤 요구사항이 가장 중요한지 결정하지 마십시오. 현재 전 세계가 필요로 하는 것을 충족하면서 미래를 위한 토대를 마련하십시오. 로크웰 오토메이션과 함께 모든 요구사항을 충족하십시오.

Published 2020년 6월 2일


Michaela Kaufmann
Michaela Kaufmann
Product Manager, iTRAK, Rockwell Automation
연결: