Loading
블로그
Recent ActivityRecent Activity

로봇 공학으로 영역 확장

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
로봇 공학으로 영역 확장 hero image

오늘날의 제조업체에 있어서 유연한 생산 현장은 필수 비즈니스 요소입니다. 제품 SKU가 계속 증가함에 따라 제조 장비는 그 어느 때보다도 더 많은 제품 변화를 빠르게 수용할 수 있는 민첩성을 갖추어야 합니다.

유연한 "다양한 제품 소량 생산" 생산 환경 요구 사항을 충족할 수 있도록, 고정된 기계 시스템에서 벗어나 로봇 기술을 통합하는 혁신적인 방법을 개발하고 있는 장비제조업체(OEM)가 증가하고 있습니다. 이러한 경향은 특히 자재 관리, 픽앤플레이스(pick-and-place) 및 어셈블리 애플리케이션에서 널리 퍼져 있습니다.

왜일까요? 기존 시스템은 단일 수평면에서 작동하며 동일하거나 유사한 제품의 대량 처리와 관련된 고정 변수를 기반으로 합니다. 반면에 인간의 움직임을 모방하는 경향이 있는 로봇 기술은 전체 3D 작업 영역 내에서 움직임을 가능하게 하였습니다.

평면을 넘어 3차원으로 완전히 작동할 수 있는 이러한 능력은 게임 체인저입니다. "선택" 및 "배치" 옵션은 무한한 가변성을 가지며 수평 및 수직 높이 이동이 가능합니다. 로봇이 적절한 경로를 결정합니다. 복잡한 기계적 경로 변경이 필요하지 않습니다. 

또한 사용자 정의 및 상호 교환이 가능한 엔드 이펙터 덕분에, 동일한 로봇이 다양한 제품 모양과 크기를 처리할 수 있습니다.

기존 과제

장비제조업체는 로봇의 장점과 이에 대한 제조 수요를 확실히 인식하고 있습니다. 그러나, 최근까지도 로봇 기술을 비용 효율적으로 통합하는 일은 어려웠습니다.

과거에 장비제조업체(OEM)는 장비의 나머지 부분을 작동시키는 제어 플랫폼과는 달리 맞춤형 고급 프로세서로 실행되는 장비를 제공하는 타사 로봇 공급업체에 의존했습니다. 로봇을 프로그래밍하기 위해 장비제조업체(OEM) 직원의 능력 범위를 벗어나는 기술이 필요한 경우가 많았습니다. 또한 2개의 제어 플랫폼이 관련되어 있었기 때문에 로봇 애플리케이션을 업스트림 및 다운스트림 프로세스와 통합하는 일이 번거로웠습니다.

더욱 간단하고 개선된 프로그래밍

최신 로봇 기술은 OEM의 공식을 바꿔 놓았습니다. 사실, 현대 로봇은 머신 러닝 기술 덕분에 전통적인 기계 시스템보다 프로그래밍하기가 더 간단한 경우가 많습니다.

예를 들어, "모방 학습"을 통해 로봇은 표시된 작업을 복제할 수 있습니다. 저는 최근에 이 기술을 최대한 활용한 케이스 포장 애플리케이션에 참여했습니다. 로봇에게 제품 선택하고 들어 올려 케이스에 배치하는 방법을 가르치기 위해 로봇 팔을 세 개의 적절한 위치로 이동하기만 하면 됩니다.

사실, 현대 로봇은 전통적인 기계 시스템보다 프로그래밍하기가 더 간단한 경우가 많습니다.

로봇 컨트롤러는 정보를 삽입하고 자체 경로 또는 이동 계획을 생성합니다. 즉, 필요한 로봇 프로그래밍의 약 80%인 경로 계획이 자동으로 생성됩니다.

애플리케이션의 복잡성과 가변성에 따라, 유사한 머신 러닝 기술을 사용하여 시각적 유도 또는 협업 로봇을 배치하고 프로그래밍할 수 있습니다.

절반의 공간으로 탁월한 기능: AFA Systems는 단일 제어 플랫폼에서 실행되는 단일 블록 포장 솔루션에서 로봇 공학을 최대한 활용하고 있습니다.

혁신적 제어 기술

머신 러닝이 로봇 프로그래밍을 간소화한다면, 최신 PAC(Programmable Automation Controller) 기술은 장비제조업체(OEM)를 위한 혁신적인 전환점입니다. 향상된 프로세서 속도와 성능 덕분에 이제 장비의 나머지 부분을 제어하는 표준 PAC에서 로봇 애플리케이션을 실행할 수 있습니다.

예를 들어, 이 PAC는 이전 세대보다 최대 45% 더 많은 용량을 제공하여 로봇 고속 통신 및 모션 제어 요구 사항을 충족하는 프로세서를 갖추고 있습니다.

또한, 장비제조업체(OEM)는 PAC 플랫폼 내에서 로봇 애플리케이션에 필요한 고급 안전 기능을 달성하고 전체 장비에 걸쳐 안전에 대한 접근 방식을 표준화할 수 있습니다.

물론, 로봇 및 장비 제어에 단일 통합 플랫폼을 사용함으로써 장비제조업체(OEM)의 장비 개발, 통합 및 설치 속도를 높일 수 있습니다. 또한, 장비제조업체(OEM)는 전체 포트폴리오에 걸쳐 혁신적인 기능을 보다 쉽게 확장하고 장비의 모든 측면에 대한 제어력을 더욱 강화할 수 있습니다. 

매년 더 많은 장비제조업체가 통합 제어 플랫폼을 활용하여 유연한 로봇 장비를 개발하고 라이프사이클을 최적화하고 있습니다. 예를 하나 들어 보겠습니다.

장비제조업체가 최신 기술을 사용하여 혁신적인 기계를 개발하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2018년 12월 24일

주제: 산업 자동화 및 제어

Mike Wagner
Mike Wagner
Global OEM Business Manager, Rockwell Automation
Mike has been with Rockwell for 27 years and in the automation industry for over 30 years. Within Rockwell, Mike has been responsible for Product Management, EMEA Marketing Management and OEM Segment Management. He has served on the PMMI (North America trade organization) Board of Directors and Global Marketing Committee.
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오

구독하기

추천

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 뉴스
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그