Loading
블로그 | Fiix 소프트웨어
Recent ActivityRecent Activity

Fiix CMMS: 손쉬운 유지보수 관리 방법

오래된 유지보수 관리 소프트웨어로 시간을 낭비하지 마세요. 유지보수 디지털 트랜스포메이션 과정으로 간소화할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
휴대전화를 보고 있는 하얀색 모자를 쓴 여자

많은 기업들이 클라우드 및 AI 기반 CMMS(Computerized Maintenance Management System)를 통해 현대적인 운영을 위한 유지보수 디지털 트랜스포메이션에 투자하고 있습니다. 원격 하이브리드 및 분산 환경에서 클라우드 기반 애플리케이션을 사용하면 유지보수 팀이 생산성과 가동 시간을 향상하는 필수 정보를 이용하고 작업 흐름을 수행할 수 있습니다.

기업들은 표준화된 프로세스, 모범 사례, 지속적인 개선 프로그램을 구현해야 하는 압박을 받고 있습니다. CMMS 소프트웨어 솔루션은 제조, 석유 및 가스, 유틸리티, 도매, 유통, 운송, 물류, 상업 사무소, 의료 및 공공 부문을 비롯한 다양한 산업 분야의 기업과 조직을 위한 해결책입니다.

기업들은 엔터프라이즈 유지보수 팀을 위해 구축된 Fiix CMMS로 자산 구성, 중요 장비 성능 달성 및 유지보수 팀이 올바른 작업에 집중할 수 있도록 하는 등 작업 방식을 개선할 수 있습니다. 수천 개의 기업들이 Fiix CMMS를 사용하여 유지보수 효율성을 높이고 더 나은 비즈니스 결과를 제공하기 위해 데이터 기반 결정을 내리고 있습니다. 수천 개의 엔드포인트와 연결할 수 있고 비즈니스 시스템 및 팀 전반에서 원활하게 통합할 수 있는 가장 개방적인 CMMS 플랫폼 중 하나입니다.


비즈니스 가치 강조

한 무리의 사람들

44%

시설 및 유지보수 팀의 생산성 증대 비율

검은색 윤곽선이 있는 문서 체크리스트 아이콘

78%

작업 지시서 작성 시간 단축률

시계의 검은색 윤곽

27%

평균 고장 시간 간격 감소율

생산 라인 박스

10%

생산 원가 절감률

재고 목록을 보고 있는 남성의 검은색 윤곽선

22%

점검 팀의 효율성 개선 비율

출처: IDC Solution Brief, 후원: Fiix, Measuring the Business Impact of Fiix’s Maintenance Management Software, 문서 #US47612021, 2021년 4월.

 


IDC Solution Brief에 따르면 기업들은 Fiix의 분석 및 자산 가시성을 통해 자산과 제조 운영을 보다 쉽게 관리할 수 있다고 보고했습니다. 고객들이 발견한 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 조직의 물리적 자산을 관리하고 유지보수하는 팀의 가시성 향상
  • 편리한 사용으로 관리가 간소화됨
  • 운영 표준화로 효율성 향상
  • 조직의 성장에 따른 플랫폼 확장성

CMMS 자산 관리 도구를 사용하면 기업이 모든 장비 정보를 한 곳에서 보고 분석하며 조치를 취할 수 있습니다. 기업들은 Fiix CMMS를 사용하여 다양한 위치에서 자산, 표준 프로세스, 투명성을 더 잘 파악하여 운영 측면의 성과를 달성할 수 있습니다. 기업들은 사용자, 장비, 재고, 구매, 작업을 근무 교대, 구역 또는 생산 현장별로 구성합니다. 또한 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 자산 계층구조를 만들고 유사한 자산을 그룹화함으로써 유지보수 팀은 작업 예약, 할당, 추적을 한 번만 하면 됩니다.

또한 Fiix CMMS는 기술자를 위한 모바일 애플리케이션, IT 및 운영 기술(OT) 통합, 개선된 유지보수 결과를 위한 응용 AI를 제공합니다.

가동 중단 시간을 줄이는 것이 주요 이점입니다. 가동 중단 시간은 작동 불가 고장으로 인해 자산에 수리 또는 검사가 필요한 경우 발생합니다. 장비 고장을 항상 피할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 수리 및 사전 유지보수(PM)가 비효율적일 경우 가동 중단 시간이 길어집니다. 이러한 비효율성으로 인해 생산 손실이 발생하면 시설에 상당한 시간과 비용이 소요될 수 있습니다.

Fiix CMMS를 사용하면 자산 수리 및 점검이 쉬워지므로 가동 중단 시간이 최소화됩니다. 기술자는 어느 위치에서나 모바일 앱에 로그인할 수 있습니다. 다음으로, 자산의 이력, 다이어그램, 예비 부품의 위치 등을 볼 수 있으므로 작업을 더 빨리 수행할 수 있습니다. 또한 CMMS 소프트웨어는 조직에서 너무 오래 걸리는 작업 주문을 찾고 지연의 원인을 파악하여 신속하게 수리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

또 다른 필수적인 특징은 전화, 스티커 메모, 화이트보드 또는 구두 지시를 통한 구식 작업 요청 방법을 없애는 것입니다. 이러한 구식 프로세스로 인해 유지보수 팀은 작업 지시서를 작성하고 데이터를 입력하는 데 불필요한 시간을 소비해야 합니다. CMMS는 작업 요청 프로세스를 자동화하여 많은 추가 단계를 제거합니다. 직원은 작업 요청을 기록하거나 PM 트리거를 설계하거나 자산의 실시간 상태를 기반으로 작업 지시서를 작성하는 센서에 연결할 수 있습니다. 작업 지시서를 번역하거나 작업자를 추적하거나 파일 캐비닛을 뒤지는 데 시간을 낭비하지 않습니다.

Fiix CMMS를 사용하여 현대적인 유지보수 과정으로 간소화할 수 있습니다. 당사는 귀사와 협력하여 유지보수 소프트웨어를 평가, 구매, 구현 및 통합할 수 있는 도구를 제공합니다.

Fiix CMMS로 가동 중단 시간 54% 감소

Perth County Ingredients의 유지보수 관리자인 Tom Dufton은 기계가 고장날 때마다 회사가 시간과 비용을 낭비하고 있다고 생각했습니다. 따라서 그는 비상 상황에 대응하는 대신 유지보수를 계획하고 일정을 잡는 방법을 찾기로 결심했습니다. Tom은 Fiix CMMS에서 답을 찾았습니다.

Fiix CMMS를 구현한지 3년 만에 Tom과 그의 팀은 예방 지원 작업을 자동화하고, 사후 유지보수를 54% 줄였으며, 시간외 작업 요청을 42% 줄였습니다.

Tom은 CMMS의 이점에 대해 "시설 내 자동화 덕분에 기본적으로 한 위치에서 여러 작업을 실행할 수 있었다."라고 말했습니다. "우리는 항상 시설의 모든 작업을 잘 파악하고 있습니다."

Tom Dufton의 사례 전문 보기

지금 시작하기

  • 사전 유지보수에 대한 간략한 가이드를 읽어보세요
  • Rockwell Automation Fiix CMMSS에 대한 소개를 보려면 주문형 웨비나를 시청하세요.

Published 2021년 9월 27일

주제: FactoryTalk® MaintenanceSuite Fiix

Sandy D'Souza
Sandy D'Souza
Director Strategic Alliances, Fiix
연결:
EmailEmail
구독하기

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오