Loading
블로그 | 프로세스 솔루션
Recent ActivityRecent Activity

배치 관리 소프트웨어: 유연성 및 가동시간 업그레이드

소비자가 원하는 것은 다양성입니다. 배치 소프트웨어 업그레이드를 통해 배치 및 하이브리드 제조업체는 유연성을 높이고 비용을 제어하며 위험을 완화할 수 있습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
배치 관리 소프트웨어: 유연성 및 가동시간 업그레이드  hero image

소비자가 지금 바로 원하는 것은 다양성입니다. 식료품점의 통로를 따라 걷다 보면 간식거리와 음료에서 샴푸와 의약품에 이르기까지 얼마나 많은 선택이 가능한지 금방 깨닫게 됩니다. 시장에서 경쟁이 치열해지고 소비자의 요구가 까다로워지면서 제조업체들은 다양한 선택 옵션을 제공해야 합니다. 다양성이 단순히 삶의 즐거움일 뿐만 아니라 경쟁력 유지를 위한 필수 조건이 되고 있습니다.

이는 수제 맥주 양조장, 비누 회사, 제약 회사, 식품 생산업체 등 업종을 가리지 않고 나타나고 있는 추세입니다. 고객들의 관심을 끄는 새로운 것을 제공할 수 있다면 매우 흥미진진할 것입니다.

하지만 쉽지 않습니다. 창의성과 혁신에는 노력과 이를 구현하기 위한 기술이 필요합니다. 배치 및 하이브리드 제조업체들은 수요를 따라잡고 미래에 대비하기 위해 유연성을 높이는 동시에 비용을 절감하고 위험을 완화해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

PlantPAx 분산제어시스템(DCS)
Main Image
역량
PlantPAx 분산제어시스템(DCS)

현대적 DCS를 사용하여 공장 라이프사이클 전반의 산업 과제 해결

로크웰 오토메이션의 역량 알아보기
배치 유연성이 가장 중요합니다

수십년 동안 제조업체들은 생산 중 자동화된 부분을 관리하기 위해 배치 실행 소프트웨어를 사용하여 일정 수준의 유연성에 도달했습니다. 그러나 오늘날의 제조 환경에서는 이전보다 더 많은 유연성이 필요하기 때문에 변경을 위해 생산을 중단하는 것은 더 이상 선택사항이 아닙니다.

구식 시스템을 보유한 제조업체들의 과제는 새로운 장비를 추가하거나 프로세스를 변경하기 위해 배치 서버를 종료하거나 속도를 늦춰야 한다는 것입니다. 이는 생산을 중단시키거나 제한하여 생산 병목현상을 일으킵니다. 실행되지 않는 서버로 인한 또 다른 문제는 규제 산업에서 데이터 및 기록 수집이 영향을 받는다는 것입니다. 정확한 데이터 수집은 매우 중요합니다.

뿐만 아니라, 생산 변화를 관리하려면 동일한 단계를 사용하지만 성분이나 조성은 약간 다른 여러 레시피를 생성해야 합니다. 이로 인해 조성을 관리하는 또 다른 작업이 추가되어 제품 다양성의 잠재력을 제한합니다.

오늘날의 최신 시스템에는 데이터가 너무 많기 때문에 관련된 정보를 적시에 작업자에게 전달하는 것이 매우 중요합니다. 작업자에게 관련이 없거나 적용할 수 없는 데이터가 너무 많아지면 지연이 발생하거나 작업자의 이해력이 떨어지거나 오류가 발생할 수 있습니다.

변화에 적응하고 계십니까? 모듈형 제조 프로세스가 도움이 될 수 있습니다.
Main Image
블로그
변화에 적응하고 계십니까? 모듈형 제조 프로세스가 도움이 될 수 있습니다.

코로나19 대응에서 레시피 업데이트에 이르는 변화의 시대에서 제조업체들은 모듈형 자동화를 통해 생산 유연성을 높이는 간단한 방법을 제공할 수 있습니다.

지금 알아보기
배치 현대화의 이점

최신 배치 소프트웨어는 생산업체가 시장 수요를 충족하는 데 필요한 민첩성을 갖지 못하게 방해하는 여러 문제에 대한 해결책을 제시합니다. 최신 배치 소프트웨어는 크게 세 가지 방식으로 도움을 줍니다.

  • 가동시간 향상. 업데이트된 소프트웨어를 통해 서버를 다시 시작하거나 배치를 대기시킬 필요 없이 장비 업데이트나 용량 변경 같은 업데이트와 변경을 수행할 수 있습니다. 이는 생산에 영향을 주지 않으면서 여러 레시피 사이를 전환하기 원하는 생산업체에게 큰 이점입니다. 또한 유연성이 향상되어 새로운 장비를 추가하고 처리량을 높일 수 있어 새로운 제품이나 제품 모델을 추가할 수 있습니다. 생명공학이나 제약 같은 규제 산업에서 이러한 능력은 데이터 수집에 영향을 주지 않으면서 시스템을 변경하고 업데이트할 수 있기 때문에 특히 중요합니다.
  • 레시피 관리 감소. 의약품, 세제, 샌드위치, 쿠키, 맥주 등 무엇을 생산하든 제품 모델별로 쉽고 빠르게 레시피를 재사용하는 능력이 점점 중요해지고 있습니다. 맛, 향, 색, 성분 등 조성을 조금만 변경하면 동일한 프로세스를 사용하여 새로운 제품 모델을 손쉽게 선보일 수 있습니다. 총 레시피 수와 파라미터 세트를 줄여주는 조성 관리 시스템을 사용하면 성분이 조금씩 다른 레시피에 동일한 프로세스를 사용할 수 있습니다.
  • 현대적이고 직관적인 작업자 인터페이스. 일상 생활에서 모바일 기기가 널리 보급되면서 작업자들은 별다른 교육 없이 더욱 쉽게 모바일 지원 인터페이스를 사용할 수 있게 되었습니다. 작업자들은 더욱 가독성이 뛰어나고 디자인이 직관적인 인터페이스를 통해 업무를 더욱 빠르게 처리하고 실수를 줄일 수 있습니다. 또한 이러한 인터페이스는 컨텍스트 기반이어서 사용자가 가장 필요로 하는 때에 정확한 정보를 제공합니다.
엔터프라이즈 통합을 위한 최신 기술

지금까지는 배치 소프트웨어 업그레이드가 생산 영역에 주는 이점을 주로 알아보았다면, 다음으로는 더 큰 관점에서 살펴보겠습니다. 배치 소프트웨어 업그레이드는 디지털 트랜스포메이션 여정에서 다음 단계로 나아갈 수 있도록 도와줍니다.

일부 가장 큰 배치 소프트웨어에 포함된 최신 인터페이스는 시스템의 유지보수를 최소화하는 지속 가능한 기술을 제공해 여러 플랫폼에서 실행할 수 있을 뿐만 아니라 여러 장비와 폼 팩터에 걸쳐 비쥬얼라이제이션을 구현할 수 있습니다.

생산업체들은 엔터프라이즈 통합을 통해 배치 제조 프로세스를 웹 기반 엔터프라이즈 시스템에 연결하여 외부에서 제어하고 실시간으로 데이터를 확인할 수 있습니다. 제조 환경에서 ERP 및 MES 시스템의 역할이 커지면서 이러한 시스템 간의 통합이 점점 일반화되고 있습니다.

이러한 기술 업그레이드에는 최신 기술을 통한 사용자 워크플로우 및 생산 효율성 향상 같은 인력 관련 개선 사항이 있습니다. 직관적인 기술을 통해 신입 직원과 숙련 직원 모두의 적응 및 교육 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 최신 배치 소프트웨어는 유지보수를 위한 가동 중단, 조성 입력과 관련된 작업자의 실수, 레시피 관리 시간 및 엔지니어가 여러 레시피를 유지하는 데 필요한 시간을 최소화합니다.

승리에 필요한 유연성과 민첩성

고객이 다양성을 요구하는 추세가 계속 증가하면서 생산업체들이 새로운 제품과 레시피를 만들고 도입해야 하는 시간이 점점 짧아지고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 유연성과 민첩성, 즉 장비를 추가 및 제거하고 제품을 다변화하는 능력에 우선 순위를 두는 제조업체들이 최고의 위치에 오르게 될 것입니다.

FactoryTalk® Batch 소프트웨어의 최신 버전에 대해 자세히 알아보십시오.

Published 2020년 10월 26일

주제: 프로세스 솔루션 식음료(F&B) 생명과학

Jamey Geer
Jamey Geer
Batch Product Manager, Rockwell Automation
Jamey has been working with Rockwell Automation for over 15 years. He spent several years applying Rockwell Automation technologies and developing automation systems before transitioning into Commercial Engineering. He took over as the Product Manager for Batch Control in December of 2018.
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하여 개인 편지함에서 직접 최신 뉴스와 정보를 받아 보십시오.