Loading

지속 가능성에 대한 해커톤 사용 사례

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

세계(말 그대로 지구)는 여러분이 필요합니다. 우리 고객들은 탄소 발자국을 줄이기를 원합니다. 그리고 우리는 도움이 되고 싶습니다. 귀한 자원이 기업 전반의 시설 라인에 걸친 프로세스에서 어떻게 소비되고 있는지 사람들이 정확히 볼 수 있도록 우리는 에너지 최적화에 대한 단순한 인터페이스가 필요합니다. 대화의 첫 단계는 아는 것입니다. 굉장히 자연 친화적인 단계로 나아갈 준비가 되셨습니까?

구독

Rockwell Automation을 구독하여 개인 편지함에서 직접 최신 뉴스와 정보를 받아 보십시오.

구독
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 이벤트
  4. Chevron LeftChevron Left 주요 이벤트
  5. Chevron LeftChevron Left 지속 가능성에 대한 해커톤 사용 사례