Loading
ケーススタディ | 航空宇宙
Recent ActivityRecent Activity

ヘクセル社は最新化によりダウンタイムを80%削減

システムインテグレータのEOSYS社が、炭素繊維&マトリックスメーカのダウンタイム削減と旧式のテクノロジのアップグレードをどのように支援したかをご覧ください。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

EOSYS社は、産業システムの自動化、モニタ、およびセキュリティ確保の革新的な技術ソリューションを提供しながら、お客様が直面する可能性のある将来の課題を予測することで、お客様に価値を生み出します。従業員所有企業であるため、チームメンバーはEOSYS社の長期的な成功に対する影響を認識し、各お客様の成功に個人的に投資しています。

炭素繊維強化材と樹脂システムのトップメーカとして、また民間航空宇宙産業向けハニカム製造の世界的リーダとして、ヘクセル社は世界中の複数の市場で提供されている数百もの製品に強度をもたらしています。

課題
  • エンコーダの故障が頻発し、ダウンタイム発生ごとに7万ドルの損失が発生
  • 旧式の製造環境でテクノロジが老朽化
  • お客様の目標とビジョンを尊重しながら専門家による指導を提供できる戦略的パートナが必要
ソリューション
  • PowerFlex® 755TS可変周波数ドライブ
  • EtherNet/IP™製品
結果
  • 予定外のメンテナンスダウンタイムを2%から0.4%に大幅に低減
  • エンコーダの故障を低減
  • システムの信頼性を向上
  • 全社的な最新化基準を確立し、現在はグローバルに展開

課題

ダウンタイムの低減と戦略的最新化の必要性

生産の長い歴史を持つ製造メーカであるヘクセル社は、生産ラインの設備故障に直面していました。モータシステムでエンコーダの故障が頻発し、予定外のダウンタイムが発生し、そのたびに70,000ドルの損失が発生し、1時間当たり7,000ドルの生産性損失が発生していました。プラント管理には、老朽化したテクノロジを最新化し、コストのかかるダウンタイムを最小限に抑え、全体的な信頼性を向上させるソリューションが必要でした。これは、長年のプロセスを中断したり、何十年も会社に勤めてきた経験豊富なオペレータを疎外したりするものであってはなりませんでした。

以前、ヘクセル社が話をしたのは、戦略的価値を追加せずにリクエストを実行するパートナや、特定のニーズに合わない方法論を課すパートナでした。ヘクセル社には、専門家によるガイダンスを提供しながら、ビジョン、具体的な目標、運用要件を理解してくれるパートナが必要でした。

ソリューション

最新化への段階的アプローチ

ヘクセル社は、ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™のプラチナレベルのシステムインテグレータであるEOSYS社に依頼しました。ヘクセル社とEOSYS社は協力して、データに基づいて各変更を実行し、過去の成功に基づいて、最新化への段階的なアプローチを慎重に進めました。まず、機器故障の根本原因を分析し、永久磁石モータを使用したソリューションを提案しました。これは、ヘクセル社のアラバマ州ディケーターの施設で効果を発揮していたアプローチです。EOSYS社は、移行を容易にするために、当初はエンコーダをそのまま残し、ヘクセル社のオペレータにモータが適切に機能していることを安心させました。

プロジェクトの第1段階では、ヘクセル社のソルトレイクシティ施設にある1つの小規模な生産ラインに焦点を当てました。1976年に設置されたこの生産ラインには、旧式のテクノロジが寄せ集められていました。ヘクセル社とEOSYS社は、ACドライブへの変換と永久磁石モータの実装により、迅速かつ良好な最新化を実現しました。

チームは、この初期の成功に自信を持って、モータ30台を備えたより複雑なラインに移行しました。この大規模なラインは、過電流の問題や非標準モータ仕様など、新たな課題を抱えていました。これらの問題を解決するために、ヘクセル社とEOSYS社はアプローチを調整し、最終的にはエンコーダを必要とせずに精度を維持する、オープンループ誘導モータシステムに移行しました。

ヘクセル社とEOSYS社は、継続的に戦略を改良し、それぞれの成功を実証点として活用することで学んだ教訓を適用し、2つの追加ラインへと取り組みを拡大しました。具体的には、制御システムをControlNetからEtherNet/IP™製品に移行し、システムの信頼性と通信プロトコルを強化しました。また、EtherNet/IPを搭載したPowerFlex® 755TS可変周波数ドライブを導入し、ヘクセル社は高度な分析、予知保全、異常検出テクノロジを活用して、将来的にさらに高い効率を実現できるようにしました。

ヘクセル社とEOSYS社は、バージョン4.0まで非常にうまく機能するソリューションを開発し、それは最新化のための標準モデルとして確立され、ヘクセル社の残りのソルトレイクシティのライン全体に展開されました。その後、そのソリューションはフランスの施設に導入され、スペインへのさらなる拡張が計画されました。

結果

ダウンタイムを80%低減し、将来を見据えた拡張性の高いモデルを実現

ヘクセル社は、考え抜かれた段階的な最新化アプローチを導入することで、ダウンタイムの主な原因であるエンコーダ故障をゼロにしました。予定外のメンテナンスによるダウンタイムを2%からわずか0.4%に削減し、大幅なコスト削減と運用効率の向上につながりました。

この成功は、EOSYS社が単なる技術的専門知識の提供ではなく、真の戦略的パートナとして行動したことで実現しました。

「私たちは問題解決のパートナを探していました。EOSYS社は、最適のアプローチを見つけることを支援してくれました。」

ブライス・ウェングレン氏 - ヘクセル社資本プロジェクトマネージャ

EOSYS社のテクノロジディレクターであるチェイス・デービス氏は、次のように付け加えています。「このプロジェクトに携わったとき、私たちは何かもっと良い方法があるのではないかと感じていました。でも、すべてを一からやり直し、製品を無効にしてしまうようなことはしたくありませんでした。私たちは、すぐに簡単に成果を上げ、その勢いをさらに高めたいと考えていました。」

単にタスクを実行したり、ヘクセル社の従業員の何十年にもわたる専門知識を無視した方法論を強制したりするのではなく、専門家によるガイダンスと柔軟性のバランスを取りながら協力し、それぞれの決定がヘクセル社の長期ビジョンと運用上の現実に一致するようにしてくれたのです。

公開 2025年4月30日

トピック: Build Resilience 航空宇宙 ドライブ ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI) FactoryTalk DataMosaix FactoryTalk Optix
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
  5. Chevron LeftChevron Left ヘクセル社は最新化によりダウンタイムを80%削減