Loading
COMUNICATO STAMPA
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la  principale  azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha fornito soluzioni di inverter a media tensione e a frequenza variabile per l'impianto di desalinizzazione a osmosi inversa dell'acqua di mare (SWRO) di Umm Al Quwain). L'impianto, commissionato da SIDEM Veolia, si trova a 20 km a nord della città di Umm Al Quwain, produce 150 milioni di galloni al giorno (MIGD) ed è il più grande progetto di desalinizzazione degli Emirati del Nord. 

L'osmosi inversa è una tecnologia a membrana ampiamente utilizzata per la desalinizzazione dell'acqua di mare. Il concetto di base della SWRO consiste nell'utilizzare una membrana semipermeabile che, una volta permeata di acqua, trattiene la maggior parte delle specie chimiche disciolte in essa.

Come parte di un consorzio, SIDEM ha curato la progettazione e il procurement del progetto, mentre il partner cinese Gezhouba Group International Engineering si è occupato della costruzione. L'impianto comprende una presa aperta a mare, la stazione di pompaggio dell'acqua marina, tre unità di pre-trattamento con DAF e DMGF, tre unità di osmosi inversa, l'impianto di trattamento delle acque reflue e i serbatoi di stoccaggio dell'acqua potabile.

"SIDEM ha rinnovato la sua fiducia in Rockwell Automation e ha scelto le nostre soluzioni di inverter a media tensione PowerFlex®6000 per pilotare gli 80 motori principali del processo di trattamento dell'acqua di mare", ha dichiarato Thierry Ballot, Strategic Account Manager di Rockwell Automation.

La gamma di inverter a media tensione Allen-Bradley PowerFlex 6000 offre diverse modalità di controllo, incluso il controllo vettoriale di  flusso. Inoltre, gli inverter sono in grado di ridurre i picchi di domanda operando con un fattore di potenza prossimo all'unità per l’intero intervallo di velocità e includono un trasformatore di isolamento a impulsi multipli, completamente integrato, che contribuisce a garantire armoniche ridotte lato linea e un elevato fattore di potenza di ingresso.

L'acqua viene fornita all'Autorità Federale per l'Elettricità e l'Acqua (FEWA) e l'impianto di desalinizzazione è parte integrante della strategia della regione per migliorare l'efficienza della rete idrica nell'ambito della Strategia di Sicurezza Idrica degli EAU 2036. Gli obiettivi generali della strategia sono la riduzione del 21% della domanda totale di risorse idriche, l'aumento dell'indice di produttività dell'acqua a 110 dollari per metro cubo, la riduzione di tre gradi dell'indice di carenza idrica, l'aumento del riutilizzo dell'acqua trattata al 95% e l’incremento della capacità di stoccaggio dell'acqua nazionale a due giorni. 

Pubblicato 11 aprile 2023

Argomenti: Acque chiare e reflue

<h2 class="h2 subheading-3">Informazioni su Rockwell Automation</h2>
<p class="about_txt"><a href="https://www.rockwellautomation.com">Rockwell Automation, Inc.</a> (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 25.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito  <a href="https://www.rockwellautomation.com">www.rockwellautomation.com</a>.</p>

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Comunicati stampa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation supporta la strategia idrica degli Emirati Arabi Uniti con inverter a media tensione per l'impianto di desalinizzazione di Umm Al Quwain
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: