<h2 class="h2 subheading-3">Informazioni su Rockwell Automation</h2>
<p class="about_txt"><a href="https://www.rockwellautomation.com">Rockwell Automation, Inc.</a> (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone al potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, Wiscounsin, e circa 25.000 dipendenti Rockwell Automation supporta i clienti in più di 100 paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando The Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitate il sito <a href="https://www.rockwellautomation.com">www.rockwellautomation.com</a>.</p>
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda al mondo specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale annuncia una collaborazione senza precedenti con Bravo Motor Company, un’azienda californiana che offre innovazione applicata alla decarbonizzazione con particolare riferimento alla produzione di batterie, veicoli e sistemi di accumulo di energia.
Attraverso questa nuova collaborazione, Rockwell Automation contribuirà a fornire soluzioni all’avanguardia per la produzione di veicoli elettrici e di batterie nel mercato brasiliano, in base al concetto di economia circolare.
La cerimonia di annuncio della collaborazione ha avuto luogo presso il campus della Fundação Dom Cabral - Aloysio Faria in Minas Gerais, in Brasile. John Miles, Global Head of Future Mobility di Rockwell Automation, ha spiegato che l’iniziativa prevede il supporto tecnologico da parte di Rockwell Automation per accelerare il progetto della prima Gigafactory in America Latina, basato sulla digitalizzazione e che include la gestione integrata, l’ottimizzazione della produzione e la sostenibilità. Tutto questo è stato realizzato utilizzando strumenti che misurano l’efficienza, la qualità operativa e la produttività.
Inoltre, Rockwell Automation fornirà anche moderne soluzioni digitali per massimizzare i risultati e accelerare il time to market, grazie a tecnologie di simulazione, ottimizzazione e realtà aumentata (RA) integrate con la progettazione e la produzione.
“Per Rockwell Automation, è estremamente importante sostenere le aziende e i progetti allineati ai nostri obiettivi e alla nostra direzione strategica”, ha affermato Miles. “Bravo e il progetto Colossus Cluster soddisfano il nostro obiettivo di promuovere ulteriormente l’innovazione e le iniziative ESG in Brasile. Questo progetto rappresenta un’opportunità senza eguali per promuovere congiuntamente l’ESG, le pratiche di sostenibilità e l’innovazione nel Paese. È raro trovare un’azienda con la quale si è così perfettamente in linea per quanto riguarda la visione e lo scopo. Insieme, vogliamo rendere quella vision una realtà”
Durante la cerimonia, Leandro Kruger, Regional Director di Rockwell Automation, ha anche spiegato: "In questi 20 anni di esperienza nel settore, ho potuto vedere come l'attività economica industriale e l'implementazione della tecnologia cambino la realtà di regioni, paesi e città. Questa è un'opportunità unica che riunisce aspetti molto difficili da trovare. Grazie alla posizione, alla tecnologia, ai talenti coinvolti e alla disponibilità di risorse che Nova Lima offre, possiamo trasformare insieme il mondo in un luogo più produttivo e di conseguenza più sostenibile. Questa è la migliore opportunità per creare legami commerciali in diversi ambiti, sia industriali che sociali".
Il CEO di Bravo Motor Company, Eduardo Javier Muñoz, ha sottolineato che la collaborazione nasce dall’interazione dell’ecosistema, in quanto entrambe le aziende hanno ben compreso che sforzi congiunti potevano generare un’opportunità unica non solo per il Brasile, ma anche per il mondo.
“L’8% dei posti di lavoro in Brasile è direttamente o indirettamente legato alla catena di produzione del settore automotive e questo posiziona il Brasile come un forte player globale, afferma Muñoz. La scommessa per il futuro dell’intero ecosistema è l’elettrificazione e, quindi, la necessità di batterie che aderiscano a questa domanda è diventata ancora più strategica”.
“Siamo davvero felici di poter contare su una multinazionale come Rockwell Automation, che ha una vasta esperienza nella realizzazione su ampia scala di stabilimenti per la produzione delle batterie, per avere, a Nova Lima, la miglior industria di batterie al mondo. Abbiamo scelto il mercato brasiliano per la capacità delle persone e perché possiede materiali strategici per la produzione delle batterie. Naturalmente, la collaborazione con partner strategici come Rockwell Automation che ci fornisce tecnologie all'avanguardia, darà ancora più forza ai progetti", ha sottolineato.
La tecnologia, l’innovazione e la sostenibilità vanno di pari passo
Operando in California dal 2012, Bravo Motor Company ha lavorato e partecipato come collaboratore e investitore allo sviluppo delle batterie. Questa attività ha permesso all'azienda di accedere alla tecnologia di produzione delle batterie, nonché ai relativi materiali.
Per quanto riguarda i veicoli, Muñoz ha spiegato che l'attenzione alle flotte di mobilità come taxi, furgoni, autobus e veicoli per le consegne urbane, ad esempio, offre una serie di opzioni per soddisfare un mercato ad alta domanda, che pur avendo già una redditività economica ha una fornitura limitata a causa della carenza di batterie.
“La collaborazione con Rockwell Automation ci permetterà di creare non solo una supply chain locale e uno stabilimento di batterie che produrrà i nostri veicoli e i sistemi di accumulo di energia, ma anche la produzione massiccia locale di veicoli elettrici e ibridi per altre aziende alle quali forniamo batterie”, ha affermato.
Soluzioni per l’ottimizzazione della catena di produzione del settore automotive
Gustavo Lima, Strategic Account Manager di Rockwell Automation ha sottolineato che, oltre alla fabbrica efficiente, il tema dell’ESG è molto legato alla collaborazione.
“L’ottimizzazione energetica è diventata una priorità con la crescente diffusione dei concetti di ESG e sostenibilità, specialmente nell’ambito della decarbonizzazione della catena dei veicoli. Pertanto, stiamo utilizzando i nostri prodotti come strumenti di efficienza operativa e produttività per garantire un consumo inferiore e un maggiore livello di efficienza energetica responsabile”, ha spiegato
Secondo Lima, gli strumenti digitali moderni per l’ottimizzazione dei risultati sono altrettanto degni di nota: “Attraverso le nostre soluzioni, Bravo sarà in grado di incrementare la velocità operativa degli impianti produttivi o di anticipare la concorrenza in questo mercato”.
Muñoz afferma che avere un partner che lavori duramente come Bravo è essenziale per trasformare la realtà attuale in un futuro migliore attraverso il contributo di competenze e tecnologie. "Questa alleanza ci consente di preparare le nostre linee di produzione, i nostri sistemi di gestione, ecc. Inoltre, ogni fornitore strategico che ci circonda garantisce un ambiente coordinato e di alta qualità. Il nostro obiettivo è quello di fare dello stabilimento brasiliano un modello da replicare in futuro in altre località, come gli Stati Uniti, l'Europa, il Medio Oriente, l'Africa e così via".
Miles osserva che il settore automotive è uno degli ambiti di interesse di Rockwell Automation e che l’azienda sta investendo in questo mercato. “Ci siamo concentrati sulle aziende della catena di produzione e Bravo è un’azienda che sta portando avanti l’essenza di una tecnologia nuova e in evoluzione che è quella delle batterie e, in ultima analisi, dei veicoli elettrici e dei sistemi di accumulo dell’energia che le utilizzeranno. L’aspettativa è che il nostro investimento consenta a Bravo di utilizzare le soluzioni di Rockwell Automation per il successo del progetto. Lavoreremo a stretto contatto con i nostri team di prodotto, di settore e di vendita per raggiungere il successo che ci prefiggiamo”, ha concluso.
Pubblicato 25 agosto 2022