Loading
CASO DI STUDIO | AUTOMOTIVE E PNEUMATICI
Recent ActivityRecent Activity

Volga riduce i tempi di cablaggio del quadro di controllo del 66%

Un integratore di sistemi, partner di Rockwell Automation, rende più semplice la progettazione e l’installazione dei quadri con l’innovativa soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet, lanciata di recente.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Volga realizza quadri elettrici di bassa e media tensione, blindosbarre corazzate, soluzioni di automazione, cabine elettriche di trasformazione e sottostazioni di alta e media MT/AT che soddisfano i più elevati standard qualitativi d’importanza internazionale. La missione che l’impresa si prefigge è quella di semplificare l’esistenza, armonizzando tecnologia, infrastrutture ed energia e incentivando la trasformazione digitale per i propri clienti, in Brasile e a livello globale. Volga si distingue per essere all’avanguardia nel proporre l’innovazione tecnologica che assicura un eccezionale valore aggiunto alla clientela, minimizzando al contempo l’impiego di energia e materie prime.

Problema
  • Il cablaggio manuale dei quadri richiede tempo, manodopera e competenze
  • La complessità del cablaggio crea potenziali errori e rischio di guasto
  • La complessità richiede più tempo per la ricerca guasti e la manutenzione per gli utilizzatori finali
  • I quadri tradizionali utilizzano grandi volumi di componenti in plastica e rame
  • Gli integratori di sistemi competono sui tempi di consegna dei quadri
Soluzione
  • Soluzione EtherNet/IP™ In Cabinet
Risultato
  • 66% di riduzione dei costi di cablaggio
  • 36% di riduzione delle dimensioni del quadro e 32% di riduzione del peso
  • Riduzione significativa dei tempi di progettazione e collaudo
  • Riduzione sostanziale del cablaggio e del rame utilizzati

Problema

Il cablaggio manuale di un pannello di controllo è un’operazione che richiede tempo e competenze specialistiche; due fattori di cui system integrator del calibro di Volga e i loro committenti sono spesso a corto. È d’importanza capitale assicurare che ogni singolo cavo sia posato e connesso a regola d’arte per scongiurare malfunzionamenti e aderire agli standard operativi e di sicurezza, ma tale pratica manuale è sovente farraginosa, esposta all’errore umano e scarsamente efficiente. Questo si traduce in un serio ostacolo per i produttori di quadri elettrici che mirano all’ottimizzazione dei processi produttivi e al rispetto di tempistiche di consegna sempre più stringenti, in particolare per ordini su vasta scala.

“In Brasile, oggigiorno è frequente che i clienti temporeggino prima di deliberare l’investimento nelle apparecchiature, e di conseguenza la data di consegna assume per loro un’importanza cruciale,” ha sottolineato Carlos Leopoldo, Direttore Commerciale di Volga. “Poter contare su una soluzione tecnologica che abbrevi i tempi di consegna e sia al contempo di facile installazione e manutenzione sarà un valido aiuto per la conclusione di certi accordi commerciali.”

Rockwell si prefiggeva di annullare queste criticità mediante un’innovativa soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet, concepita per contrarre il tempo e le risorse indispensabili per la progettazione dei sistemi di controllo, il collaudo e il cablaggio dei quadri.. Per accertare le prestazioni e il valore intrinseco della soluzione, Rockwell ha interpellato Partner System Integrator negli USA e in Giappone affinché fornissero assistenza nei test di verifica del risparmio di tempo. In Brasile, Volga, in qualità di Integratore di sistemi Partner di Rockwell Automation, ha accettato l’incarico di condurre lo studio cronometrico.

Soluzione

Il team Volga ha svolto lo studio dei tempi nella propria area di test interna su un periodo di tre giorni. Per poter raffrontare i tempi necessari ai diversi metodi di cablaggio, il team ha innanzitutto assemblato un pannello a cablaggio tradizionale (Quadro 1), comprendente sei avviatori motore diretti, moduli PLC e I/O, e operatori 800F, tutti collegati tramite morsettiere 1492. Prima dell’avvio del test, il team aveva già definito il percorso dei cavi mediante software CAD, provveduto al taglio dei cavi e alla spellatura delle estremità, nonché all’inserimento del sistema di siglatura sul Quadro 1; di conseguenza, il test si è limitato al solo cablaggio dei circuiti di controllo.

l team Volga ha poi proceduto all’assemblaggio del Quadro 2, di identica configurazione, avvalendosi della nuova soluzione EtherNet/IP In-cabinet. Durante la misurazione dei tempi per il Quadro 2, il team si è occupato dell’installazione della singola coppia di cavi piatti e dei connettori, del cablaggio rimanente per i circuiti di controllo, del precablaggio e dei dettagli di finitura.

I tempi sono stati monitorati tramite marcatura oraria (timestamp), e si è proceduto alla registrazione di video e fotografie. Al termine dell’analisi cronometrica, alla squadra di Volga è stato richiesto di esprimere le proprie impressioni sul processo e sulla soluzione implementata.

Risultato

Stando allo studio sui tempi effettuato da Volga, il cablaggio tradizionale dei circuiti di controllo del Quadro 1 ha comportato un impegno di 20 ore e 5 minuti. L’assemblaggio dei circuiti di controllo nel Quadro 2, con l’ausilio della soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet, ha richiesto soltanto 6 ore e 39 minuti. Si tratta di una riduzione del 66% dei tempi di cablaggio. Questi dati sono coerenti con altri studi analoghi svolti negli Stati Uniti e in Giappone, che hanno attestato una riduzione dei tempi di cablaggio fino all’80%.

“La soluzione EtherNet/IP In-cabinet potenzierà la nostra produttività,” commenta Leopoldo. “Estendendo questo approccio a un grosso centro di controllo motori o a quadri densamente cablati, l’effetto sul processo d’assemblaggio sarà imponente.”

“Il riscontro del nostro team è stato decisamente positivo,” ha aggiunto Leopoldo. “Hanno detto che la tecnologia è intuitiva e non richiede molti materiali. E, cosa forse ancora più importante, reputano le connessioni estremamente affidabili.”

Connettività più sostenibile

“Per alcuni dei nostri clienti, il fattore determinante è la sostenibilità,” afferma Leopoldo. “Illustreremo ai clienti questa tecnologia che permette di ridurre cablaggi e rame, limitando così l’impatto sull’ecosistema.”

Scegliendo di assemblare i quadri con la Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet piuttosto che con il cablaggio tradizionale, gli integratori di sistema possono consegnare un prodotto che:

  • È il 36% più piccolo e il 32% più leggero (riduzione dimensionale del quadro da 30” x 30” x 10” a 24” x 24” x 10”)
  • Utilizza una quantità notevolmente inferiore di fili e rame

La soluzione EtherNet/IP In-cabinet comporta anch’essa altri vantaggi d’importanza rilevante:

  • Aumentata produttività dei quadristi
  • Riduzione dei tempi d’ingegnerizzazione e configurazione
  • Riduzione della complessità del cablaggio di controllo
  • Diminuzione degli errori di cablaggio e dell’attività di ricerca guasti (troubleshooting)

Quello che promettiamo ai clienti è rendergli la vita più semplice: questo impegno è parte dei valori fondanti di Volga ed è dichiarato sul nostro sito web. Puntiamo ad essere all’avanguardia con questa nuova tecnologia poiché essa dà concretezza alla nostra promessa.

Leopoldo - Direttore commerciale, Volga

Pubblicato 20 maggio 2025

Argomenti: Sviluppare la resilienza Automobilistico e pneumatici Industria chimica Cura della casa e della persona Industria alimentare Settore Life Science Industria mineraria Industria metallurgica Oil & Gas Industria cartaria Acque chiare e reflue Produzione di energia Rete EtherNet IP

Altri argomenti che potrebbero interessarvi

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Volga riduce i tempi di cablaggio del quadro di controllo del 66%
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: