Loading
Caso di studio
Recent ActivityRecent Activity

Un’avanzata soluzione di automazione integrata potenzia produttività e qualità e tiene sotto controllo il rischio di contaminazione

Rychiger AG, reinventa un impegnativo processo di assemblaggio traendo vantaggio da un sistema di trasporto asincrono e da soluzioni con dati centralizzati

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un’avanzata soluzione di automazione integrata potenzia produttività e qualità e tiene sotto controllo il rischio di contaminazione  hero image

Sfida

  • Un impegnativo processo di produzione necessitava la sostituzione di un processo manuale con una soluzione totalmente integrata di automazione e controllo dell’automazione

Soluzioni: (Key initiatives & products/services)

E’ stata installata una soluzione Rockwell Automation che includeva:

  • MagneMotion independent cart technology
  • PAC Allen-Bradley ControlLogix L8
  • PAC Allen-Bradley GuardLogix L7S
  • Servoazionamenti Allen-Bradley Kinetix
  • Due Thin Client TAllen-Bradley VersaView 5200
  • Software FactoryTalk View SE SCADA
  • ThinManager
  • EtherNet/IP network
  • Switch gestiti Stratix 5400 e 5700

Risulati:

Interazioni manuali ridotte

Migliorate ripetibilità e qualità

  • Ridotto il rischio di contaminazione
  • Completa integrazione tra soluzione di controllo e produzione
  • Scalabilità elevate e architettura personalizzabile

Quando si tratta di malattie infettive, la precisione e la tempestività nei risultati dei test, possono cambiare le sorti tra la vita e la morte.

In realtà, uno dei principali progressi della medicina moderna è rappresentato proprio da una rapida diagnosi, spesso condotta tramite diagnostica.

Benchè la vista di un medico con un vassoio pieno di siringhe possa suscitare una sensazione di panico, è proprio sulla base di questi test che è possibile guidare la diagnosi e il trattamento e, con i progressi della tecnologia, probabilmente salvare la vita al paziente.

Negli ultimi decenni,  grazie ai moderni reagenti e alla tecnologia di analisi automatizzata, la diagnostica e i test sindromici per malattie infettive (SIDT) hanno fatto grandi passi avanti, consentendo una rapida identificazione delle malattie e, quindi, di anticipare l'avvio di trattamenti salvavita basati su risultati di analisi di laboratorio.

 

Una progettazione orientata alla qualità

Come per ogni pratica scientifica, vale il concetto che la catena di processo è tanto forte quanto il suo anello più debole, e ciò spiega perché  l'industria medica sia così fortemente regolamentata e improntata alla qualità. Quando si ha a che fare con le malattie infettive, conta molto avere risultati rapidi e precisi. Il trasferimento ottimale dei campioni di un paziente è essenziale per garantire che il campione non sia contaminato, scaduto o inutile. Essere certi che tutto ciò con cui il campione viene a contatto sia privo di agenti contaminanti è fondamentale per la sua integrità.

Un leader di mercato del settore della diagnostica e dei test sindromici per malattie infettive (SIDT) si è affidato per molto tempo a processi manuali per la produzione delle proprie cartucce per test monouso – moduli a sistema chiuso che contengono tutti i componenti chimici necessari per isolare, amplificare e rilevare dal campione di un paziente l'acido nucleico e condurre test di diagnostica in vitro (IVD).

Ogni processo di produzione gestito manualmente – e in particolare quelli di questo genere che sono affidati in modo consistente agli operatori – presenta il rischio che vengano introdotti agenti contaminanti. Il ricorso a processi manuali può anche avere impatto sulla qualità della produzione,  sulla ripetibilità e sulla resa.

E’ stata proprio la volontà di incrementare  la qualità, la produttività e ridurre le perdite che ha spinto l'azienda a rivolgersi a Rychiger AG, una società svizzera specializzata nella progettazione, sviluppo e realizzazione di soluzioni specifiche per macchine di imballaggio destinate ai settori sanitario, alimentare e delle bevande.

"Supportiamo gli operatori sanitari nel migliorare la cura e la soddisfazione dei pazienti fornendo loro risultati più precisi e rapidi", spiega un rappresentante del cliente finale. "La nostra soluzione di test in cartuccia è uno standard per la diagnostica delle malattie infettive sindromiche. Medici e pazienti dipendono dalla nostra capacità di fornire risultati accurati e in tempi brevi e, per noi, queste relazioni sono molto preziose perché ci permettono di apportare continui miglioramenti  ai nostri processi e alle cure che possiamo fornire a persone che necessitano di risposte".

 

Ridurre la variabilità e migliorare la qualità

"Obiettivo del nostro cliente era automatizzare completamente il processo di produzione delle cartucce e allo stesso tempo, ridurre al minimo assoluto la contaminazione ", spiega Bruno Lauener, key account manager, Healthcare Sales di Rychiger. "La soluzione avrebbe dovuto automatizzare completamente la gestione manuale delle cartucce al fine di raggiungere uniformità nel processo, ridurre il potenziale rischio di contaminazione e aumentare la capacità produttiva".

Sia l'utente finale che Rychiger AG, avevano già utilizzato le soluzioni di automazione di Rockwell Automation. L'utente finale aveva anche sperimentato la tecnologia a carrelli indipendenti MagneMotion® (ICT), avendo precedentemente sviluppato un sistema in-house basato proprio su questa tecnologia. Ciò ha fatto sì che le due aziende si trovassero subito d’accordo sul progettare la nuova macchina basandola sulla tecnologia MagneMotion ICT che avrebbe offerto la flessibilità, la precisione e la ripetibilità necessarie per un processo di assemblaggio a più stadi e così impegnativo.

Il cliente di Rychiger aveva bisogno di una soluzione che facilitasse la movimentazione di carichi leggeri, quali i componenti delle cartucce, e che allo stesso tempo offrisse possibilità di tracciamento totale e tempi di ciclo più rapidi. Un controllo più preciso e un movimento intelligente avrebbero ottimizzato l'efficienza e la velocità dell'assemblaggio e, al tempo stesso, contribuito  ad eliminare le interruzioni. Inoltre, avendo MagneMotion un numero inferiore di parti in movimento rispetto ai sistemi convenzionali, gli interventi di manutenzione sarebbero stati ridotti così come i downtime, ciò avrebbe permesso di semplificare la gestione delle cartucce aumentando così la produttività complessiva e rendendo i processi più ripetibili e con standard di qualità più elevati.

 

Precisione, flessibilità, ripetibilità

Il sistema MagneMotion, che utilizza binari  di precisione, offre un’accuratezza e una flessibilità eccezionali in ambienti di automazione che richiedono maggior velocità e fermo macchina ridotti. I suoi molteplici carrelli indipendenti danno vita a un efficace sistema di trasporto "pitchless", la cui velocità complessiva non viene governata dal processo più lento.

"Questa soluzione consente di snellire l'intero flusso di traffico raddoppiando o, in questo caso, triplicando il processo più lento. Ciò significa che il sistema non viene più guidato dalla fase più lenta del processo di assemblaggio delle cartucce", spiega Lauener, "Con MagneMotion, tutti questi fattori aumentano significativamente la velocità, mettendo a disposizione dei laboratori prodotti salvavita, in modo rapido e preciso".

 

Scalabilità e adattabilità

Christian Sigrist, senior automation engineer di Rychiger afferma: "Il nostro primo pensiero, quando progettiamo e costruiamo macchine, sono la capacità di scalare e di  adattare/aggiornare la tecnologia. La nostra ampia esperienza in sistemi integrati basati su servoazionamenti - compresa la soluzione ICT MagneMotion - rende tutto questo molto più semplice. Ciò facilita anche la manutenzione, poiché è possibile mettere offline una stazione e mantenere comunque operativa la macchina con un impatto minimo sulla produzione".

Oltre al sistema MagneMotion, la macchina MC 1400 sviluppata da Rychiger dispone anche di diversi assi servoassistiti, tutti azionati dai servoazionamenti Allen-Bradley® Kinetix®, due thin client Allen-Bradley VersaView® 5200 e il software SCADA FactoryTalk® View SE. Tutti i terminali della stazione vengono gestiti dal software ThinManager® di Rockwell Automation, che centralizza le informazioni e i dati e offre l'accesso remoto/mobile.

Aggiunge Sigrist: "ThinManager aiuta il cliente nella manutenzione della macchina, fornendo una visione d'insieme e l'accesso a tutti i parametri da un’unica postazione centralizzata. È particolarmente utile in presenza di diverse interfacce operatore. L'utilizzo di un server HMI centralizzato ci ha anche aiutato nella progettazione e nello sviluppo dei sistemi di interattività e di controllo".

Il controllo complessivo della macchina, compresa l'integrazione del robot Staubli di un altro fornitore, è gestito da un controllore di automazione programmabile (PAC) Allen-Bradley ControlLogix® L8, con un PAC Allen-Bradley GuardLogix® L7S che offre le necessarie funzionalità di sicurezza. Tutte le comunicazioni principali avvengono tramite EtherNet/IP™, utilizzando gli interruttori Stratix® 5400 e 5700.

Sigrist spiega: "La ragione principale per cui abbiamo deciso di impiegare degli switch Ethernet gestiti da Stratix è stata la possibilità di integrare strettamente la macchina alla rete del nostro cliente per motivi di sicurezza, protezione e conformità. Inoltre, si adattava ai requisiti CPwE (Converged Plantwide Ethernet) del cliente".

 

Linee pulite evitano la contaminazione

Per far fronte al problema della contaminazione, la macchina è chiusa e in questo modo gli operatori non entrano mai in contatto con le cartucce. La protezione è anche a prova di 'zona d’ombra ', grazie a un’avanzata soluzione di illuminazione che offre una chiara visibilità di ogni angolo degli elementi posti al suo interno, è possibile effettuare un’accurata pulizia. Inoltre, tutte le superfici interne sono state progettate per essere facilmente igienizzabili, con minimi punti di trappola e vuoti.

Spiega Lauener: "Fin dalle prime fasi di sviluppo del progetto, abbiamo collaborato con questo cliente come se fossimo una squadra unica composta da due team di ingegneri. Ci siamo recati presso la loro sede per vedere l’esistente linea di produzione manuale e una macchina equipaggiata con MagneMotion. Abbiamo quindi avviato lo sviluppo della nuova macchina effettuando test in laboratorio, prima di arrivare a migliorare, potenziare e ampliare il suo concept e quindi alla progettazione iterativa finale. Il lavoro di sviluppo è stato certamente agevolato dall’impiego della soluzione MagneMotion che permette di passare alla modalità simulatore per testare le varie funzioni e la velocità della macchina, consentendoci di stimare i tempi di ciclo prima della effettiva costruzione del modello fisico".

 

Soluzione moderna per esigenze moderne

Questa soluzione integrata di automazione e controllo aiuta a ridurre le interazioni manuali fornendo una soluzione incredibilmente flessibile, agile e precisa che offre una produttività significativamente più elevata, aumentando al contempo i livelli di qualità. La macchina, con uno sforzo ingegneristico decisamente molto inferiore rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, può anche essere pesantemente modificata. Ciò permette ai tecnici di essere molto più fantasiosi nei loro progetti, poiché sanno che esistono soluzioni di automazione che possono dare vita alle loro idee.

"Il nostro obiettivo ora è quello di far tesoro di quanto appreso da  questo progetto", conclude Lauener, "e applicare le risposte e le tecnologie ai processi, alle macchine e alle soluzioni che sviluppiamo per questo e per gli altri mercati che serviamo".

"Apprezziamo il supporto di Rockwell Automation e di Rychiger", conclude il rappresentante del cliente, "che forniscono i risultati rapidi, completi e precisi che i nostri clienti si attendono dalla nostra soluzione per test medicali ".

Pubblicato 3 settembre 2020

Argomenti: Controllo e automazione industriale Sicurezza & infrastruttura di rete Controllori programmabili
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Iscrivetevi

Consigliato

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: