Loading
Caso Di Studio | L'industria Alimentare
Recent ActivityRecent Activity

Hawaiian Host Group supera una serie di sfide legate al confezionamento multiformato e ad alta produttività utilizzando una sola macchina

Cama Group ha sviluppato una tecnologia personalizzata per confezionare con cura e precisione delicati prodotti dolciari su vasta scala e in velocità, indipendentemente dal formato di packaging.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hawaiian milk chocolates on a plate
Hawaiian Host Group logo
Sfida

Hawaiian Host ha riconosciuto la necessità di automatizzare e digitalizzare i propri processi di confezionamento; tuttavia, l’esigenza di un'ampia gamma di soluzioni di confezionamento è stata complicata da un certo scetticismo dei dipendenti e dal “salto verso l'ignoto”.

Soluzione

È stata adottata una soluzione Rockwell Automation, comprendente:

  • PAC ControlLogix® 5580 con sicurezza integrata
  • POINT I/O ™
  • Servoazionamenti Kinetix® 5700
  • Servoazionamenti Kinetix 5300
  • Switch Stratix™ 5700
  • HMI PanelView™ Plus 7
  • Convertitori di frequenza PowerFlex® 525
Risultati
  • Collaborazione fattiva sia con l’utilizzatore finale sia con un importante OEM globale dell’industria del packaging
  • L'architettura di automazione consente di realizzare più soluzioni di imballaggio su una singola macchina, con tempi di fermo minimi tra i lotti
  • Sistema di automazione scalabile pronto per la crescita e l'ulteriore trasformazione digitale
  • Architettura elettronica che supporta la realtà aumentata basata su Industry 4.0
  • La realtà aumentata e la digitalizzazione attraggono i lavoratori più giovani

I consumatori non hanno mai avuto così tante opzioni. Tutti i prodotti e le specialità immaginabili, in confezioni e formati adatti a tutte le occasioni: singoli, doppi, in più gusti, nei formati snack, famiglia, gigante... insomma ce n’è per tutti! A questa varietà si aggiungono le attività di marketing e le promozioni, con prodotti stagionali, confezioni regalo e promozioni basate sui volumi, solo per citarne alcune.

Dal punto di vista della produzione, questa varietà comporta già delle complessità, ma è nel confezionamento secondario e terziario che iniziano le vere sfide, con tipi di prodotto, volumi e formati di scatole/pacchetti/promo che richiedono un'ampia gamma di soluzioni di confezionamento. Molti utilizzatori finali, inoltre, spesso richiedono che tutte queste funzionalità siano disponibili in un’unica macchina. Gli OEM del settore packaging, dunque, devono affrontare molte sfide.

Sfida

Un esempio, in questo senso, è stata la sfida affrontata da Hawaiian Host, azienda nordamericana con sede a Honolulu leader nell’industria dolciaria e il più grande produttore al mondo di noci di macadamia ricoperte di cioccolato.

Hawaiian Host Group ha incaricato la società italiana Cama Group di sviluppare una soluzione di automazione per il confezionamento primario dei suoi prodotti a base di macadamia.

Hawaiian Host Group era interessata all'automazione, ma attuandola secondo un approccio graduale, sia per poter preparare il proprio team, sia per gestire le sfide tipiche della produzione di prodotti a base di cioccolato alle Hawaii.

Se da un lato l'automazione può aiutare a migliorare l'efficienza e la produttività, dall’altro può risultare poco flessibile nel gestire eventuali future innovazioni del prodotto. Il team CAMA ha raccolto la sfida, collaborando con Hawaiian Host Group per progettare una soluzione che ottimizzasse l'operatività dell'azienda e, al contempo, fornisse un approccio modulare per poter gestire future innovazioni di prodotto.

Soluzione

La linea creata da Cama Group per Hawaiian Host Group è stata personalizzata specificamente per le sue problematiche di packaging ed è stata dotata di un’architettura di controllo digitalizzata di Rockwell Automation.

Durante il funzionamento, in base alle informazioni sulla qualità, la forma e la posizione fornite da uno scanner laser avanzato, i robot delta utilizzano pinze appositamente progettate per prelevare i cioccolatini dal nastro trasportatore e quindi posizionarli delicatamente in vaschette di polietilene tereftalato (PET) che arrivano in parallelo da un disimpilatore.

Una volta riempite, le singole vaschette – o le coppie di vaschette separate da un foglio di imbottitura – sono caricate in scatole di cartone prima che vengano formati e inseriti i coperchi. Il risultato finale sono scatole complete contenenti da quattro a 32 cioccolatini.

La linea è anche in grado di realizzare confezionamento sfuso, dove i robot caricano i cioccolatini direttamente nelle scatole. Questo tipo di confezionamento sfuso è utilizzato anche come ripiego nel caso si presentassero problemi alla linea e può evitare tempi di fermo significativi. Al termine del processo, le scatole vengono sottoposte a raggi X e poi trasportate a una incartonatrice a fine linea.

Risultati

Hawaiian Host Group non è l’unico ad avere un forte desiderio di automatizzare, ma con alle spalle una buona dose di cautela. “Avevamo diversi motivi per intraprendere questo percorso”, spiega Chris Rabago, direttore della produzione di Hawaiian Host Group, in una recente intervista di ROKStudios. “La nostra posizione su un’isola lontana comporta sfide uniche. Nel considerare la nostra transizione verso l'automazione, dovevamo tenere in debito conto queste sfide per assicurarci di avere un risultato di successo.

“Alcuni dei nostri dipendenti erano scettici ”, continua, “avendo la convinzione comprensibile, ma stereotipata, che l’automazione dovesse sostituirli. Ma questo non era affatto il nostro obiettivo. Volevamo ottimizzare le nostre operazioni investendo in tecnologie che aiutassero e valorizzassero gli operatori. Ci siamo concentrati sul modo in cui i nostri dipendenti avrebbero interagito con i robot. Volevamo utilizzare un'interfaccia utente intuitiva, accessibile e in linea con una forza lavoro in crescita che preferisce un ambiente di lavoro più digitalizzato".

Billy Goodman, amministratore delegato di CAMA North America, spiega il processo: “Adottiamo sempre un approccio consulenziale di squadra. Infatti, il lavoro di Cama su questo progetto è stato riconosciuto dalla World Confectionery Conference del 2023, dove abbiamo vinto il premio Team of the Year.

“Il primo passo consiste nell’analizzare e verificare i bisogni specifici del cliente”, continua. “Poi, utilizzando il nostro ambiente “sandbox” di macchine e moduli, che include tecnologie di caricamento dall’alto e laterale, insieme a soluzioni di terze parti, sistemi di visione, pinze e, naturalmente, automazione come in questo caso, creiamo delle soluzioni personalizzate che rispondono alle specifiche esigenze dell’applicazione. Ogni progetto è davvero unico, anche se i principi operativi delle macchine sono relativamente standard. In questo caso, dovevamo tenere in considerazione molteplici aspetti, tra cui il personale, lo spazio in fabbrica, gli immobili e le esigenze operative.

“In questo tipo di progetti, le collaborazioni sono fondamentali”, spiega Goodman, “non solo per sviluppare i concetti iniziali, ma anche per portare il progetto fino alla sua realizzazione, andando oltre la messa in servizio, per una soluzione a lungo termine. Alcuni dei nostri strumenti Industry 4.0 si adattano sicuramente alle nuove generazioni, cresciute lavorando su telefoni e tablet digitali.”

"Utilizziamo la realtà aumentata per la formazione, i cambi di prodotto e formato e la manutenzione, e questo non solo entusiasma e coinvolge le persone, ma permette di usare le macchine in modo più efficiente."

Eric Chalengeas, regional vice president per il Sud Europa di Rockwell Automation, conclude: “È incredibile che gran parte delle sfide tecnologiche di questo progetto sia stata completata durante i periodi di pandemia e post-pandemia. Per fortuna avevamo già un rapporto molto stretto con Cama Group. Non solo fa parte della nostra PartnerNetwork™ come OEM di livello Gold, ma collaboriamo anche alla ricerca, allo sviluppo e ai test dei prodotti, e il successo di questo progetto e della tecnologia risultante ne è la prova.

“Sappiamo che può essere stressante fare un salto così grande in quello che può essere l’ignoto”, continua Chalengeas, “per questo siamo attenti alle esigenze dell'utilizzatore finale. In questo caso, Hawaiian Host Group ora ha le basi per una trasformazione digitale estremamente scalabile che le consentirà di incrementare gradualmente le proprie capacità senza che questo diventi troppo impegnativo. Una caratteristica che Chris nella sua intervista con ROKStudios ha ben definito paragonandola alle rotelline per la bicicletta”.

Pubblicato 31 maggio 2024

Argomenti: Industria alimentare Imballaggio alimentare Servoazionamenti Sensori e interruttori ControlLogix Moduli I O
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe Now
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
  5. Chevron LeftChevron Left Hawaiian Host Group supera una serie di sfide legate al confezionamento
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: