Loading
Casi di studio
Recent ActivityRecent Activity

Algebra e sistemi di controllo per un processo a sostenibile

Algoritmi di ECT integrati a sistemi di controllo di Rockwell Automation offrono benefici tangibili, nel greenfield così come nel brownfield, in termini di ottimizzazione dei costi e marginalità

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Algebra e sistemi di controllo per un processo a sostenibile hero image

Sfida

  • Un sistema di controllo per turbomacchine su piattaforma aperta che permette di riciclare il gas all’interno del compressore evitando di andare in torcia, con ottimizzazione di costi e margini, applicabile sia nel greenfield che nel brownfiled

Soluzioni

PlantPAx Modern DCS

  • Automazione della gestione del sistema di controllo di turbomacchine basato su algoritmi configurabili integrati Allen Bradley ControlLogix

Risultati

  • Risparmio energetico
  • Maggiore efficienza
  • Incremento della marginalità

La torcia, un potenziale valore per l’azienda sta andando in fumo

La vista di una fiammata nella notte, quando si transita nei pressi di una raffineria, ha un che di affascinante se non ci si sofferma a pensare cosa c’è dietro a queste torce. Tutti noi comprendiamo perfettamente che anche questo, come ogni fenomeno combustivo, sta di fatto inquinando l’atmosfera. Un’analisi più approfondita che, tuttavia, richiede una maggiore conoscenza rispetto al funzionamento di questi impianti, ci porterebbe alla conclusione che in questo modo si sta sprecando dell’energia che potrebbe essere sfruttata.

La crescente attenzione mostrata negli ultimi tempi da molte aziende rispetto all’efficientamento e alla conseguente riduzione dei costi di gestione degli impianti, così come ad una maggiore sensibilità verso politiche di sostenibilità ambientale, dovrebbe portare a una graduale riduzione di queste torce.

Com’è possibile arrivare a limitare al massimo un fenomeno che arreca un danno materiale alla comunità e nega all’azienda la possibilità di utilizzare al meglio le proprie risorse? Come spesso accade la soluzione al problema non è poi così complessa e, nello specifico, è caratterizzata da un rapporto costo/beneficio decisamente a favore di quest’ultimo. Dotarsi di un sistema di controllo della turbomacchina che permette di mandare in riciclo il gas che è stato prodotto dal compressore che fa girare la turbina, significa poter riutilizzare una risorsa energetica che altrimenti andrebbe combusta, dando vita a una torcia. Un sistema che si traduce benefici tangibili in termini di ottimizzazione dei consumi, miglioramento della produzione e dell’uso degli asset e, last but not least, riduzione dell’inquinamento ambientale.

Ingegneria chimica e tecnologia per aumentare la marginalità

L’azienda Energy Control Technologies, in breve ECT, nata negli Stati Uniti circa una dozzina di anni fa e presente da 3 anni con una propria filiale in Europa, ha concentrato la propria attività proprio sul controllo di turbomacchine su piattaforma aperta, specializzandosi in applicazioni, know-how, algoritmi di controllo per compressori rotanti di taglia grossa per impianti industriali, siano essi assiali, centrifughi, turbine a vapore, a gas, turbo-expander. Si tratta di un’attività di nicchia che trova posto nelle applicazioni di automazione industriale ed è basata sulla creazione di algoritmi molto complessi che, tenendo conto della termodinamica del gas all’interno dei compressori, evitano la necessità di andare in torcia, assicurando un’efficienza energetica non solo al compressore ma anche alla macchina e all’intero impianto. Tali sistemi necessitano di livelli estremamente elevati di velocità di scansione del processore dal punto di vista hardware, intorno ai 30/40 millisecondi, e trovano la loro applicazione ideale quando integrati all’interno di un sistema di controllo dei compressori. Caratteristiche che ECT ha trovato in Rockwell Automation di cui è OEM partner da oltre dieci anni, riconoscendo nel controllore Allen-Bradley ControlLogix ® la propria installazione hardware più storica, affidabile e di maggior riferimento e il valore di un’integrazione al sistema di controllo distribuito PlantPAx®.

Piattaforme proprietarie vs piattaforme aperte

Quando, circa 30/40 anni fa si è sviluppata questa nicchia di mercato i PLC presenti sul mercato non offrivano le prestazioni di velocità richieste e ciò ha fatto sì che, per le funzionalità di antisurge, il settore si sviluppasse su piattaforme hardware proprietarie sulle quali veniva installato il software. Nonostante tale situazione non sia propriamente ottimale poiché crea una stretta dipendenza tra la company e chi ha sviluppato la soluzione black box, ad esempio, in termini di costi e tempi di intervento in caso di guasto oppure di gestione di pezzi di ricambio destinati unicamente a quella unità, questo tipo di panorama tecnologico è ancora piuttosto frequente. ECT fornendo algoritmi di controllo  per turbomacchina configurabili, non programmabili, installati su piattaforma hardware aperta, con predilezione per ControlLogix di Rockwell Automation, sta contribuendo con successo a sradicare questa consuetudine sulla base dei benefici registrati dai propri clienti. La scelta di fornire algoritmi configurabili e non programmabili fa sì che il cuore dell’algoritmo sia sigillato e non si possa cambiare. Ad esempio, i 600 parametri di configurazione per far funzionare l’algoritmo base del surge control su una specifica macchina o un impianto, danno vita a un processo ripetibile che è perfettamente documentato e quindi assolutamente indipendente da chi lo ha realizzato. Ciò consente di manutenerlo nel tempo poiché basato sugli stessi blocchetti fondanti che sono ben documentati e quindi replicabili progetto per progetto.

Un Progetto che è una best practice

Ne è un esempio il progetto realizzato da ECT e da Rockwell Automation per un OEM che opera nella Repubblica Ceca e che ha realizzato un compressore per una oil&gas company slovacca. Si tratta di un’applicazione di etilene gas compresso e nello specifico di un’unità di impianto sul processo principale di raffinazione. Tale unità, pur non essendo indispensabile per la raffinazione e non avendo alcun impatto sul funzionamento dell’impianto in caso di un suo spegnimento, rappresenta un intervento migliorativo che aumenta fortemente la produttività della raffineria. In un settore altamente competitivo come quello della raffinazione, lo sfruttamento e il parziale riutilizzo di materiale ricavato da prodotti di scarto del processo e il conseguente incremento di produttività, rendono particolarmente rilevante la presenza di questi impianti satellite, poiché fortemente impattanti sulla marginalità di una oil&gas company.

In questo progetto è stato installato un motore elettrico con un compressore a due stadi controllato da valvole la cui apertura/chiusura consente di regolare la portata di gas, così come la pressione e la temperatura. Il sistema di controllo è basato su ControlLogix per le funzionalità di antisurge, con valvole che controllano il passaggio ad ogni stadio, onde evitare innalzamenti non controllati di temperatura e pressione del gas che andrebbero a compromettere il compressore con il rischio di fonderlo. Il sistema prevede anche dei loop di controllo con wedge controller che immettono gas freddo sulla linea di riciclo per compensare il surriscaldamento con apertura anticipata della valvola in considerazione delle curve di trasformazione dell’etilene. Tutto ciò è stato realizzato integrando il sistema di controllo dei compressori, gestito tramite PlantPAx di Rockwell Automation.

Ed è proprio una peculiarità di questo progetto l’aver sfruttato il multiprocessore di ControlLogix. Risulta infatti particolarmente efficace, laddove già esiste un sistema di controllo dei compressori realizzato con soluzioni Rockwell Automation, integrare una CPU aggiuntiva dedicata agli algoritmi di ECT per l’antisurge. In questo modo i due sistemi, pur se perfettamente segregati poiché ognuno ha una propria CPU e IO Card, coesistono su un unico PLC e danno vita a una soluzione completamente integrata di controllo della macchina e gestione dell’anti surge, superando quella dicotomia rappresentata da situazioni ibride in cui la funzione di anti surge è gestita con soluzioni black box completamente avulse  dal sistema di controllo dei compressori. Nel caso della oil&gas company slovacca il progetto è nato da zero tuttavia una soluzione del genere è perfettamente applicabile anche ad impianti già esistenti dove la piattaforma proprietaria per l’antisurge può essere sostituita e integrata in un unico contesto di controllo rappresentato dal sistema PlantPAx preesistente. Un’integrazione che permette di poter accedere a tutte le funzionalità di analytics native del sistema di controllo distribuito PlantPAx per potenziare, per fare solo un esempio, politiche di manutenzione predittiva e limitare al massimo i downtime.

 

Pubblicato 28 dicembre 2020

 
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe

Recommended For You

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: