Loading
Caso di studio | Industria alimentare
Recent ActivityRecent Activity

Performance al top per le bevande energetiche di Amway

Rockwell Automation aiuta un’azienda del Food & Beverage a soddisfare una domanda in fortissima crescita.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due mani che tengono lattine di bevande con logo davanti a un paesaggio acquatico; la lattina posteriore è marrone e quella anteriore è verde acqua.

Le  bevande energetiche XS™ di Amway sono state ideate per uno stile di vita sano e attivo, in linea con lo spirito imprenditoriale del marchio Amway.

Commercializzato come “un’esplosione di energia senza zuccheri e carboidrati”, il marchio XS è sinonimo di “energia positiva per affrontare l’avventura”, con una miscela di ingredienti, erbe e vitamine del gruppo B di prima qualità.

L’avventura ha inizio

Il mercato delle bevande è in crescita, soprattutto quelle contenenti integratori vitaminici o minerali.

La domanda di energy drink era alle stelle già prima della pandemia e la tendenza continua a crescere, con i consumatori che cercano prodotti più sani, ecologici e più sostenibili , in linea con il mantra “buono per me, buono per il pianeta”.

Secondo Rob Dargie, Senior Electrical Engineer di Amway, le grandi avventure iniziano con delle ottime bevande energetiche: uno dei motivi per cui lo stabilimento Amway di Ada, nel Michigan, aveva bisogno di aumentare rapidamente la produzione.

Poiché prima veniva co-prodotta, i dirigenti volevano portare la produzione della bevanda energetica XS all’interno dell’azienda per avere una maggiore efficienza produttiva. L’azienda ha effettuato un investimento di 15 milioni di dollari in una vasta area di 40 ettari, una scelta fondamentale per incrementare la produzione ed espandersi in futuro. Inoltre, dovendo produrre 12 varietà di bevande energetiche XS, aveva bisogno di sistemi flessibili in grado di gestire più ricette.

Gli operatori oggi possono constatare la qualità superiore derivante da un sistema che rende “quasi impossibile commettere un errore”, ha dichiarato Dargie. 

"La produzione è più fluida, la qualità è più alta, l’efficienza dell’operatore è maggiore, la risoluzione dei problemi è in tempo reale e l’automazione è quasi totale. Le nostre prestazioni sono assolutamente superiori rispetto a quelle del passato. È bastato premere l’interruttore e ha funzionato."

Trasformazione digitale e impianti del futuro

Dargie aggunge che Amway da cinque anni ha avviato un percorso di trasformazione digitale, un’altra ragione per portare la produzione di bevande energetiche all’interno dello stabilimento. La sfida, soprattutto in un sito industriale obsoleto, è quella di collegare senza soluzione di continuità i sistemi IT preesistenti e i sistemi OT/produttivi interni per creare un “filo conduttore digitale” o digital thread.

Ciò consente un flusso di dati continuo in tutta l’organizzazione, assicurando miglioramenti e benefici per tutta l’azienda. Significa collaborare in tempo reale con tutta la catena di valore, validare virtualmente nuove linee e processi, semplificare l’analisi dei dati e aumentare la flessibilità produttiva. Alla fine, con l’integrazione di questa soluzione nella gestione del ciclo di vita del prodotto, Amway otterrà una migliore connettività lungo tutta la sua catena di fornitura.

Il cuore di una bevanda energetica

Lo stabilimento di Ada è stato diviso in due sezioni: lavorazione, dove si formulano e si miscelano i prodotti, e riempimento/confezionamento. Gli ingegneri avevano anni di esperienza con i controllori Rockwell Automation e ControlLogix, ma nessuna conoscenza del nuovo sistema di controllo distribuito (DCS) PlantPAx®. 

Grazie a queste conoscenze, i tecnici si sono trovati a loro agio nell’uso di PlantPAx certi della sua capacità di soddisfare le nuove esigenze produttive. Questa decisione, infatti, ha permesso ai tecnici di utilizzare un unico sistema di controllo e di gestione delle informazioni per tutti i processi, il che ha permesso di migliorare la capacità e la qualità del prodotto, di risparmiare energia e materie prime e di ridurre le variazioni di processo e l’intervento umano.

Il team ha utilizzato le moderne strategie di controllo batch per gestire in modo flessibile le esigenze di produzione e standardizzare le procedure aziendali, accelerando al contempo lo sviluppo dei prodotti e dei processi. Le metodologie standard, le librerie di processo e il codice riutilizzabile del sistema hanno consentito un migliore utilizzo delle apparecchiature e una maggiore qualità, visibilità e accesso ai dati.  

Il team ha ottenuto un altro grande vantaggio: una ricerca guasti più semplice e veloce. Con un’area così estesa, diversi stabilimenti di produzione e un’attività di manutenzione distribuita tra i vari impianti, un tecnico può impiegare 10 minuti per raggiungere fisicamente una macchina. La ricerca guasti in tempo reale ha consentito di sperimentare un’esperienza più ricca e autonoma.

Inoltre, il team ha scelto il centro controllo motori IntelliCENTER®  per l’integrazione di potenza e controllo, e per la prima volta ha utilizzato il software di gestione thin client ThinManager®, che garantisce il controllo e la sicurezza in una piattaforma sostenibile e scalabile, indipendentemente dalle dimensioni dell’ambiente industriale e dal numero di impianti. Sono stati anche implementati i misuratori di massa del partner Encompass Endress + Hauser, integrati nella rete Ethernet.

Più di una volta, durante la pandemia, il sistema è stato in grado di funzionare con un solo dipendente ai comandi. Dal punto di vista dello sviluppo dell’applicazione, in diversi momenti Amway ha avuto cinque tecnici che lavoravano contemporaneamente al progetto. Un sistema basato su server ha permesso al team di lavorare insieme; la libreria di oggetti di processo ha garantito una metodologia comune e le maschere hanno fornito un ambiente uniforme.

“Una volta che gli operatori hanno utilizzato il nuovo sistema e si sono resi conto della potenza del DCS PlantPAx, la loro fiducia è cresciuta sia nel sistema che nelle loro capacità, diventando più agili e autonomi”, ha dichiarato Dargie. “Hanno apprezzato molto la semplificazione della ricerca guasti e l’omogeneità tra i sistemi.”

Arrivare prima sul mercato

A rendere ancora più complessa l’opera di ammodernamento è stata una tempistica aggressiva, che ha visto la maggior parte dei lavori svolgersi durante la pandemia.

“Abbiamo affrontato circostanze difficili per questo progetto”, ha dichiarato Dargie. “Ciò che ci ha permesso di rispettare i tempi è stato il fatto che tutto ciò che stavamo facendo faceva parte di una procedura standard, non avevamo bisogno di scrivere il nostro codice. Altrimenti il processo sarebbe durato sei mesi di più e avremmo rischiato di commettere errori. Siamo arrivati sul mercato rapidamente, senza tempi morti e senza contrattempi, perché tutto ha funzionato nel modo previsto.”

Pubblicato 22 aprile 2022

Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Casi di studio Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose