Loading
Blog | Software Fiix
Recent ActivityRecent Activity

CMMS Fiix: un modo più semplice per gestire la manutenzione

Non perdete più tempo con software di gestione della manutenzione obsoleti. Rivolgetevi a noi per semplificare il percorso verso la trasformazione digitale della manutenzione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Donna con casco bianco che guarda il telefono

Molte aziende stanno investendo nella trasformazione digitale della manutenzione per ottenere operazioni moderne con un Computerized Maintenance Management System (CMMS) basato su cloud e intelligenza artificiale. In un mondo remoto, ibrido e distribuito, le applicazioni basate sul cloud danno ai team di manutenzione l’accesso alle informazioni essenziali e ai flussi di lavoro che migliorano la produttività e il tempo di disponibilità.

Le aziende ricevono pressioni crescenti per l’implementazione di processi standard, best practice e programmi di miglioramento continuo. La soluzione software CMMS è la risposta per le organizzazioni in molti settori, tra cui quello manifatturiero, petrolifero, sanitario, pubblico, dei servizi, della vendita all’ingrosso, della distribuzione, dei trasporti, della logistica e degli uffici commerciali.

Il nostro CMMS Fiix è progettato per i team di manutenzione aziendale e offre alle aziende la possibilità di sviluppare il modo in cui operano organizzando gli asset, migliorando le prestazioni delle macchine più critiche e focalizzando il lavoro dei team di manutenzione sugli interventi giusti. Migliaia di aziende stanno decidendo, basandosi sui dati, di aumentare l’efficienza della manutenzione e raggiungere migliori risultati aziendali con il nostro CMMS Fiix. È una delle piattaforme CMMS più aperte, in grado di connettersi a migliaia di endpoint e capace di integrarsi perfettamente tra i sistemi gestionali e i team aziendali.


Principali valori aziendali

Gruppo di persone

44%

Stabilimenti e team di manutenzione più produttivi

L’icona della lista di controllo dei documenti è delineata in nero

78%

Tempo per la compilazione degli ordini di lavoro ridotto

Contorno nero di un orologio

27%

Riduzione del tempo medio tra i guasti

Caselle linea di produzione

10%

Riduzione dei costi di produzione

Contorno nero di un uomo che guarda un elenco di inventario

22%

Team di controllo più efficienti

Fonte: briefing sulla soluzione IDC, sponsorizzato da: Fiix, Misurare l’impatto aziendale del software di gestione della manutenzione di Fiix, doc #US47612021, aprile 2021.

 


Nel briefing sulla soluzione IDC, le aziende hanno riportato che le analisi di Fiix e la visibilità degli asset hanno reso più semplice la gestione delle risorse e delle attività di produzione. I clienti hanno scoperto benefici essenziale tra cui:

  • Migliore visibilità per i team che gestiscono e mantengono gli asset fisici della propria organizzazione
  • Semplicità di utilizzo equivale a semplicità di gestione
  • Maggiore efficienza con la standardizzazione per le loro operazioni
  • Modularità della piattaforma per adeguarsi alla crescita dell’organizzazione

Gli strumenti di asset management CMMS consentono alle aziende di visualizzare, analizzare e agire su tutte le informazioni delle apparecchiature in un’unica soluzione. Grazie al nostro CMMS Fiix, le aziende possono raggiungere il successo operativo con una migliore visibilità degli asset, processi standard e trasparenza in diverse sedi. Le aziende possono organizzare utenti, apparecchiature, ricambi, acquisti e attività in base al turno, all’area o al sito. Possono creare gerarchie di asset con un semplice “drag and drop” e raggruppare asset simili così che i team di manutenzione possono programmare, assegnare e monitorare le attività una sola volta.

Il nostro CMMS Fiix offre anche applicazioni mobili per tecnici, integrazioni IT e tecnologia operativa (OT) e intelligenza artificiale applicata per risultati di manutenzione migliori.

La riduzione dei tempi di fermo è un vantaggio fondamentale. I tempi di fermo si verificano quando un asset ha un malfunzionamento o un guasto che non ne permette il funzionamento e deve essere riparato o ispezionato. I guasti delle macchine non sono sempre evitabili. Tuttavia, se le riparazioni e la manutenzione preventiva (PM) non sono efficienti, i tempi di fermo si prolungano. Queste inefficienze possono sommarsi e costare a una fabbrica una quantità significativa di tempo e denaro in termini di perdita di produzione.

Con il nostro CMMS Fiix, è più facile riparare e ispezionare gli asset, quindi i tempi di fermo sono ridotti al minimo. I tecnici possono accedere all’app mobile da qualsiasi posizione. Successivamente, possono vedere la storia di un asset, gli schemi, la posizione dei pezzi di ricambio e altro, così il lavoro può essere eseguito più velocemente. Il software CMMS può anche aiutare le organizzazioni a trovare ordini di lavoro che richiedono troppo tempo, individuare la causa del ritardo e ripararlo rapidamente.

Un’altra caratteristica essenziale è l’eliminazione di metodi di richiesta di lavoro obsoleti come chiamate, post-it, whiteboard o passaparola. Questi processi antiquati costringono i team di manutenzione a passare tempo inutilmente creando ordini di lavoro e inserendo dati. Il CMMS elimina molti passaggi aggiuntivi automatizzando il processo di richiesta di lavoro. I dipendenti possono registrare richieste di lavoro, progettare trigger PM o connettersi a sensori che creano ordini di lavoro in base alle condizioni in tempo reale di un asset. Non si perde tempo a tradurre ordini di lavoro, rintracciare operatori o a frugare in uno schedario.

Semplificate il viaggio verso la manutenzione moderna con il nostro CMMS Fiix. Collaboreremo con voi e vi forniremo gli strumenti per valutare, acquistare, implementare e integrare software di manutenzione.

Riducete i tempi di fermo del 54% con il CMMS Fiix

In qualità di responsabile della manutenzione della Perth County Ingredients, Tom Dufton era consapevole che l’azienda stava perdendo tempo e denaro ogni volta che una macchina si fermava, il che accadeva spesso. Era determinato a trovare un modo per pianificare e programmare la manutenzione invece di reagire alle emergenze. Tom ha trovato la soluzione: il CMMS Fiix.

Tre anni dopo l’implementazione del CMMS Fiix, Tom e il suo team hanno automatizzato il lavoro preventivo, ridotto la manutenzione reattiva del 54% e le richieste di lavoro fuori orario del 42%.

“L’automazione all’interno della nostra struttura ci ha sostanzialmente permesso di eseguire più operazioni da un’unica posizione”, afferma Tom a proposito dei vantaggi di un CMMS. “Siamo sempre in grado di tenere d’occhio la fabbrica.”

Leggi la storia completa di Tom Dufton

Agisci subito

  • Leggete Breve guida alla manutenzione preventiva
  • Guardate il webinar on-demand per ottenere un’introduzione al CMMS Fiix di Rockwell Automation

Pubblicato 27 settembre 2021

Argomenti: FactoryTalk MaintenanceSuite CMMS Fiix

Sandy D'Souza
Sandy D'Souza
Director Strategic Alliances, Fiix
Connetti:
EmailEmail
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: