Loading
Blog | Automotive e pneumatici
Recent ActivityRecent Activity

Produzione di pneumatici: dall’automazione all’autonomia

Come trasformare i sistemi di automazione con l’AI e il reinforcement learning e utilizzare le macchine per ottimizzare le operazioni.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Immagine futuristica di un’auto che evidenzia i pneumatici con una grafica sovrapposta con cerchi di luce collegati da linee.

Nonostante la forte domanda, è un momento difficile per l’industria dei pneumatici. Anche se si prevede una crescita a un tasso annuo di oltre il 6% fino al 2027, il settore rimane afflitto dai problemi alla supply chain causati dalla pandemia.

Se siete come molti altri produttori di pneumatici che ho incontrato di recente, anche voi probabilmente state affrontando una carenza di manodopera mai vista prima. I lavoratori su cui avete fatto affidamento per decenni stanno lasciando il lavoro in un numero sempre più crescente. E nonostante retribuzioni più alte e vari incentivi, trovare personale che possa sostituirli non è facile.

La soluzione? Oggi è possibile creare un nuovo paradigma che dipenda meno dalla manodopera e che ottimizzi continuamente anche il processo.

Dall’automazione all’autonomia

Nell’industria dei pneumatici le più recenti tecnologie stanno favorendo il passaggio dall’automazione in senso tradizionale, alle operazioni autonome, rese possibili dai progressi dell’intelligenza artificiale (AI) e del machine learning.

Qual è la differenza principale? Un sistema di automazione è programmato per eseguire delle attività senza l’intervento umano, mentre un sistema autonomo aggiunge la capacità di imparare come eseguire delle attività in modo più efficace sfruttando le tecniche di “reinfoircement learning” o apprendimento per rinforzo. 

In altre parole, un sistema autonomo è costruito per replicare le capacità cognitive che noi umani diamo per scontate quando impariamo e prendiamo decisioni nelle attività quotidiane, ad esempio quando guidiamo una macchina.

Pensateci un attimo. Come ci comportiamo quando ci avviciniamo a un segnale di stop? Quando vediamo il cartello intuitivamente prevediamo la pressione ottimale da applicare ai freni. E mentre ci avviciniamo, possiamo regolare la pressione sui freni in base alla nostra visione e comprensione della velocità del veicolo per fermarci correttamente al cartello. Ad ogni segnale di stop, valutiamo istintivamente la nostra prestazione e rafforziamo la nostra comprensione per migliorare la nostra capacità di arresto in futuro.

Con la tecnologia di controllo autonomo, possiamo applicare queste stesse capacità di apprendimento per rinforzo alle macchine del vostro impianto di pneumatici.

Il valore dell’ottimizzazione a loop chiuso

I sistemi autonomi usano sensori, dati e funzioni di modellazione in tempo reale per fare delle previsioni; poi usano l’ottimizzazione delle decisioni per eseguire regolazioni in tempo reale della macchina che portano ai risultati desiderati, ad esempio una produzione costante di un prodotto di alta qualità. Un loop di feedback chiuso rafforza i risultati ottimali.  

L’ottimizzazione a loop chiuso può rappresentare un cambiamento significativo negli impianti di pneumatici, dove molte applicazioni sono notoriamente difficili da migliorare a causa del comportamento dei materiali viscoelastici.  

Oggi gli operatori devono sapere reagire alle variazioni delle materie prime e dei fattori ambientali, il che porta a significative fluttuazioni della produzione in base al loro livello di abilità. Per esempio, ho visitato degli impianti in cui la produzione variava fino al 50% a seconda dell’operatore che gestiva la macchina.

Il motivo è semplice. Gli operatori più esperti hanno acquisito una comprensione quasi intuitiva della macchina e sanno come regolare i parametri per rimanere all’interno delle specifiche. Un nuovo addetto non avrebbe questa capacità.

Il controllo autonomo aiuta a ottenere prestazioni e qualità costanti nonostante le differenze di competenze dell’operatore. Ma va anche oltre: il controllo autonomo permette un miglioramento continuo che non è possibile nei sistemi che si basano sull’intervento manuale.

Vantaggi prestazionali reali

Il controllo autonomo è applicabile a quasi tutte le operazioni di un impianto di pneumatici, e le aziende più innovative stanno già ottenendo guadagni significativi in termini di prestazioni.


Per esempio, uno dei nostri clienti ha ridotto i fermi macchina del 45% utilizzando il controllo autonomo per prevedere e correggere le giunzioni fuori tolleranza.


Stiamo anche dimostrando che queste capacità possono prevedere i risultati della mescola e migliorarne la consistenza e la qualità portando ad un incremento di produzione di 500 pneumatici in più ogni giorno.

Le opportunità di ottimizzazione in un impianto di pneumatici sono infinite. E anche se probabilmente all’inizio concentrerete le funzionalità di controllo autonomo su un solo elemento di un’operazione specifica, sono sicuro che potete vedere come il concetto possa essere applicato in modo più ampio a varie applicazioni.

Un rapporto perfetto: ingegneria e scienza dei dati

Come iniziare a ottenere questi miglioramenti nel vostro impianto di pneumatici? Tutto inizia con la collaborazione tra ingegneri e data scientist, ognuno dei quali contribuisce con la propria esperienza al processo di modellazione e ottimizzazione.

Gli ingegneri contribuiscono con il “metodo dei principi primi” e la conoscenza della programmazione dei sistemi. I data scientist aggiungono le osservazioni basate sui dati storici. Rockwell Automation è in grado di offrire entrambe le cose.

Per saperne di più, partecipate al nostro webinar: Digital Tire Production: Gain Traction in the Competitive Tire Industry.

Iscrivetevi al webinar Ulteriori informazioni sulle soluzioni per il settore dei pneumatici

Pubblicato 31 gennaio 2022

Argomenti: Accelerare la trasformazione digitale Automobilistico e pneumatici

Jordan Konst
Jordan Konst
Global Industry Consultant, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Connetti:
EmailEmail
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: