Loading
Blog | Software Fiix
Recent ActivityRecent Activity

Fiix: i 10 vantaggi di un CMMS

Fiix è un sistema di gestione computerizzata della manutenzione basato sul cloud che aiuta i clienti a massimizzare il valore dei loro asset, sistemi, impianti e processi di produzione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingegnere industriale in una fabbrica, che indossa un casco protettivo e con in mano un portatile che mostra il dashboard Fiix.

Il sistema di gestione computerizzata della manutenzione (CMMS) Fiix aiuta a programmare, organizzare e monitorare le attività di manutenzione delle apparecchiature in modo digitale, a connettersi ai sistemi aziendali e a prendere decisioni basate sui dati, sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale. Più di 3000 team di manutenzione in oltre 90 paesi utilizzano Fiix per migliorare l’efficienza, le condizioni degli asset e persino la sostenibilità.

Ecco i 10 vantaggi di un CMMS:

  1. Riduzione dei tempi di fermo
  2. Controllo dei costi
  3. Incremento dell’efficienza
  4. Raccolta e utilizzo dei dati
  5. Maggiore sicurezza
  6. Risparmio di energia
  7. Automazione delle richieste di lavoro
  8. Standardizzazione dei processi di manutenzione
  9. Semplificazione della programmazione della manutenzione preventiva
  10. Maggiore longevità degli asset

1. Riduzione dei tempi di fermo

Gestire tutti gli interventi di manutenzione è impegnativo e può portare a tempi di fermo indesiderati.Alcuni interventi in arretrato sono inevitabili, ma troppi possono mandare le vostre operazioni in tilt.

Un CMMS aiuta a bilanciare le risorse e i costi di manutenzione in modo che gli interventi programmati non subiscano ritardi. Il software registra piccole correzioni che altrimenti passerebbero inosservate e permette di programmare, assegnare e dare priorità alle attività di manutenzione.

2. Controllo dei costi

Un CMMS permette agli addetti di pianificare, programmare ed eseguire la manutenzione preventiva. Grazie al CMMS non solo è possibile automatizzare gli interventi, ma anche gestire la manutenzione preventiva monitorando i parametri principali che consentono di ottimizzarla. Il modo migliore per ridurre i costi è quello di evitare i guasti mantenendo i macchinari sempre in buone condizioni grazie alla manutenzione preventiva.

La gestione dei ricambi mediante un CMMS consente di acquistare, monitorare e organizzare i ricambi in modo da evitare questi costosi problemi. Strumenti come acquisti automatici, reporting di magazzino e pianificazione dei ricambi basata sull’AI, possono aiutare a prendere decisioni basate su dati e a eliminare l’eccesso o la carenza di pezzi di ricambio.

Evitare gli scarti di produzione e la rilavorazione aiuta altresì a controllare i costi. Entrambi, infatti, implicano un costo enorme a causa dello spreco di energia, dei rifiuti e della perdita di produzione. Senza considerare poi che per recuperare questi costi è necessario ricorrere agli straordinari da parte dei dipendenti.

Un CMMS permette di prevedere con precisione i ricambi di cui si ha bisogno per la manutenzione. La mancanza di un sistema di gestione del magazzino può causare molti problemi costosi. Un eccesso di spesa per le scorte può comportare un aumento dal 12% al 20% del costo d’acquisto originale[1], mentre se non si dispone dei ricambi giusti quando un’attrezzatura si rompe o non si riescono a trovare i pezzi in un magazzino disordinato, ciò provoca dei tempi morti. I risultati dei tempi di fermo, comprese le spedizioni urgenti e le rischiose misure provvisorie, possono costare caro.

Caso di studio
Tagliare i costi di magazzino di milioni grazie a un CMMS

Sembrava che il magazzino ricambi di un campo petrolifero leader del Nord America scomparisse sempre. E questo costava moltissimo all’azienda.

La grande quantità di scorte mancanti comportava un’enorme spesa trimestrale che era difficile da tenere sotto controllo. L’azienda riusciva a monitorare i costi del magazzino, tuttavia non aveva alcuna informazione riguardo quali ricambi venivano usati o per quale scopo. Tutto questo finché non hanno implementato un CMMS.

“Abbiamo notato immediatamente dove fossere le lacune”, ha dichiarato il Maintenance Manager dell’azienda americana.

“Adesso gli inventari trimestrali non sono più un problema”, ha spiegato il Parts Manager dell’azienda. “Il nostro CFO ci ha informato che i costi sono ormai così ridotti che non c’è nulla di cui preoccuparsi”.

Leggi l’articolo completo

3. Aumento dell’efficienza

Le inefficienze possono comportare grandi perdite di tempo e denaro nella produzione. Ogni volta che un asset deve essere riparato o ispezionato si verificano delle interruzioni che non sempre sono evitabili. Riparazioni complesse e manutenzione preventiva prolungano questi tempi. Tutte queste inefficienze possono sommarsi e impattare sulla produzione. Per esempio, se gli interventi dei tecnici non sono ottimizzati, se il lavoro di prevenzione viene eseguito quando non è necessario, o se le riparazioni non sono coordinate con la produzione.

Un CMMS facilita le riparazioni e l’ispezione dei macchinari, permettendo di ridurre i tempi di fermo e di massimizzare la produttività. I tecnici accedono all’ app mobile da qualsiasi posizione. Possono inoltre vedere la cronologia degli interventi, gli schemi, la posizione dei pezzi di ricambio e altro ancora, in modo che il lavoro possa essere eseguito più velocemente. Un software CMMS aiuta anche a rilevare gli ordini di lavoro che richiedono troppo tempo, individuare la causa del ritardo e correggerla, aumentando quindi l’efficienza.

4. Raccolta e utilizzo dei dati

Trovare dei trend nelle metriche di manutenzione permette agli addetti di raccogliere e utilizzare i dati. I dati sulla manutenzione convertono le azioni in numeri in modo da poter misurare le prestazioni dei tecnici, degli asset e dei processi della vostra attività. Questi dati permettono di correlare la causa con l’effetto in modo da poter prendere decisioni migliori e ottimizzare le operazioni.

Ma senza gli strumenti, i processi e le persone giusti non è possibile monitorare tali parametri. Un CMMS è lo strumento ideale in questo senso. Esso registra i dati nel tempo così da poter avere una visione a lungo termine delle prestazioni. Il software CMMS rende inoltre più facile l’analisi dei dati e la creazione di strategie basate su statistiche storiche.

5. Maggiore sicurezza

La formazione è un aspetto fondamentale della sicurezza ambientale ed è stato dimostrato che riduce gli infortuni del 24% [2], contribuendo, inoltre, a ridurre i guasti e costi imprevisti. Sebbene la formazione sulla sicurezza sia cruciale, tutto, dall’errato tempismo alla necessità di competenze specialistiche, può compromettere i migliori propositi della vostra squadra.

Un CMMS può aiutare a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a una corretta formazione sulla sicurezza, permettendo di memorizzare e tenere traccia delle informazioni sulla sicurezza dei tecnici, come le certificazioni. È anche possibile ottenere rapporti sulla sicurezza dal CMMS in modo da poter decidere a quale tipo di formazione dare la priorità.

6. Risparmio di energia

I produttori americani spendono 230 miliardi di dollari in energia ogni anno[3], il che significa che qualsiasi azienda può tagliare i costi riducendo i consumi energetici. Gli impianti sottoposti a una buona manutenzione sono più efficienti dal punto di vista energetico e permettono di abbassare le spese complessive di energia.

La manutenzione reattiva è una delle principali fonti di spreco di energia negli impianti di produzione, perché porta a problemi di magazzino, scarsa programmazione, rilavorazione e altro ancora. Un CMMS può risolvere questi problemi aiutando a definire un migliore programma di manutenzione preventiva con strumenti come gli ordini di lavoro automatizzati e una più facile programmazione degli interventi.

7. Automazione delle richieste di lavoro

Per i responsabili della manutenzione spesso è normale ricevere richieste di lavoro con i metodi più disparati (verbalmente o telefonicamente, con note ecc.). Nessuno di questi metodi è però ottimale. Questi processi antiquati costringono i team della manutenzione a sprecare tempo nella creazione di ordini di lavoro e inserendo dati.

Un CMMS elimina molti passaggi automatizzando il processo delle richieste di lavoro. I dipendenti possono creare richieste di lavoro, inserire promemoria per la manutenzione preventiva o connettersi a sensori che creano ordini di lavoro in base alle condizioni in tempo reale di un asset. In questo modo non si perde tempo a tradurre gli ordini di lavoro, a rintracciare gli operatori o a cercare in uno schedario.

8. Standardizzazione dei processi di manutenzione

Un modo per rendere la manutenzione più efficiente è quello di usare uno strumento che si sa che funziona bene in una determinata situazione. Partire da zero per ogni manutenzione programmata, riparazione o rapporto richiede più tempo e porta a tempi di inattività e costi aggiuntivi.

Un CMMS consente di creare checklist di manutenzione , flussi di lavoro, modelli di report e altro ancora rendendo le attività più facili e veloci. Il software di manutenzione, inoltre, fornisce queste risorse in formato digitale. Con un CMMS, tutti accedono alle stesse informazioni, seguono le stesse procedure e possono svolgere il lavoro il più rapidamente possibile.

Le aziende che utilizzano un CMMS registrano infatti il 44% in più di produttività degli impianti e dei team di manutenzione.[4]

9. Semplificazione della programmazione della manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva permette di individuare eventuali anomalie prima che diventino un problema più grande, riducendo così il numero di guasti. I tecnici sanno bene che la manutenzione preventiva è fondamentale per ridurre i tempi di fermo, ma la domanda è: come si fa a pianificare molteplici interventi?

Un CMMS risponde a questa domanda con ordini di lavoro automatizzati e con la creazione di promemoria per la manutenzione preventiva in base all’uso, al tempo o alle condizioni. Questi promemoria attivano un ordine di lavoro, che viene poi schedulato e assegnato. L’ordine di lavoro risulta più semplice e la manutenzione preventiva è più facile da programmare, il che porta a meno tempi morti.

 Programmi di manutenzione ben pianificati significano perdere meno tempo, risorse e denaro. Quando è possibile prevedere ogni aspetto della manutenzione, come gli asset richiesti, i programmi di produzione e l’inventario, la pianificazione risulta più semplice.

Lo sviluppo di un programma di manutenzione migliore inizia con il conoscere i propri asset e le proprie risorse. Strumenti come sensori, controllori logici programmabili (PLC) o sistemi di gestione della produzione (MES) aiutano a acquisire, monitorare e analizzare i dati sulle prestazioni di un asset. L’integrazione di questi strumenti con un CMMS permette di utilizzare questi dati per definire la frequenza delle attività di manutenzione preventiva e creare programmi di manutenzione utilizzando le risorse di personale nel modo più efficace possibile.

10. Maggiore longevità degli asset

L’età media delle apparecchiature industriali negli Stati Uniti è la più alta dagli anni 40.[5] Anche se l’età non è sempre la ragione dei guasti, è spesso un fattore rilevante. La manutenzione è cruciale perché non è sempre finanziariamente possibile sostituire i vecchi modelli con quelli nuovi.

Mantenere le attrezzature in buone condizioni operative più a lungo significa fare manutenzione prima che qualcosa si rompa. Non è possibile farlo usando le linee guida dei costruttori di macchine (OEM) o facendo delle congetture. Integrando il software CMMS con sensori, PLC, sistemi SCADA e MES, è possibile monitorare lo stato di un asset in tempo reale, individuare i guasti prima che accadano, diagnosticare i problemi e programmare la manutenzione.

Un software CMMS aumenta l’efficienza e le opportunità

Ogni addetto di un impianto ha un obiettivo, dal completamento della manutenzione al monitoraggio dei parametri o alla riduzione dei costi. Indipendentemente da ciò che si sta cercando di ottenere, un software CMMS lo rende più facile da realizzare. Il vero valore di un software di gestione della manutenzione non sta nelle sue funzioni, ma nel modo in cui questi strumenti vengono utilizzati per eliminare le inefficienze. Un CMMS permette di identificare le aree di opportunità e di ottimizzare le risorse a vostra disposizione. Fiix consente di aumentare l’efficienza, e molto altro ancora.

Agite ora!

Inizia la prova gratuita oggi stesso Webinar: Introduzione a Fiix

[1] ReliablePlant.com, How to Manage Your MRO Inventory

[2] The Ergonomics Open Journal, Does Safety Training Reduce Work Injury in the United States, 2009

[3] US energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2021, 1 febbraio 2021

[4] IDC Solution Brief, Sponsored by Fiix, Measuring the Business Impact of Fiix’s Maintenance Management Software, doc #US47612021, Aprile 2021.

[5] Reuters, Old machines show why Trump tax breaks may not spark new company spending, Maggio 2017

Pubblicato 11 novembre 2021

Argomenti: Analisi industriali CMMS Fiix FactoryTalk Analytics

Sandy D’Souza
Sandy D’Souza
Director of Channel Partnerships, Americas, Fiix
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azienda
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: