Loading
Étude de cas | Agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

Une laiterie repense l’efficacité et le développement durable

La laiterie Idaho Jersey Girls Dairy réalise sa vision de l’intégration des opérations de traite grâce à Automation Werx et au DCS PlantPAx.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Traite des vaches dans deux salles rotatives contiguës d’un grand bâtiment de traite

Le défi

  • Optimiser le fonctionnement et la maintenance des opérations de traite complexes d’une ferme laitière de 30 000 vaches.  

Les solutions

  • Système de contrôle-commande (DCS) PlantPAx

Les résultats

  • Un suivi et un contrôle centralisés.
  • Un fonctionnement et une maintenance facilités grâce à une interface homogène.
  • Moins de dépannages et de temps d’arrêt.
  • Des durées de cycle du système NEP réduites de 30 minutes.
  • Utilisation de produits chimiques et coûts associés en baisse de plus de 50 %. 

Pour Bill et Susie Millenkamp, la réussite dans l’agroalimentaire repose sur la passion du bien-être animal optimal, de la propreté, des protocoles stricts, de la formation du personnel et de la technologie. Le ranch pour veaux créé au milieu des années 1990 est devenu une activité à intégration verticale, qui englobe le ranch, la ferme, le parc d’engraissement et l’activité de vêlage, ainsi que la laiterie Idaho Jersey Girls Dairy.

« L’exploitation située à Jerome, dans l’Idaho, compte en permanence près de 36 000 veaux et la laiterie Idaho Jersey Girls Dairy assure la traite d’environ 30 000 vaches », déclare Mark Harrison, responsable des opérations chez Millenkamp Cattle, Inc.

Bien loin de la salle de traite de grand-père

Lorsque les opérations de traite laitière augmentent en 2015 avec l’achèvement du « bâtiment de traite n° 1 », les Millenkamp font appel à un intégrateur système local, Automation Werx, pour le réseau, les communications et la technologie. Automation Werx est intégrateur système Rockwell Automation® dans le cadre du programme PartnerNetwork™.

Le bâtiment n° 1 comporte deux salles de traite rotatives de 106 box, pouvant accueillir près de 15 000 vaches. Chaque salle comporte trois robots qui assurent les opérations de désinfection avant la traite, de stimulation des mamelles et de désinfection post-traite. La traite inclut aussi des systèmes de ventilation, de pompage, de refroidissement et de nettoyage en place (NEP), ainsi que des solutions pour transvaser le lait vers des camions citernes.

« Le bâtiment n° 1 comptait beaucoup d’équipements tierce partie autonomes », explique Trevor Steffler, copropriétaire d’Automation Werx. « Notre objectif était de fournir à la laiterie un système intégré qui permettrait à l’équipe de surveiller les équipements à partir d’un emplacement centralisé. »

Pour atteindre les objectifs, Automation Werx a fourni une solution d’acquisition et de contrôle des données (SCADA) en réseau incluant le logiciel d’IHM FactoryTalk® View Supervisory Edition (SE) de Rockwell Automation.  

Lorsque la laiterie a envisagé de plus que doubler sa production laitière cinq ans plus tard, ses responsables ont de nouveau fait appel à Automation Werx pour une solution.

Une solution unifiée pour des équipements hétérogènes

Pour le bâtiment n° 2, la laiterie Idaho Jersey Girls a installé quatre salles rotatives de 106 box, avec les systèmes robotiques et auxiliaires associés. Automation Werx s’est vu confier la tâche de travailler avec plusieurs fournisseurs et de proposer un système de pointe, capable de remplacer largement les commandes tierce-partie par une plate-forme Rockwell Automation unifiée. Un objectif clé du projet était de réduire au minimum les temps d’arrêt.

« Nous trayons 22 heures par jour, avec une heure d’arrêt pour la désinfection », déclare Harrison. « Par ailleurs, les vaches sont des animaux qui ont leurs habitudes et ont besoin d’un calendrier de traite régulier. Les temps d’arrêt sont un luxe que nous ne pouvons nous permettre. »

Automation Werx a conçu une solution intégrée basée sur un DCS PlantPAx®. La solution inclut des automates programmables Allen-Bradley®, des variateurs c.a. PowerFlex®, des switchs administrés Ethernet Stratix® et FactoryTalk View SE.

« Nous avons ajouté plusieurs niveaux de redondance en différents points du système », explique Nick Reichelt, copropriétaire d’Automation Werx. « Par exemple, nous avons mis en place sept variateurs sur chaque manège, alors que cinq suffisent. Cela évite les interruptions pendant la maintenance des variateurs. »

Le plus important est que le DCS PlantPAx fournit les données, les analyses et les informations exploitables au travers de tableaux de bord intuitifs. Ainsi, les employés peuvent réagir rapidement à des situations anormales, notamment les journaux d’alarme et les événements de temps d’arrêt.

Une démarche durable

Automation Werx a aussi aligné les capacités du système de commande avec les objectifs de développement durable de la laiterie.

« Nous cultivons plus de 5 600 hectares pour le fourrage et recyclons tout le fumier en engrais », explique Harrison. « Vous ne verrez probablement pas de laiterie plus propre. Nous en tirons une grande fierté. »

Idaho Jersey Girls Dairy priorise aussi une utilisation réduite de produits chimiques pour le nettoyage et la désinfection des équipements. Les produits chimiques ont un impact environnemental et représentent aussi le premier poste de dépenses de la laiterie. La solution d’Automation Werx gère tous les dosages de produits chimiques, de la désinfection des mamelles et des bains de pieds pour les vaches au système NEP.

« Le système NEP inclut des capteurs de conductivité, pour mesurer le niveau des produits chimiques dans la solution de nettoyage », explique Reichelt. « Pour économiser les produits chimiques, le système récupère le liquide de rinçage du premier lot et le réutilise pour le premier lavage du lot suivant. »

L’eau des refroidisseurs est aussi récupérée et réutilisée pour le rinçage des sols et d’autres tâches de nettoyage.

La spirale du succès

Selon la laiterie, la solution NEP récupère plus de 50 % de la consommation réduite de produits chimiques par rapport à une salle classique. Et comme la solution en lot maintient une température constante de l’eau et des produits chimiques, la durée du cycle NEP a été réduite d’environ 30 minutes.

« Au début de notre démarche d’automatisation, nous pensions qu’il faudrait apprendre à utiliser 10 systèmes de commande différents pour gérer tous les équipements », assure Harrison. « Mais avec le nouveau système, nous pouvons tout surveiller à partir d’un emplacement central et voir précisément où un arrêt s’est produit. »


"Le temps économisé en matière de dépannage ? Je ne peux même pas le quantifier."

- Mark Harrison, Directeur des opérations, Millenkamp Cattle, Inc.


Automation Werx poursuit son travail avec la laiterie Idaho Jersey Girls Dairy et attend avec intérêt les futures améliorations en phase avec la vision de l’activité.

« Notre objectif est la migration du bâtiment n° 1 vers le système PlantPAx », explique Steffler. « Au final, nous envisageons de construire un système unifié incorporant les deux bâtiments de traite, avec un pilotage et une surveillance centralisés. »

En savoir plus sur les solutions proposées par nos partenaires intégrateurs système.

Publié 25 juin 2022

Sujets: Optimiser la production Systèmes de contrôle-commande (PlantPax) Systèmes de procédés Solutions Procédé Déchets Durabilité Agroalimentaire Laiterie PlantPAx Système de contrôle-commande PlantPAx
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations et des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Còó...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Une laiterie repense l’efficacité et le développement durable
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose