Loading
ÉTUDE DE CAS | AÉROSPATIAL
Recent ActivityRecent Activity

Hexcel réduit ses temps d'arrêt de 80 % grâce à la modernisation

Comment l’intégrateur système EOSYS a aidé le fabricant de fibre de carbone et de matrices à réduire ses temps d’arrêt et à mettre à niveau ses technologies anciennes.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

EOSYS crée de la valeur pour ses clients en fournissant des solutions techniques innovantes pour automatiser, surveiller et sécuriser leurs systèmes industriels, tout en anticipant les défis futurs auxquels ils pourraient être confrontés. Étant une entreprise détenue par nos employés, les membres de notre équipe sont personnellement investis dans la réussite de chaque client, conscients de son impact sur la réussite à long terme d’EOSYS.

En tant que leader dans la production de renforts en fibre de carbone et de systèmes de résine, et leader mondial dans la fabrication de nids d'abeille pour l'industrie aérospatiale commerciale, Hexcel est la force derrière des centaines de produits proposés sur de multiples marchés à travers le monde.

Le défi
  • Défaillances fréquentes du codeur entraînant une perte de 70 000 USD à chaque arrêt de la ligne de production
  • Technologie vieillissante dans un environnement de fabrication daté
  • Besoin d’un partenaire stratégique pour fournir des conseils d’expert tout en respectant les objectifs et la vision du client
La solution
  • Variateurs de fréquence PowerFlex® 755TS
  • Produits EtherNet/IP™
Le résultat
  • Réduction significative des temps d’arrêt non planifiés pour la maintenance (de 2 % à 0,4 %)
  • Réduction des défaillances de codeur
  • Amélioration de la fiabilité du système
  • Définition d’une norme de modernisation à l’échelle de l’entreprise, qui s’étend désormais à l’échelle mondiale

Le défi

Nécessité de réduire les temps d’arrêt et de moderniser la stratégie

Hexcel, un fabricant avec une longue histoire de production, était confronté à des défaillances d'équipements sur ses lignes de fabrication. Les défaillances fréquentes des codeurs sur les systèmes de moteur provoquaient des temps d’arrêt imprévus, chaque panne entraînant une perte de 70 000 USD et coûtant 7 000 USD par heure en productivité perdue. La direction de l'usine avait besoin d'une solution capable de moderniser les technologies vieillissantes, de minimiser les temps d'arrêt coûteux et d'améliorer la fiabilité globale, sans perturber ses processus historiques ni se mettre à dos les opérateurs expérimentés qui travaillaient dans l'entreprise depuis des décennies.

Auparavant, Hexcel avait eu affaire à des partenaires qui exécutaient ses demandes sans ajouter de valeur stratégique, ou qui imposaient des méthodologies qui ne répondaient pas à ses besoins spécifiques. Ils avaient besoin d’un partenaire capable de fournir des conseils d’expert tout en étant réceptif à leur vision, à leurs objectifs spécifiques et à leurs exigences opérationnelles.

La solution

Approche incrémentielle de la modernisation

Hexcel s’est tourné vers EOSYS, un intégrateur système de niveau Platine du réseau PartnerNetwork™ de Rockwell Automation. Ensemble, Hexcel et EOSYS ont adopté une approche pas à pas de la modernisation, chaque changement étant basé sur les données et sur les réussites précédentes. Ils ont commencé par analyser la cause première des défaillances des équipements, et proposé une solution utilisant des moteurs à aimant permanent, une approche qui avait été efficace dans l’usine d’Hexcel à Decatur, en Alabama. Pour faciliter la transition, EOSYS a initialement gardé les codeurs en place pour rassurer les opérateurs d’Hexcel sur le bon fonctionnement des moteurs.

La première phase du projet s’est concentrée sur une petite chaîne de fabrication de l’usine d’Hexcel à Salt Lake City. Cette ligne, installée en 1976, était un vrai patchwork de technologies obsolètes. En la convertissant aux variateurs de vitesse c.a. et en mettant en œuvre des moteurs à aimant permanent, Hexcel et EOSYS ont réalisé une modernisation rapide et réussie.

Suite à cette première réussite, l’équipe est passée à une ligne plus complexe avec 30 moteurs. Cette ligne de fabrication plus importante présentait de nouveaux défis, notamment des problèmes de surintensité et des caractéristiques non standard pour certains moteurs. Pour résoudre ces problèmes, Hexcel et EOSYS ont ajusté leur approche, en passant finalement à un système de moteurs asynchrones en boucle ouverte qui maintenait la précision sans nécessiter de codeurs.

Hexcel et EOSYS ont ensuite étendu leurs efforts à deux lignes supplémentaires,en s’appuyant sur chaque réussite et en appliquant les leçons apprises pour affiner continuellement la stratégie. Plus précisément, ils ont fait passer les systèmes de commande des produits ControlNet aux produits EtherNet/IP™ pour renforcer les protocoles de communication et la fiabilité du système. Ils ont également déployé des variateurs de fréquence PowerFlex® 755TS avec Ethernet/IP embarqué, ce qui permet à Hexcel de tirer parti des analyses évoluées, de la maintenance prédictive et des technologies de détection d’anomalies pour être toujours plus efficace à l’avenir.

Et à la version 4.0, la solution d’Hexcel et EOSYS fonctionnait si bien qu’elle a été établie comme modèle standardisé de modernisation et déployée sur les lignes restantes d’Hexcel à Salt Lake City . Ensuite, la solution a été adoptée par l’usine française, avec des plans d’expansion en Espagne.

Le résultat

Réduction des temps d'arrêt de 80 % et modèle évolutif prêt pour l'avenir

En mettant en œuvre une approche de modernisation pas à pas réfléchie, Hexcel a définitevement résolu ses problèmes de pannes de codeur ; une source majeure de temps d’arrêt. Ils ont réduit les temps d'arrêt de maintenance non planifiés de 2 % à seulement 0,4 %, une amélioration qui se traduit par des économies substantielles et une efficacité opérationnelle accrue.

Ce succès a été possible parce qu’EOSYS a fourni plus qu’une simple expertise technique et a agi comme un véritable partenaire stratégique.

« Nous recherchions un partenaire pour résoudre les problèmes. EOSYS nous a aidé à trouver la meilleure approche. »

Bryce Wengren - Responsable Capital Project, Hexcel

Chase Davis, Directeur de la technologie chez EOSYS, ajoute : « En arrivant sur le projet, nous nous doutions bien qu’il y avait une meilleure façon de procéder. Mais il n’était pas question de tout remettre en question pour repartir de zéro et invalider le produit. Nous voulions obtenir rapidement et facilement des « petites victoires » et nous appuyer sur cette dynamique. »

Au lieu de simplement exécuter des tâches ou de mettre en œuvre une méthodologie qui ignorerait les décennies d’expertise des employés d’Hexcel, ils ont travaillé en collaboration et trouver le bon équilibre entre conseils d’experts et flexibilité, pour aligner chaque décision sur la vision à long terme et les réalités opérationnelles d’Hexcel.

Publié 30 avril 2025

Sujets: Construire la résilience Aérospatial Variateurs Interface homme-machine FactoryTalk DataMosaix FactoryTalk Optix

Vous pourriez aussi être intéressé par :

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Hexcel réduit ses temps d'arrêt de 80 % grâce à la modernisation
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose