Loading
Blog | Automobile et pneumatiques
Recent ActivityRecent Activity

Sur la voie du pneumatique numérique ?

Planifiez un périple rentable et réussi avec des solutions durables et évolutives.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Gros plan d’un véhicule laissant des traces dans le sable

Vous vous souvenez peut-être de l’époque où les usines étaient parfaitement capables de produire les mêmes types de pneus pendant des jours ou des semaines. Les changements de production pouvaient prendre des heures. Mais comme cet événement était ponctuel et prévisible, il n’impactait pas considérablement la productivité.

Inutile de vous dire que cette époque est révolue depuis longtemps. En tant que fabricant de pneus, vous devez produire encore plus de variantes de références produits pour faire face à l’évolution des besoins des constructeurs automobiles. Simultanément, le marché de la seconde monte souhaite des délais de livraison minimaux et des approvisionnements fiables sur l’ensemble du réseau de distribution.

Pour décupler l’agilité de la production et relever les défis actuels, tous les fabricants de pneus se tournent vers la technologie numérique. Mais l’approche précise a adopter pour la transformation numérique peut constituer un défi colossal pour les producteurs à la fois soucieux des coûts et ayant un parc étendu d’équipements existants.

Les voies multiples de la numérisation

En tant que consultant dans les secteurs de l’automobile et du pneumatique, j’ai constaté que la manière de mettre en œuvre la numérisation est unique à chaque fabricant de pneus, tout comme les défis qu’il rencontre dans ses usines. Il doit se poser les questions clés suivantes :

  • Où sont les goulots d’étranglement ?
  • Où et comment les initiatives numériques peuvent-elles avoir un impact maximum, compte tenu des contraintes permanentes de temps et de financement disponible ?

Pour gérer la complexité et répondre aux attentes du marché, un système de gestion de la production (MES) est incontournable. Un logiciel MES peut organiser et gérer votre processus de fabrication, des matières premières jusqu’aux étapes de formulation, de préparation, d’assemblage, de vulcanisation, de finition, de test et d’entreposage.

L’installation d’une plate-forme MES peut vous apporter des avantages significatifs sur l’ensemble des opérations d’usine. Un logiciel MES planifie et organise la production de chaque pneu, y compris la configuration des machines et les besoins en matériaux, sur la base des données principales d’ingénierie de chaque produit. Il fournit des fonctions complètes de commande, de classement, de surveillance, de traçabilité, d’alertes et de documentation, sur l’ensemble du processus de fabrication. Un logiciel MES applique les normes de fabrication et les instructions de travail, et permet aux responsables d’affecter le personnel de manière dynamique en fonction des compétences et des besoins de production réels.

Ce niveau de contrôle et d’organisation réduit significativement les stocks périmés, les en-cours de production et les rebuts de produits dans toutes les usines. D’autre part, une plate-forme MES couvrant l’ensemble de votre fabrication améliore l’agilité globale et vous permet de modifier les calendriers de production rapidement et efficacement selon les besoins du marché et d’améliorer le taux de rendement synthétique (TRS).

Mais, même si une plate-forme MES est critique pour une optimisation de bout en bout durable, la décision d’aller de l’avant peut être difficile pour certains fabricants de pneus. Pour être honnête, la mise en œuvre d’une plate-forme MES complète exige que l’entreprise ait la volonté de changer et soit déterminée à éliminer les barrières organisationnelles ainsi que certains processus opérationnels. L’investissement nécessaire peut être considérable, en particulier pour les usines existantes ayant connu un développement et une croissance progressives sans structure homogène.

C’est pourquoi la voie vers le pneumatique numérique débute souvent plus simplement par des initiatives visant à appliquer la technologie évolutive de l’Internet des objets (IoT) afin d’optimiser les performances des centres de machines spécifiques.

La technologie IoT évolutive débute par la visualisation & l’analytique

La fabrication de pneus est à l’évidence un processus complexe. Mais avec des types de machines similaires, les fabricants de pneus peuvent obtenir une valeur ajoutée incrémentielle significative découlant des efforts d’optimisation ciblant les goulots d’étranglement.

Alors que le personnel utilisant quotidiennement les machines sait instinctivement où sont ces goulots d’étranglement, la localisation des problèmes est difficile lorsque la visibilité en temps réel sur les performances des machines est limitée. Par ailleurs, de nombreux centres de machines combinent des équipements plus récents et plus anciens, avec des niveaux variables d’automatisation et de visibilité des performances.

Par conséquent, comment savoir quels équipements respectent les durées de cycles définies ou quels opérateurs sont en retard ? Comment avoir une vision globale du fonctionnement du centre de machines et déterminer l’emplacement précis des goulots d’étranglement, et comment optimiser les performances ?

Pour améliorer la visibilité du processus, de nombreux fabricants de pneus orientent les initiatives IoT d’abord sur un logiciel d’analyses évolutif, capable de collecter et de consolider les données de nombreuses sources hétérogènes et de les placer dans un contexte pertinent.

Les analyses de base transforment les données brutes en rapports et tableaux de bord susceptibles de vous aider à identifier les problèmes de performances et à prendre des décisions éclairées. En particulier, elles vous aideront à répondre aux questions suivantes : « que s’est-il passé ? » et « pourquoi cela s’est-il passé ? ».

Avec une approche du type science des données, vous pouvez étendre ces capacités aux analyses prévisionnelles et prescriptives, pour répondre aux questions suivantes : « quand cela va-t-il se reproduire ? » et « que puis-je faire pour l’éviter ? ». Ces analyses évoluées utilisent fréquemment l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour délivrer des connaissances extraordinaires et des gains de performances :

  • Les analyses prévisionnelles identifient et apprennent, grâce aux données, les modèles qui précèdent les défaillances d’équipements ou les anomalies de production, et elles peuvent alerter le personnel afin que, proactivement, il analyse le problème ou effectue une maintenance.
  • Les analyses prescriptives prédisent un problème probable, mais prescrivent aussi des actions pour éviter les temps d’arrêt, améliorer la durée de cycle ou contribuer à garantir la qualité des produits.

Une stratégie de « contrôle de l’apprentissage automatique » permet d’aller encore plus loin dans les possibilités offertes par l’analyse prescriptive. Les actions prescrites sont liées directement au système de commande et exécutées automatiquement en temps réel pour automatiser l’optimisation de la machine.


Vers une production de pneus plus agile
Pneumatiques
Brochure
Vers une production de pneus plus agile

Découvrez comment la technologie numérique peut vous aider à transformer ce qui relève du possible dans la production de pneus.

Télécharger maintenant

Adoption des jumeaux numériques

Le logiciel Digital Twin offre une autre approche pour apporter une valeur ajoutée évolutive à vos opérations. Réplique virtuelle d’un actif physique, un jumeau numérique peut reproduire les performances de l’actif.

Un jumeau numérique apporte une valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie, ce dès les conceptions de machines, lesquelles peuvent être testées et mises en service virtuellement avant le déploiement sur site.

Avec un jumeau numérique, vous pouvez former votre personnel sur la machine virtuelle, afin qu’il puisse assurer le fonctionnement et la maintenance de l’équipement dès le premier jour. D’autre part, un jumeau numérique permet aussi de tester des scénarios possibles dans l’environnement virtuel et de déterminer l’incidence de changements du processus sur les performances de la machine et le flux de production.

Évolutivité, facilité de maintenance & durabilité

Le début de votre périple vers la production de pneus numérique axée sur les solutions IoT est une chose. La préservation et le développement de votre réussite en sont une autre.

Comment évoluer de manière rentable vers une entreprise numérique parfaitement intégrée ? Voici quelques aspects à garder à l’esprit :

  • Vision et leadership. Bien trop souvent, une société commence la transformation numérique sans vision ou leadership soudé sur l’ensemble de l’entreprise. Cela aboutit fréquemment à de multiples initiatives non coordonnées, lesquelles ne sont pas liées à une analyse de rentabilité et sont trop difficiles à évaluer et étendre.
  • Évolutivité. Pour démontrer sa valeur, un projet pilote d’IoT ne peut pas être trop ciblé. Il doit être transposable facilement à d’autres machines, processus et usines.
  • Facilité de maintenance et durabilité. L’investissement dans une plate-forme IoT du commerce sera porteuse de dividendes pendant des années. Les solutions numériques « maison » développées par le personnel interne peuvent résoudre initialement un problème. Mais le fait de conserver le personnel capable d’assurer la maintenance, la pérennité et l’extension de cette solution sur le long terme peut constituer un défi et être coûteux.

Découvrez comment créer une feuille de route rentable et réussie vers le pneumatique numérique. Où que vous soyez dans votre périple vers le numérique, nous pouvons vous aider.

Bill Sarver, Automotive & Tire Industry Senior Consultant, a apporté sa contribution à cet article de blog.

Publié 5 avril 2021

Sujets: Solutions MES Automobile et pneumatiques FactoryTalk Analytics

Jordan Konst
Jordan Konst
Global Industry Consultant, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Jordan Konst is an Automotive & Tire Industry Consultant with Rockwell Automation. With 9 years of experience in providing customer focused solutions including Automation Controls, OT Networks & Cybersecurity, he is a certified Cisco Networking Specialist, as well as a TUV Cybersecurity Specialist.
Contact:
EmailEmail
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations et des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Société
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose