Loading
Blog | Logiciel Fiix
Recent ActivityRecent Activity

CMMS Fiix - Faciliter la gestion de la maintenance

Ne perdez plus votre temps avec des logiciels obsolètes pour la gestion de la maintenance. Nous vous proposons de simplifier votre parcours vers la transformation numérique de la maintenance.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Une femme portant un casque de protection blanc et regardant un téléphone

De nombreuses entreprises investissent dans la transformation numérique de la maintenance basée sur un système de gestion de la maintenance informatisé (computerized maintenance management system - CMMS) alimenté par l’intelligence artificielle et situé dans le cloud afin de moderniser leurs opérations. Dans un monde décentralisé, hybride et réparti, les applications hébergées dans le cloud permettent aux équipes de maintenance d’accéder à des informations et à des flux d’opérations essentiels qui améliorent la productivité et la durée de fonctionnement.

Les entreprises subissent une pression croissante pour mettre en place des processus standardisés, de meilleures pratiques et des programmes d’amélioration continue. La solution du logiciel CMMS répond aux besoins des entreprises dans de nombreux secteurs, notamment dans la fabrication, le pétrole et le gaz, les utilistés, la distribution, les transports, la logistique, les bureaux commerciaux, la santé et le secteur public.

Notre logiciel CMMS Fiix est conçu pour les équipes de maintenance des entreprises et leur permet de faire évoluer leurs méthodes de travail, notamment en les aidant à organiser leurs actifs, améliorer les performances des équipements critiques et en permettant aux équipes de maintenance de rester concentrées sur les tâches utiles. Des milliers d’entreprises prennent des décisions pilotées par les données pour améliorer l’efficacité de la maintenance et obtenir de meilleurs résultats commerciaux grâce à notre CMMS Fiix. Il s’agit de l’une des plates-formes CMMS les plus ouvertes, capable de se connecter à des milliers d’équipements et de s’intégrer en toute transparence aux systèmes de l’entreprise et aux différentes équipes.


Informations sur la valeur commerciale

Groupe de personnes

44 %

Installations et équipes de maintenance plus productives

Icône de liste de contrôle surlignée en noir

78 %

Réduction du délai de réalisation des bons de travail

Contour d’horloge noir

27%

Réduction du délai moyen entre les défaillances

Boîtes de ligne de production

10%

Réduction des coûts de production

Contour noir d’un homme regardant une liste d’inventaire

22%

Amélioration de l’efficacité des équipes d’inspection

Source: IDC Solution Brief, Sponsored by: Fiix, Measuring the Business Impact of Fiix’s Maintenance Management Software, doc #US47612021, avril 2021.

 


Dans la présentation de la solution IDC, les entreprises ont déclaré que la visibilité des actifs et des analyses proposées par Fiix facilitait la gestion des actifs et les opérations de fabrication. Les clients ont découvert des avantages clés, notamment :

  • Une meilleure visibilité pour les équipes chargées de la gestion et de la maintenance des actifs physiques de l’entreprise.
  • Une facilité d’utilisation synonyme de facilité de gestion
  • Une amélioration de l’efficacité grâce à la standardisation des opérations.
  • Une évolutivité de la plate-forme lui permettant de s’adapter à la croissance de l’entreprise

Les outils de gestion des actifs de la solution CMMS permettent aux entreprises de visualiser et analyser de façon centralisée l’ensemble des informations issues des équipements. Grâce à notre logiciel CMMS Fiix, les entreprises ont tous les atouts pour réussir grâce à une meilleure visibilité des actifs, des processus standardisés et une transparence accrue entre les différents sites. Les entreprises peuvent organiser les utilisateurs, les équipements, les inventaires, les achats et les tâches par cycle, zone ou site. Elles peuvent également hiérarchiser les actifs par simple glisser-déplacer et regrouper des actifs similaires de sorte que les équipes de maintenance n’aient à planifier, affecter et suivre les tâches qu’une seule fois.

Notre solution CMMS Fiix est également proposée avec des applications mobiles destinées aux techniciens, aux équipes d’intégration IT et OT et avec intelligence artificielle appliquée pour améliorer la maintenance.

La réduction des temps d’arrêt représente un avantage clé. Les temps d’arrêt se produisent lorsqu’un actif subit une défaillance ou une panne ne lui permettant pas de fonctionner et qu’il doit être réparé ou inspecté. Il n’est pas toujours possible d’éviter les défaillances des équipements. Néanmoins, si les réparations et la maintenance préventive sont inefficaces, le temps d’arrêt se prolonge. Ces manques d’efficacité peuvent s’accumuler et coûter au site des pertes de temps et économiques significatives en termes de production.

Grâce à notre solution CMMS Fiix, il est plus facile de réparer et d’inspecter les actifs, ce qui réduit les temps d’arrêt au minimum. Les techniciens peuvent se connecter à l’application mobile où qu’ils se trouvent. Ensuite, ils peuvent accéder à l’historique, aux diagrammes, à l’emplacement des pièces détachées de l’actif, et bien plus encore, et s’acquitter plus rapidement de leurs tâches. Le logiciel CMMS peut également aider les entreprises à rechercher les bons de travail dont la réalisation prend trop de temps, trouver la cause du retard et y remédier rapidement.

L’élimination des méthodes obsolètes pour les requêtes de travail, telles que celles utilisant le téléphone, les notes adhésives, les tableaux blancs ou les indications de bouche à oreille, représente une autre fonctionnalité essentielle de ce logiciel. Ces processus d’un autre temps obligent les équipes de maintenance à perdre un temps précieux à créer des bons de travail et à saisir des données. Le CMMS élimine de nombreuses étapes superflues en automatisant le processus de requête de travail. Les employés peuvent enregistrer des requêtes de travail, concevoir des déclencheurs de maintenance préventive ou se connecter à des capteurs qui créent des bons de travail en fonction de l’état d’un actif en temps réel. La perte de temps consacrée à traduire des bons de travail, à rechercher les opérateurs ou à fouiller dans des armoires de dossiers est éliminée.

Simplifiez votre parcours vers la maintenance moderne avec notre CMMS Fiix. Nous sommes à vos côtés et vous offrons les outils nécessaires pour évaluer, acheter, mettre en œuvre et intégrer le logiciel de maintenance.

Réduction des temps d’arrêt de 54 % grâce au CMMS Fiix

Tom Dufton, le responsable de la maintenance de Perth County Ingredients, savait que l’entreprise perdait du temps et de l’argent à chaque interruption de machine, ce qui était malheureusement fréquent. Il était déterminé à trouver un moyen de planifier et de programmer la maintenance au lieu de réagir aux situations d’urgence. Le CMMS Fiix lui a apporté la solution.

Trois ans après l’intégration de la solution CMMS Fiix, Tom et son équipe avaient automatisé les tâches de maintenance préventive, réduit la maintenance réactive de 54 % et réduit le travail nécessaire en dehors des heures ouvrées de 42 %.

« Au sein de notre établissement, l’automatisation nous a tout simplement permis d’exécuter plusieurs opérations à partir d’un emplacement unique », déclare Tom à propos des avantages d’un CMMS. « Nos doigts suivent le pouls de l’installation. »

Lire l’article complet sur l’entreprise de Tom Dufton

Agissez dès maintenant

  • Lire le Guide abrégé sur la maintenance préventive
  • Regardez le webinaire à la demande pour une présentation de la solution CMMS Fixx de Rockwell Automation

Publié 27 septembre 2021

Sujets: FactoryTalk MaintenanceSuite Fiix CMMS

Sandy D'Souza
Sandy D'Souza
Director Strategic Alliances, Fiix
Contact:
EmailEmail
S’abonner

Inscrivez-vous auprès de Rockwell Automation et recevez les dernières informations et des conseils éclairés directement dans votre boîte de messagerie.

S’abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Société
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose