Loading
Blog | Ciberseguridad
Recent ActivityRecent Activity

Cinco maneras en las que el software de HMI puede ayudarlo a proteger sus operaciones

Limite el acceso a sus sistemas de producción y a la propiedad intelectual a través de las diversas funciones de protección disponibles en el moderno software de HMI.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Cinco maneras en las que el software de HMI puede ayudarlo a proteger sus operaciones hero image

Los HMI de hoy en día proporcionan acceso a sistemas de producción y, además, a una cantidad cada vez más mayor de información de producción confidencial. Por este motivo, es de suma importancia que estén protegidos.

Un actor de amenazas que accede al HMI de forma remota o en persona puede aplicar cambios en el sistema de producción, los cuales podrían poner en peligro la calidad del producto o, incluso, crear condiciones inseguras para los trabajadores. También podría ingresar a componentes de HMI como las pantallas, las recetas y la información de tendencia que contienen propiedad intelectual.

Obviamente, no todas las amenazas de seguridad son maliciosas. Los trabajadores bien intencionados también pueden aplicar cambios en los sistemas de producción que generen el desecho de productos o tiempo improductivo.

Para reducir la probabilidad de que sucedan estos accidentes en sus instalaciones de producción, le sugerimos considerar el uso de software de HMI moderno, que puede asistirlo en la protección de sus empleados, de sus procesos y de su propiedad intelectual de diversas formas.

Software de HMI: hacia una mejor toma de decisiones
Main Image
Brochure
Software de HMI: hacia una mejor toma de decisiones

Conozca cómo un HMI moderno puede ayudar a cambiar el statu quo de sus operaciones, a la vez que ayuda a mantener seguros a la producción y a la propiedad intelectual.

Descargar ahora

Publicado 15 de julio de 2020

Cinco características de seguridad clave de HMI

El software de HMI moderno ofrece un amplio rango de características de seguridad que, si se emplean, pueden ayudar a fortalecer la seguridad. Las características clave incluyen lo siguiente:

Control de acceso: los servicios de autenticación y de autorización de usuarios en el software de HMI pueden ayudarlo a garantizar que solo las personas adecuadas puedan tomar las acciones indicadas en los terminales correctos. Incluso puede asegurarse de que solo se pueda acceder a ciertos activos de producción mediante terminales específicos, en función de factores como la rectilínea del operador con la maquinaria.

Seguridad móvil: las computadoras portátiles, las computadoras personales, las tabletas y los teléfonos inteligentes con HMI móvil se usan cada vez más para liberar a los trabajadores de los terminales fijos. Además, el software de HMI móvil puede ofrecer el mismo control de acceso basado en roles a los dispositivos móviles, al igual que con los terminales estacionarios. El software permite restringir pantallas e interacciones específicas a ciertos usuarios, por ejemplo, restringir a los trabajadores remotos que no tienen acceso físico a la maquinaria para que solo vean el acceso al HMI.

Firmas digitales y confirmación de cambios: la confirmación de cambios integrada con firmas digitales brinda mayor confianza, ya que puede estar tranquilo de que solo las personas autorizadas acceden a sus sistemas de producción y realizan ciertas operaciones o aplican cambios. Incluso, también puede exigir una segunda firma electrónica de un empleado en un grupo de usuarios “aprobadores” designados. Si surge algún problema con la producción, puede revisar los cambios aplicados y las firmas electrónicas registradas en su sistema para identificar la causa del accidente.

Las firmas electrónicas también pueden ser de ayuda para cumplir ciertas normas, como la CFR 21, parte 11 de la FDA de las industrias reguladas.

Gerencia centralizada: el software de HMI moderno se integra en sus sistemas de Tecnología de la Información existentes, como Windows Active Directory, que facilita la gestión de usuarios y de grupos de forma segura en su organización.

Por ejemplo, los empleados pueden usar las mismas credenciales del usuario que usan para verificar su correo electrónico a fin de iniciar sesión en el software de HMI. Esto ayuda a reducir los riesgos de seguridad, como el uso compartido de credenciales de inicio de sesión, que se pueden terminar compartiendo en una nota pegada a una computadora para que la vean todos. Además, si un empleado deja de trabajar para su empresa, sus credenciales de inicio de sesión solo se deberán borrar desde un solo lugar.

Copia de seguridad y recuperación: cuando integra el software de HMI moderno en software de gestión de activos, puede crear copias de seguridad de sus ajustes de configuración de HMI de forma automática. Esto le permite acceder a la última versión de los ajustes de configuración y, así, recuperarla con rapidez en caso de un incidente de seguridad.

La integración en el software de gestión de activos también permite crear un registro de auditoría de las acciones de un operador. De este modo, si se activa una alarma o si se produce un tiempo improductivo, podrá revisar qué hicieron los operadores para comprender qué sucedió. Con las herramientas de tendencia y de resolución de problemas adecuadas, podrá revisar hasta las acciones de los operadores y las condiciones de alarma en combinación con datos de procesos para obtener un panorama completo de la situación.

Busque a un proveedor que se preocupe por su seguridad

A la hora de elegir un software de HMI para sus operaciones, asegúrese de que el proveedor priorice la seguridad, no solo en las características de los productos, sino también de forma integral en el ciclo de vida del producto completo.

Por ejemplo, ¿tiene en cuenta la seguridad e implementa medidas de seguridad en las nuevas características o funciones que desarrolla? ¿Realiza pruebas internas en busca de vulnerabilidades en su software? ¿Trabaja junto con expertos en seguridad externos para realizar pruebas similares en manos de terceros? Y en caso de que se detecte una posible vulnerabilidad en sus productos, ¿es honesto con sus clientes acerca de esto?

Temas: Ciberseguridad FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk OperationSuite Interface operador-máquina

Michael Szentkiralyi
Michael Szentkiralyi
Product Manager, Rockwell Automation
Conectar:
EmailEmail
Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas novedades, noticias sobre el liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose