Loading
Destacado | PlantPAx
Recent ActivityRecent Activity

PlantPAx 5.0: características técnicas y las ventajas que representa

El Sistema de Control Distribuido (DCS) de Rockwell Automation no deja de innovar para ayudar a las empresas a ser aún más eficientes y a reducir costos.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Descargar Revista Automation Today™ en PDF
Trabajadores frente a computadores y pantallas

El sistema PlantPAx® ayuda a nuestros clientes a tomar mejores decisiones y en tiempo real, basadas en el control de procesos de su planta, así como a adaptarse a las exigencias y especificaciones actuales del mercado. La versión 5.0 apunta a ser la base integral de la estrategia de transformación digital ofreciendo características técnicas más valiosas que nunca para todo el sistema. Estas pueden generar un resultado final impactante en la industria, además de ser un componente clave, ya que todas sus operaciones de automatización se pueden integrar a la Empresa Conectada.

Por un lado, está la función de las alarmas integradas, cuya ventaja es que ya no es necesario configurarlas en el servidor HMI, ya que todas las alarmas están disponibles y listas para usar de forma predeterminada en las nuevas instrucciones integradas en el controlador. Entonces, cuando un ingeniero desarrolla una aplicación, solo tiene que habilitar las alarmas necesarias en el bloque para las operaciones del sistema.

Además, mientras se operan secuencias en la planta con la versión 5.0, la funcionalidad nativa de propiedad y arbitraje permite gestionar y operar grupos de equipos más fácilmente. Un valor agregado es que permite administrar mejor los equipos compartidos.

Se han incorporado diagramas SAMA embebidos en los bloques de configuración, que se utilizan para visualizar de forma ágil las estrategias de control, escalamientos, estatus y permisos de algún equipo. Estos diagramas son una herramienta clave para el personal de mantenimiento o de ingeniería, ya que les ayudan a comprender el flujo de señales dentro de las instrucciones de PlantPAx.

Otra ventaja de PlantPAx 5.0 son los diagnósticos automáticos de hardware, gracias a los cuales ya no es necesario dedicar tiempo y memoria del controlador en configurar alarmas de hardware para detectar fallas del controlador, fallas de conexión, cables rotos, cortocircuitos y condiciones de sobretemperatura de motores, entre otros. Ahora, la configuración de todas las alarmas para el nuevo hardware está a solo un clic de distancia.

Asimismo, con la característica de integración de equipos HART, se ha mejorado el flujo de trabajo e incorporación de estos dispositivos en el nuevo controlador de proceso PlantPAx.

El modelo de tareas es otra función novedosa. Esta característica reduce el esfuerzo configuración del proyecto al preconfigurar el modelo de tareas, gestionar la velocidad de ejecución de cada estrategia de control y, de manera predeterminada, cumplir con la metodología de PlantPAx.

Las nuevas herramientas en la versión PlantPAx 5.0 proporcionan un recuento de cada una de las instrucciones de control de proceso planificadas que se configuran en cada tarea, así como el recuento total de estos tipos de instrucciones dentro del proyecto del controlador.

Otro valor que brinda esta nueva característica es que proporciona un medio para comparar la configuración real con la configuración de diseño establecida, a partir de la herramienta de estimación del sistema. De este modo, ayuda a garantizar el cumplimiento de la metodología de PlantPAx. Para conocer más, visite: rok.auto/plantpax.

Temas: Automation Today LA Soluciones de procesos Software
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias