Loading

Inicie su viaje hacia la seguridad inteligente

Optimice la eficiencia de la máquina y mejore la productividad
Controlador GuardLogix con 3 módulos de seguridad rojos y un módulo Ethernet gris. 2 módulos de seguridad tienen llaves colgando de ellos y el cable Ethernet verde azulado en el módulo Ethernet.
Fabricación inteligente
  • Dispositivos inteligentes
  • Máquinas inteligentes
  • Sistemas inteligentes

Saque mayor provecho a su inversión en seguridad

Las máquinas más inteligentes permiten una fabricación más inteligente. Una solución de seguridad inteligente integrada le ofrece todos los datos necesarios para obtener una visión integral del estado de la máquina o de la línea de producción.

La fabricación inteligente le ayuda a: supervisar el estado de las máquinas, aumentar el tiempo productivo, mejorar la agilidad de la fabricación, incrementar la seguridad y la productividad, así como reducir el costo total de propiedad.

La acelerada transformación digital está impulsando la demanda de soluciones de seguridad inteligentes, que ahora son un componente esencial de la estrategia de resiliencia de las operaciones de los fabricantes y procesadores, y un facilitador clave para lograr la productividad necesaria para prosperar en esta nueva normalidad.

Para satisfacer esta demanda, Rockwell Automation ha mejorado aún más su amplia cartera de soluciones de seguridad inteligente.

La seguridad inteligente aumenta la resiliencia de la productividad y las operaciones en la nueva normalidad
Detalle de un producto de seguridad de cortina de luz 450L de Rockwell Automation
Informe oficial
La seguridad inteligente aumenta la resiliencia de la productividad y las operaciones en la nueva normalidad

Las soluciones de seguridad inteligentes son actualmente un componente esencial de la estrategia operacional de un fabricante y un facilitador clave para lograr la productividad necesaria para tener éxito.

Descárguelo ahora
Reduzca el tiempo de programación en un 50%

¿Le interesaría obtener más informaición? Nuestros talleres sobre máquinas inteligentes se han diseñado para exponer soluciones que mejoran las operaciones como, por ejemplo, reduciendo su tiempo de programación, independientemente de si está al comienzo o al final de su viaje hacia las máquinas inteligentes.

Solicite un taller ahora mismo

Soluciones para una seguridad inteligente

Soluciones de seguridad inteligentes, escalables e integradas
Una mujer con casco amarillo, anteojos de seguridad y un chaleco de seguridad reflectante amarillo habla con un hombre que lleva un casco rojo, gafas de seguridad y un chaleco de seguridad reflectante amarillo.  Ambos están mirando papeles en una carpeta roja frente a una maquina industrial.
Guía de referencia rápida
Soluciones de seguridad inteligentes, escalables e integradas

Las soluciones de seguridad inteligente con GuardLink™ reducen los requisitos de cableado, a la vez que proporcionan datos de diagnóstico detallados a su entorno de diseño, sistema de visualización, software de información y controlador de automatización programable GuardLogix®.

Descárguelo ahora
Seguridad inteligente
Collage de iconos que contiene dispositivos de seguridad y un usuario frente a una computadora que muestra datos en la pantalla
ebook interactivo
Seguridad inteligente

Nuestros productos de seguridad inteligente son esenciales para lograr una mayor productividad y constituyen un activo clave para las máquinas inteligentes. Descubra cómo pueden ayudarle a mejorar la seguridad y a la vez optimizar la producción y el mantenimiento.

Obtenga más información
Documentos sobre funciones de seguridad
Collage de imágenes que muestran funciones de seguridad
Datos técnicos
Documentos sobre funciones de seguridad

Las funciones de seguridad están diseñadas pensando en usted para minimizar el riesgo y acelerar el desarrollo.

Obtenga más información
Dispositivos de seguridad inteligentes
Un collage con dos controladores Compact GuardLogix grises a la derecha, una pila horizontal de módulos de E/S de seguridad compactos rojos a la izquierda y un chasis con módulos de controlador y un único módulo de seguridad rojo detrás de los demás.
Producto
Dispositivos de seguridad inteligentes

Al aprovechar el poder de los datos de seguridad y operacionales se puede mejorar considerablemente el rendimiento y la conformidad en el área de seguridad. El acceso a los datos del sistema de seguridad y su transformación en información útil produce un aumento de la productividad de la maquinaria y reduce al mínimo el tiempo improductivo.

Obtenga más información
Video
Tiempo productivo de la máquina según los datos de seguridad inteligente

En esta animación, el director de producción es capaz de identificar un problema en su línea a partir de la información que le proporcionan los dispositivos de seguridad inteligente. Pudo detectar un aumento en el número de veces que se tuvo que acceder al equipo en una zona segura y vigilada.

Video
Seguridad inteligente con animación de datos

El acceso a los datos en tiempo real y la conectividad transparente están transformando el entorno de producción. Las capacidades inteligentes permiten que los usuarios finales logren nuevas eficiencias, mejoren la calidad del producto y aumenten la capacidad de respuesta de las operaciones.

Video
Animación de mantenimiento predictivo

Esta animación ilustra el valor de tener una visión general de los dispositivos de seguridad en su planta y conocer el estado de estos dispositivos antes de que lleguen al final de su vida útil. Esto facilita la planificación y evita tiempos improductivos inesperados.

¿Está listo para comunicarse con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Dispositivos industriales inteligentes para máquinas más inteligentes
  4. Chevron LeftChevron Left Soluciones de seguridad inteligente