Loading
Caso práctico | Alimentos y bebidas
Recent ActivityRecent Activity

Comprobación del valor de AR en el empaquetado de productos de proteína

Maple Leaf Foods colabora con líderes de la industria para formar asociaciones innovadoras y lanza un programa piloto para mejorar la OEE, así como la capacitación y la retención de personal.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un trabajador usa un aparato de AR para comprobar la operación de máquinas

Desafío

  • Diseñar un programa piloto de una línea de empaquetado de productos de proteína para incorporar y demostrar el valor de la realidad aumentada (AR). 

Soluciones

  • Enfoque de equipos colaboradores que incluye Maple Leaf Foods, Harpak-ULMA Packaging, Rockwell Automation y PTC. 
  • Incorpora el software de AR industrial Vuforia y experiencias de AR basadas en máquinas de Harpak-ULMA.

Resultados

  • Reduce los ciclos de capacitación.
  • Minimiza las barreras lingüísticas de capacitación y reduce los errores de trabajadores.
  • Disminuye la necesidad de diagnóstico y asistencia técnica en la planta.
  • Realiza una auditoría de la finalización de tareas críticas, incluidos la reconstrucción de herramientas, los procedimientos de puesta en marcha y de interrupción, así como los protocolos de saneamiento. 

La presión para bajar los precios y la competencia para atraer a trabajadores calificados son muy fuertes en la industria de productos de proteína. Para tener éxito, los procesadores de carne y aves deben descubrir mejores maneras de extraer más valor de los equipos en sus plantas, y atraer, capacitar y retener a los trabajadores. 

Maple Leaf Foods, un líder reconocido en la industria de agroempresas, está enfrentando directamente estos desafíos. En función de una asociación única y un programa piloto novedoso, la empresa tiene como objetivo demostrar cómo la realidad aumentada (AR) puede mejorar las operaciones y brindar ventajas en toda la industria.  

El productor más grande de carnes y aves preparadas en Canadá, Maple Leaf Foods, también mantiene operaciones en EE. UU. y Asia. La empresa ha fortalecido su reputación de calidad e innovación mediante sus marcas de consumo líder que incluyen Maple Leaf, Schneider’s y Greenfield Natural Meat, Co.

Las bases de éxito

Maple Leaf centró su piloto de AR en los desafíos de la línea de empaquetado e invitó a tres líderes de la industria a fin de formar una asociación para el proyecto: Harpak-ULMA Packaging, Rockwell Automation y PTC.

El OEM Harpak-ULMA se centra en ofrecer a sus clientes máquinas de empaquetado conectadas inteligentes y líneas de empaquetado de extremo a extremo. La empresa se estandarizó en una plataforma de control de Rockwell Automation y depende de PTC, socio de alianza estratégica de Rockwell Automation, para conseguir soluciones de IIoT preintegradas, incluyendo el software de AR industrial Vuforia®.

“Estamos encantados con esta oportunidad de ayudar a una organización con el prestigio y la reputación de Maple Leaf a alcanzar una productividad de clase mundial a través de la transformación digital”, comentó Kevin Roach, director general de Harpak-ULMA Packaging. “Espero que juntos definamos un nuevo paradigma para aprovechar la tecnología de AR a fin de fomentar la excelencia operacional”.

De hecho, Maple Leaf ha establecido criterios centrados en la productividad para medir el éxito del programa piloto.


En particular, Maple Leaf ha establecido una meta de eficacia total del equipo (OEE) de más de 80%.


La OEE se considera el mejor estándar para evaluar la productividad de fabricación. Las actividades que afectan la OEE incluyen la implementación de mejor capacitación para aumentar las destrezas del personal, eventos de tiempo improductivo menos frecuentes y más cortos, un aumento de calidad en la primera pasada y un mejor tiempo medio de reparación (MTTR).

Un enfoque de “diseñar y experimentar”

Las cuatro empresas adoptaron un enfoque colaborador de “diseñar y experimentar” en torno al piloto. Durante la primera fase, Harpak-ULMA desplegó su aplicación OEE incorporada que calcula, monitorea y genera automáticamente informes del rendimiento de la línea de empaquetado en tiempo real.

Posteriormente Harpak-ULMA desplegó la totalidad de la biblioteca de aplicaciones de AR de PTC y creó su propia AR basada en máquinas. La realidad aumentada ofrece abundantes instrucciones de trabajo y capacitación visuales, así como orientación a demanda por parte de expertos.

La mayoría de las experiencias de usuario de AR aprovechan el gemelo digital de la máquina, un modelo dinámico que representa visualmente la máquina física. Los gemelos digitales proporcionan una representación animada realista por la que los trabajadores pueden simular una rutina de mantenimiento u operación antes de interactuar con la máquina.

Además, los gemelos digitales permiten que el personal vea virtualmente la parte interior de una máquina en funcionamiento para identificar el lugar y la condición de los componentes sin detener la producción.

“La realidad aumentada es la mejor manera de permitir que Maple Leaf Foods envíe información digital a los trabajadores de primera línea en el contexto de sus tareas”, agregó Jim Heppelmann, director general de PTC. “Confiamos en que los resultados del programa piloto confirmarán la gran oportunidad de ganancias de productividad, a la vez que aumentarán la satisfacción en el empleo”.

También se emplean tecnologías de comunicación y colaboración remotas incorporadas en tiempo real, que reducen en gran medida la necesidad de expertos técnicos en la planta.

Demostración de valor temprano

El proyecto piloto demostró rápidamente el valor de AR en una línea de empaquetado. Por ejemplo, la aplicación de OEE proporciona informes de máquinas de autodiagnóstico que identifican el tiempo improductivo de la máquina y los ítems de acción de alta prioridad por cada turno.

Mediante el uso de la conectividad remota, el equipo de Harpak monitorea estos informes a diario, identifica interrupciones de alta frecuencia y posteriormente elabora rutinas de corrección a través de Vuforia Expert Capture. Con esta aplicación, los expertos en OEM captan y transforman los procedimientos paso a paso en instrucciones de trabajo basadas en AR a las cuales los operadores pueden acceder en tiempo real.

En cuanto a la capacitación y al diagnóstico de errores de la máquina, la AR permite que los trabajadores vean e interactúen con un gemelo digital de la máquina en tiempo real en cualquier momento y lugar. Esto significa que un OEM puede diagnosticar a menudo una máquina sin visitar la planta. También significa que es posible una capacitación eficaz antes de que un empleado entre en la planta.

La capacitación basada en AR ya ha demostrado resultados prometedores para Maple Leaf. Por ejemplo, la capacitación interactiva y visualmente intensiva ha ayudado a minimizar las barreras lingüísticas, a disminuir los errores de trabajadores y a reducir los ciclos de capacitación en un entorno que a menudo sufre una alta fluctuación de personal.

“Estamos orgullosos de formar parte del equipo que colabora con Maple Leaf para lanzar el proyecto piloto de realidad aumentada a fin de aumentar la eficiencia y mejorar los resultados de diversas prácticas empresariales cruciales”, expresó Blake Moret, presidente y director general de Rockwell Automation. “Es un gran motivo de inspiración ver el impacto positivo que ya ha ejercido esta tecnología sobre el tiempo de capacitación y los errores de trabajadores”.

Al poner los conocimientos de OEM al alcance de la mano, la tecnología de AR puede proporcionar también a los empleados internos las destrezas necesarias para efectuar tareas complejas (por ej., el empaquetado de herramientas reconstruidas) normalmente realizadas por un recurso externo.

La realidad aumentada no solo proporciona instrucciones paso a paso, sino que también realiza una auditoría de las tareas completadas, según corresponda. Maple Leaf ha identificado tres actividades de alto valor para el cumplimiento normativo en el proyecto piloto: reconstrucción de herramientas, procedimientos de puesta en marcha y de interrupción, y protocolos de saneamiento.  

Lecciones aprendidas durante el viaje

Durante el proyecto de piloto de empaquetado de productos de proteína, las cuatro empresas seguirán recolectando retroalimentación, haciendo mejoras y evaluando toda comercialización futura del programa.

Hasta este punto del trayecto, el equipo ha conocido el valor de una asociación transparente y equitativa, así como una perspectiva ágil. Cada empresa aporta un grupo único de destrezas. Y la retroalimentación sincera y abierta entre los socios, así como la voluntad de cambiar o redirigir los esfuerzos, son cruciales para alcanzar el éxito.

Por sobre todas las cosas, el equipo reconoce que el uso de la tecnología por el simple hecho de estar al día en tecnología constituye una receta para el fracaso. La base de toda inversión debe ser una justificación comercial importante que aporta valor operacional y financiero.

Publicado 15 de marzo de 2022

Temas: Alimentos y bebidas Envasado de alimentos Vuforia
Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, orientaciones sobre liderazgo intelectual y demás información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase
Recomendado para usted
Loading
Realidad aumentada
Realidad aumentada
Realidad aumentada
Cree y ofrezca instrucciones con contenido multimedia/capturas, contenido 2D y 3D, secuencias, datos de la Internet de las cosas y notas en tiempo real. Implementación y acceso desde teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos