Loading
PRESSEMITTEILUNG
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation unterstützt die Edelmetallrückgewinnungsanlage der Royal Mint zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

Rockwell Automation kooperiert mit Royal Mint, um eine Anlage zur sicheren Rückgewinnung wertvoller Mineralien aus Elektronikschrott aus Großbritannien zu errichten.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Selective Focus of the New UK One Pound Coin

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, arbeitet mit The Royal Mint zusammen, um eine Anlage zur sicheren Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Elektronikprodukten zu entwickeln, zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Die königliche Münzanstalt kündigte ihre neue Fabrik, eine Weltneuheit, Anfang des Jahres an. Wenn die 3.500 m2 große Anlage, die in Südwales gebaut wird, im Jahr 2023 voll betriebsbereit ist, wird sie voraussichtlich bis zu 90 Tonnen Leiterplatten aus Großbritannien pro Woche verarbeiten.

Elektro-Altgeräte (zusammen mit Elektronik unter dem Begriff Elektroschrott bekannt) sind einer der am schnellsten wachsenden Abfallströme in Großbritannien und der Welt. Derzeit werden weltweit weniger als 20 Prozent davon recycelt. In Großbritannien werden jedes Jahr über 300.000 Tonnen Elektroartikel weggeworfen und weitere 527 Millionen Artikel angehäuft. Mehr als 95 Tonnen Edelmetalle – darunter Gold, Silber und Palladium, was einem Wert von 857 Millionen Pfund entspricht – könnten jedes Jahr aus unbrauchbaren Elektrogeräten recycelt werden.

The Royal Mint nutzt patentierte chemische Verfahren, um mehr als 99 Prozent des Goldes und anderer Materialien aus dem Elektronikschrott zurückzugewinnen, der in den Leiterplatten ausrangierter Laptops und Handys enthalten ist. 

Aufbauend auf einer 15-jährigen Zusammenarbeit mit der Royal Mint liefert das Lifecycle Services-Team von Rockwell Automation ein schlüsselfertiges Prozessdesign und ein PlantPAx®-Prozessleitsystem im Wert von mehreren Millionen Pfund, um die Umweltbelastung der Elektroschrottentsorgung in Großbritannien zu verringern und die Royal Mint bei der Erreichung ihrer allgemeinen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Bei diesem Verfahren werden die Leiterplatten über eine Förderanlage in einen Reaktor geleitet. Der entstehende Schlamm wird dann getrennt, sortiert und gefiltert, um die zurückgewonnenen Metalle zu erhalten.

Phil Hadfield, UK Managing Director bei Rockwell Automation, sagt: „Dank der umfangreichen Kenntnisse und Fähigkeiten von Rockwell Automation können wir sicherstellen, dass diese Anlage so effizient, rentabel und nutzerfreundlich wie möglich ist. Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit The Royal Mint fortzusetzen, um eine neue Quelle für hochwertige Edelmetalle zu erschließen und die globale Herausforderung des Elektroschrotts zu bewältigen.“

Sobald die neue Anlage vollständig ausgebaut ist, wird dadurch sichergestellt, dass der gesamte vor Ort verarbeitete Elektroschrott auf kontrollierte und regulierte Weise entsorgt wird. Im Einklang mit den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft wird die geplante Rückgewinnung von Edelmetallen und anderen Materialien dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu erhalten, die Umweltbelastung durch das Einschmelzen des britischen Elektroschrotts zu verringern und neue Fähigkeiten und Arbeitsplätze in Südwales zu fördern.

„Diese Technologie bietet uns die Möglichkeit, einen echten Beitrag zu einer der größten ökologischen Herausforderungen der Welt zu leisten und gleichzeitig dazu beizutragen, unsere Zukunft als führender Anbieter von hochwertigen, nachhaltigen Edelmetallen zu sichern“, sagte Sean Millard, Chief Growth Officer bei The Royal Mint. „Das Potenzial dieser Technologie ist enorm – sie reduziert die Auswirkungen von Elektroschrott, bewahrt wertvolle Rohstoffe und schafft neue Fähigkeiten, die zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft beitragen.“

Veröffentlicht 22. August 2022

Themen: Metallindustrie

<h2 class="h2 subheading-3">Über Rockwell Automation</h2>
<p class="about_text"><a href="https://www.rockwellautomation.com">Rockwell Automation, Inc.</a> (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 25.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise begleiten, finden Sie auf <a href="https://www.rockwellautomation.com">www.rockwellautomation.com</a>.</p>

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unternehmen
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: