Loading
Blog | Life Sciences
Recent ActivityRecent Activity

Entschlüsselung der Komplexität von Technologietransfers

Digitale Tools werden eine Schlüsselrolle bei der Lösung einer zeitintensiven Herausforderung spielen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Abbildungen von Arzneimitteln in Tabletten- und Kapselform vor einem dunklen Hintergrund mit digitalen Zahlen und Buchstaben.

Wenn man an die COVID-Impfstoffe denkt, die in den letzten Jahren entwickelt wurden, könnte man sich fragen, ob wir den Code für schnelle Technologietransfers bereits entschlüsselt haben. Ja und nein. Diese schnellen Erfolge waren durch eine immense menschliche Anstrengung und Ausdauer möglich.

Und tatsächlich gibt es zahlreiche öffentliche Artikel darüber, wie viele Mitarbeiter Pfizer für den Technologietransfer des COVID-19-Impfstoffs abgestellt hat, bei dem es sich übrigens um ein Modell mit 50 000 Prozessschritten bzw. Betriebseinheiten handelt. Versuchen Sie, das auf einem Blatt Papier im PDF-Format zu beschreiben. Es ist fast unmöglich, das vollständige Rezept zu vermitteln.

Der Punkt ist: Ja, es ist möglich, aber es ist nicht nachhaltig. Könnten wir bei einer weiteren Pandemie 300 Menschen für den Technologietransfer abstellen? Absolut. Aber funktioniert das auch für ein kommerzielles Produkt? Nein. Wir müssen über die Tatsache nachdenken, dass es Technologien gibt, die den Faktor Mensch so weit wie möglich aus dem Technologietransfer herausnehmen können.

Technologietransfer: Eine enorme Chance
Technologietransfer: Eine enorme Chance
Lösungen
Lösungen
Technologietransfer: Eine enorme Chance
Technologietransfers beschränken sich nicht auf die frühen Phasen des Produktlebenszyklus in den Life Sciences. Es gibt sie zu jedem Zeitpunkt, und jeder einzelne kostet Millionen.
Weitere Informationen

Datenauswertung

Ironischerweise handelt es sich bei den meisten Daten, die während des Technologietransfers gesammelt werden, um Daten digitalen Ursprungs. Wenn man jedoch anfängt, das Kompendium an Informationen, die aus verschiedensten Systemen stammen können, zusammenzutragen, werden sie in eine PDF-Datei oder in das, was wir „Paper on Glass“ nennen, übersetzt – oder besser gesagt, umgewidmet.

Wenn Sie diese Daten an den Fertigungsbetrieb weitergeben, muss dieser die Informationen für die Eingabe in das Enterprise Resource Planning (ERP) oder Manufacturing Execution System (MES) zunächst durch Reverse Engineering aufbereiten. Als wir diese Herausforderung mit unseren Kunden analysierten, dachten wir, dass es einen besseren Weg geben müsste, diese Daten – in digitaler oder anderer Form – zu erfassen und in ein einheitliches Format zu konvertieren, das den digitalen Faden weiterführt.

Abbildung 1: Strukturiertes Datenmodell für Life Sciences

Doch mit welcher Art von Daten haben wir es zu tun? Ganz oben in Abbildung 1 sehen Sie das eigentliche Material, sei es eine Arzneimittelsubstanz, der pharmazeutische Wirkstoff, die Zwischenprodukte und so weiter. Dann erfolgt die Unterteilung in kleine und große Moleküle, denn die Konstrukte unterscheiden sich etwas in Bezug auf die Beschreibung der tatsächlichen Materialien, aus denen ein Medikament besteht.

In der Mitte der Abbildung geht es eigentlich um die Verpackung. Wenn das Medikament zur oralen Verabreichung in fester Form bestimmt ist, könnte es in einer Blisterpackung verpackt sein. Handelt es sich um ein biologisches Präparat, das eine gezielte Wirkstoffabgabe erfordert, gibt es möglicherweise eine sehr genau definierte Vorrichtung zur Medikamentenverabreichung, eine Stückliste, vielleicht sogar mit entsprechenden Komponenten zur Messung des Behandlungsschemas und der Dosierungstherapie und so weiter. Das könnte auch eine eigene Initiative sein.

In der Regel weisen diese Gruppen sehr unterschiedliche Domäneninformationen auf. Ein Ingenieur für Verpackungsentwicklung kann keinen Medikamentenwirkstoff entwickeln und ein Wirkstoffentwickler keine Verpackung. Sie sind stark spezialisiert und konzentrieren sich auf ihre Bereiche. Zudem neigen sie dazu, die von ihnen verwendeten Systeme sehr intensiv zu nutzen, was beispielsweise für einen Wissenschaftler nicht unbedingt von großem Wert sein muss. Wenn ich also als Verpackungsingenieur an einer 3D-Modellierungsanwendung zur Entwicklung von Verpackungen arbeite, hat das für einen Wissenschaftler, der an einem Schlüsselmolekül arbeitet, keine Bedeutung.

In den beiden letzten Teilen geht es tatsächlich um die Entwicklung. Denken Sie an die Verfahrenstechnik. Sie versuchen, 10 bis 15 Jahre Entwicklungsarbeit, sei es im Labor oder in einer Pilotanlage, auf ein kommerzielles Niveau zu übertragen. Dann versuchen Sie außerdem, mit der Komplexität umzugehen, die sich aus den verschiedenen Marktzulassungen ergibt, die Sie möglicherweise erhalten.

Im Grunde genommen kann ein einziges Arzneimittel am Ende 50 oder 60 Rezepturen aufweisen, je nachdem, an wie vielen Standorten es hergestellt wird und wie viele Marktvarianten Sie unterstützen.

Und schließlich ist da noch die eigentliche Anlagenebene. Wir wissen, dass die meisten Pharma- und Biotechnologieunternehmen keine genauen, geklonten Pflanzennachbildungen besitzen. Es gibt immer Schwankungen. So kann es vorkommen, dass ein Mischer oder ein Bioreaktor an einem Standort etwas anders funktioniert als an einem anderen Standort. Dies muss beim Technologietransfer oder beim Scale-up berücksichtigt werden.

Genau diese Komplexität gilt es, mit diesen Technologietransfer-Dokumenten zu bewältigen.

Was fehlt?

In den letzten 100 Jahren haben wir bei der Definition von Rezepten immer wieder die gleiche Arbeit geleistet. Mit der Rechenleistung, die uns heute zur Verfügung steht, lässt sich der Prozess der Datenerfassung und -weitergabe an nachgelagerte Systeme auf verschiedenen Wegen beschleunigen.

Was wirklich fehlt, ist ein Mechanismus oder Prozess, der alle Entwicklungsdaten, die über 10 bis 15 Jahre gesammelt wurden, in ein wiederverwendbares Format umwandelt, das von einem ERP oder einem MES ohne Weiteres übernommen und genutzt werden kann. Ziel ist es, den derzeitigen Ansatz zu verbessern, bei dem 10 bis 15 Personen pro Standort daran arbeiten, die von den Entwicklungspartnern bereitgestellte Dokumentation zu verstehen.

Noch interessanter und wahrscheinlich arbeitsintensiver wird es, wenn Sie ein Vertragsunternehmen für Entwicklung und Herstellung (CDMO) sind. Wenn Sie mit mehreren innovativen Pharmaunternehmen zusammenarbeiten, die Daten in verschiedenen Formaten bereitstellen, haben Sie wahrscheinlich eine Prozessentwicklungsgruppe, die sechs bis 18 Monate damit beschäftigt ist, die Absicht zu verstehen, sie dem innovativen Pharmaunternehmen zu übermitteln und zu fragen: „Haben Sie das so gemeint?“

Wir brauchen so etwas wie Google Translate. Diese App, die Sie auf Ihr Handy laden können, konvertiert nicht nur Wörter von einer Sprache in eine andere. Sie untersucht auch die Semantik und den grammatikalischen Kontext. Wenn sie nur einzelne Wörter übersetzt, ist sie vielleicht zu 30 % am Ziel. Doch sie muss die Bedeutung des eingegebenen Satzes wirklich verstehen.

Und genau das ist unser Ziel: Die Betrachtung von „Paper-on-Glass“-Dokumenten für diese auf Worten basierenden Dokumente oder eingescannten Bilder und der Versuch, daraus einen digitalen Sinn abzuleiten.

Abbildung 2: Typischer Technologietransfer von der Pharmamarke zum CDMO

Abbildung 2 veranschaulicht den derzeitigen Prozess des Technologietransfers, der denjenigen von uns, die in der Life-Sciences-Branche tätig sind, vertraut sein sollte. Auf der linken Seite finden Sie alle Systeme, die zur Definition des Produkts, der Verpackung und des Prozesses beitragen. All diese Daten müssen durch eine Firewall geleitet werden und entweder von einer internen Fertigungsgruppe oder von mehreren Vertragsherstellern empfangen werden, die die für sie relevanten Informationen interpretieren müssen.

Unsere Aufgabe ist es, die Konvertierung dieser „Paper-on-Glass“- oder bildbasierten Dokumente in etwas Strukturiertes und Wiederholbares zu ermöglichen, das wir nachgelagerten Systemen konsistent zur Verfügung stellen können, und den Faktor Mensch aus der Interpretation der Absicht des Dokuments herauszunehmen. Anschließend können die Daten von allen nachgelagerten Partnern genutzt werden.

Realisierung

Beim Betrachten des Prozesses zur Erfüllung dieser Aufgabe müssen wir zunächst sicherstellen, dass die Daten sicher übermittelt werden. Viele Unternehmen kommunizieren über FTP, E-Mail, Telefonanrufe und Websites, und aus Sicht der Kontrollstrategie wird es sehr schwierig, geistiges Eigentum zu schützen. Letztendlich gehört alles rund um den Technologietransfer zum geistigen Eigentum Ihres Unternehmens, das gesichert und den richtigen Parteien zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden muss.

Dabei geht es nicht nur um die Umwandlung der Daten, sondern auch um deren Nachverfolgung. Es muss ein Audit Trail für den Fall eines unerwünschten Ereignisses vorhanden sein, damit Sie genau nachvollziehen können, was konvertiert wurde, wer dies genehmigt hat, wer es abgezeichnet hat, wer die Daten erhalten und wer sie genutzt hat.

Jemand ist dafür verantwortlich, alle Informationen aus den verschiedenen Systemen zu erfassen, die von den Wissenschaftlern und Prozessentwicklern verwendet werden. Dann müssen die Daten in einem einzigen Dokument oder gar in einem Kompendium von Dokumenten zusammengefasst werden und der Prozess, mit dem die Daten der Fertigungsorganisation bereitgestellt werden, muss orchestriert werden.

Was fehlt, ist ein Orchestrierungs- und Konvertierungsmechanismus wie Google Translate, der die wahre Absicht dessen, was durch den Technologietransfer kommuniziert werden soll, versteht und in etwas Vorhersehbares und Verwertbares umwandelt.

Es geht darum, die Daten in ein verständliches, wiederverwendbares Format umzuwandeln, damit die Informationen nicht mehr durch den Menschen erneut eingegeben werden müssen. Stattdessen werden die Informationen automatisch an das System weitergeleitet, das sie benötigt.

Wir beabsichtigen, einen Mechanismus zur Verarbeitung natürlicher Sprache zu verwenden, der die Dokumente versteht – den Kontext der Wörter, die Semantik, die grammatikalische Absicht – und über einen Algorithmus für maschinelles Lernen verfügt, der die Absicht jedes Dokuments verstehen und es in ein strukturiertes ISA 88-Format umwandeln kann. Im Grunde genommen werden die Dokumente mit digitalen Daten verknüpft, um ein wiederverwendbares digitales Datenkonstrukt zu schaffen, das Ihre Systeme problemlos verarbeiten können.

Doch Technologietransferdokumente bestehen nicht nur aus digitalen oder Textdaten, die in Tabellen oder Hierarchien formatiert sind. Sie umfassen auch Bilddaten. Möglicherweise liegt eine Chromatographieanalyse vor. Es könnte Probenahmeverfahren und Testmethoden geben. Dabei handelt es sich um unstrukturierte Datensätze, die sich nicht ohne Weiteres in digitale Daten umwandeln lassen. Sie beziehen sich jedoch auf eine bestimmte Ebene digitaler Daten, sodass man in der Lage sein muss, die inhärenten Unterschiede zwischen den verschiedenen Datensätzen zu verstehen, die in diesem Dokument enthalten sein könnten.

Wenn Sie das Dokument mit dem Tool für die Verarbeitung natürlicher Sprache verarbeiten, kann es aus gescannten Bildern mithilfe von Technologien zur optischen Zeichenerkennung (Optical Character Recognition, OCR) Daten extrahieren. Oder, wenn Daten digitalen Ursprungs sind, die in einem PDF-Dokument erfasst wurden, können die Daten wieder herausgezogen werden.

Zu diesem Zeitpunkt liegen diese Daten ohne Kontext vor. Das Tool hat lediglich die Daten extrahiert und gesagt: „Ich verstehe die Datenmenge, die in diesem Dokument vorliegt.“ Bei der Verarbeitung natürlicher Sprache wird nach Schlüsselindikatoren gesucht, sodass tabellarische Datensätze erstellt werden können, die sich leicht importieren oder in das nachgelagerte System einlesen lassen.

Einer der Vorteile dieses Ansatzes ist die Zusammenarbeit, die dadurch möglich wird. Es ist nahezu unmöglich, mit jemandem auf der Grundlage eines PDF-Dokuments zusammenzuarbeiten, wenn ein Wert falsch eingelesen wird. Wie kann das vermittelt werden? Sie versenden eine E-Mail und sagen: „Hey, auf Seite 22, Absatz drei, Zeile vier steht ein Wert, den ich nicht lesen kann“. Wenn Sie in der Lage sind, diese Informationen zu extrahieren, kann die Intelligenzebene Ihnen aufzeigen, was fehlt, oder die Elemente hervorheben, auf die Sie achten sollten, damit Sie den Prozess wesentlich effizienter gestalten können.

Welchen Weg möchten Sie gehen?

Sie können zwei Richtungen einschlagen: Entweder Sie machen so weiter wie bisher, weil Sie mit der Vorgehensweise vertraut sind. In der Life-Sciences-Branche ist es sehr schwer, den Wandel voranzutreiben. Sie können also weiterhin mit Entwicklungsorganisationen zusammenarbeiten und sie dieselben PDF-Dateien erstellen lassen, die diese schon seit Jahren erstellen, und dann diese Dokumente mithilfe einer Ebene zur Verarbeitung natürlicher Sprache in etwas Digitales, Wiederverwendbares und Lesbares umzuwandeln. Das ist die eine Möglichkeit.

Alternativ können Sie digitale, native Tools einsetzen, mit denen Sie den Prozess und die Materialien sehr früh im Entwicklungsprozess modellieren und die digitalen Datensätze nativ veröffentlichen können. Wir sind realistisch, denn wir wissen, dass es Jahre – wenn nicht sogar Jahrzehnte – dauern wird, bis bestimmte Bereiche der Life-Sciences-Branche native digitale Lösungen einführen werden.

In der Zwischenzeit fördern wir diesen Ansatz mit den zwei Wegen: Beginnen Sie damit, die Rechenleistung von KI und maschinellem Lernen zu nutzen, um Dokumente in etwas Wiederverwendbares umzuwandeln, und stellen Sie dann im Laufe der Zeit auf digitale native Tools um. Der größte Vorteil ist die reine Arbeitseffizienz, aber es gibt weitere Vorteile:

  • Beschleunigte klinische Studien, Markteinführungen und Marktzulassungen (Varianten oder Geschmacksrichtungen)
  • Geringere Gesamtkosten für interne und externe Übertragungen in die Fertigung
  • Schnellere und effizientere Prozessvalidierung
  • Geringere Latenzzeit bei der Bereitstellung/Inbetriebnahme von Einrichtungen, Linien und Anlagen
  • Verbesserte Chargenqualität sowie weniger Ausschuss und Abfall
  • Schnellere Einreichung und Genehmigung von Zulassungsanträgen
  • Verbesserter geschlossener Qualitätskreislauf von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zur Zulassung
  • Verbesserte Rückverfolgbarkeit der Chargengenealogie (richtiges Land, richtiges Produkt)
 
ERKENNEN SIE DIE VORTEILE EINER BESSEREN DATENERFASSUNG

Veröffentlicht 8. Juni 2022

Themen: Beschleunigte digitale Transformation Cybersicherheit Life Sciences

Sachin Misra
Sachin Misra
Principal, Kalypso, A Rockwell Automation Company
Sachin Misra leads Kalypso's Global Pharmaceuticals and Biotech industry practice, and co-leads the life sciences practice. He brings more than 20 years of experience in digital value chain advisory services and technology implementations.
Verbinden:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie den Rockwell Automation-Newsletter und Sie erhalten schnell und einfach aktuelle Neuigkeiten, Ideen und Informationen.

Abonnieren
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unternehmen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose