Loading
Blog | Connected Enterprise
Recent ActivityRecent Activity

Umweltbewusstsein durch verbesserte Effizienz

Fünf Möglichkeiten, wie führende Industrieunternehmen ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können, indem sie ihre Bemühungen auf die Verbesserung der Effizienz konzentrieren.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Green forrest with road through

Nachhaltigkeit ist zu einem wichtigen Schwerpunktthema für Entscheidungsträger in der Industrie geworden, da die Gesetzgeber strengere Anforderungen stellen und ihre Kunden sich der Umweltauswirkungen von Kohlenstoffemissionen stärker bewusst sind. Da das Erreichen von Netto-Null-Kohlenstoffemissionen bis zum Jahr 2050 branchenübergreifend zum Leitmotiv wird, gibt es sehr unterschiedliche Ansätze zum Erreichen dieses ehrgeizigen Ziels. Einige Unternehmen reagieren reaktiv und unternehmen nur das Nötigste, um die Normen zu erfüllen. Andere waren proaktiver und haben die Initiative ergriffen, um die Art und Weise, wie ihr Unternehmen arbeitet, zu ändern, wobei die Verbesserung der Nachhaltigkeit nur eines von mehreren Transformationszielen war.

Im Industriesektor erkennen die Unternehmen der letztgenannten Kategorie, dass ihre Nachhaltigkeitsziele untrennbar mit ihrer Vision eines effizienteren Geschäftsmodells verbunden sind. Sie erkennen Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz in ihren Betrieben und sind dabei, ihre Leistung zu maximieren und das Beste aus ihren bestehenden Ressourcen zu machen. Wenn Effizienz vorangeht, folgt mehr Nachhaltigkeit von ganz allein.

Mit weniger mehr erreichenEffizienz bedeutet, das Maximum aus den vorhandenen Ressourcen herauszuholen. Es geht darum, den Wert der Investitionen des Unternehmens in Menschen und Ressourcen zu maximieren, um bessere Ergebnisse für alle Beteiligten zu erzielen. Heutzutage erfordert die Effizienz der Hersteller eine durchgängige Kontrolle der Prozesse, um die verfügbaren Betriebsmittel optimal zu nutzen und eine schnellere und kostengünstigere Produktlieferung zu erzielen.

Elevating Sustainability to a Core Business Priority and Value Driver
Elevating Sustainability to a Core Business Priority and Value Driver
Blog
Blog
Elevating Sustainability to a Core Business Priority and Value Driver
For many years, the negative externalities of heavy industrial operations were brushed off as merely the cost of doing business, or an inescapable feature of working with damaging by-products and high-temperature environments.

Führungskräfte sollten Effizienz und Nachhaltigkeit als Ziele betrachten, von denen beiden Seiten profitieren können. Durch eine verbesserte Effizienz der Abläufe wird Ausschuss reduziert, was die Nachhaltigkeit der Prozesse verbessert. Dies führt zu Kostenvorteilen, deren Mehrerlöse dann in weitere Effizienzverbesserungen investiert werden können. Das Endresultat ist eine positive Feedbackschleife, die die Prozesse kontinuierlich schlanker und effektiver macht und dazu beiträgt, die Kohlenstoffemissionen mit der Zeit zu senken.

Und was noch besser ist: Die Vorteile der Effizienz sind in der Regel exponentiell. Kleine Effizienzsteigerungen in einer einzigen Produktionslinie oder an einem einzigen Standort können auf mehrere Prozesse übertragen werden und so im Laufe der Zeit erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

5 Schlüssel zur Verknüpfung von Effizienz- und Nachhaltigkeitszielen

Auch wenn Branchenführer befürchten, dass die Umstellung auf umweltfreundliche Technologien eine massive Störung der bestehenden Abläufe bedeutet, lassen sich in der Praxis viele der Vorteile durch die Beseitigung bestehender Ineffizienzen und Probleme realisieren. Es gibt fünf Hauptwege, auf denen die Verfolgung von Effizienzsteigerungen zu besseren Nachhaltigkeitsergebnissen führen kann.

1. Verbesserung der Transparenz durch Analysen

In Industrieumgebungen fallen riesige Datenmengen an, doch die Hersteller haben Schwierigkeiten, ausreichenden Nutzen aus ihren Anlagen zu ziehen. Die Herausforderungen reichen von der Installation von Sensoren in schwer zugänglichen oder rauen Umgebungen bis hin zur Bereinigung und Standardisierung unstrukturierter Daten aus unterschiedlichen Quellen. Insgesamt wird nur etwa ein Viertel der Daten, die den Entscheidungsträgern in der Industrie zur Verfügung stehen, effektiv analysiert.

PlantPAx DCS Helps Buckeye Digitally Transform
PlantPAx DCS Helps Buckeye Digitally Transform
Blog
Blog
PlantPAx DCS Helps Buckeye Digitally Transform
How did liquid petroleum products pipeline operator Buckeye Partners accomplish digital transformation? With Stratus Technologies and PlantPAx® DCS.

Analysen sind jedoch der Weg zu mehr Effizienz. Mehr Transparenz in Bezug auf den Zustand, die Leistung und den Ertrag von Maschinen ermöglicht eine bessere Kontrolle darüber, welche Bereiche verbessert werden können. Diese Verbesserungen führen zu einer höheren Effizienz, die Energieeinsparungen und eine geringere CO2-Bilanz zur Folge hat. Nur wenn erkannt wird, wo die Schwerpunkte der Verschwendung liegen, kann ein Dominoeffekt mit massiven Effizienz- und Nachhaltigkeitsvorteilen in Gang gesetzt werden.

2. Einführung einer vorausschauenden Modellierung und Wartung

Eine der Hauptquellen für Verschwendung und Ineffizienz in industriellen Umgebungen sind ungeplante Ausfallzeiten. Ein Fehler irgendwo im Prozess kann alles zum Stillstand bringen, was weitreichende Folgen in Form von verschwendeten Ressourcen hat.

Mit vernetzten Betriebsabläufen können die Hersteller in Echtzeit sehen, wie alles funktioniert, und mithilfe von Prognosemodellen potenzielle Risiken und Engpässe vorhersehen. Durch die Zusammenarbeit mit Maschinen- und Anlagenbauern kann der Betreiber beispielsweise frühzeitig Hinweise darauf erhalten, dass Maschinenteile ausgewechselt werden müssen, was dann in die Wege geleitet werden kann, bevor der Defekt einen größeren Stillstand verursacht.

Eine vorbeugende Instandhaltung bedeutet, dass Sie die Produktion nicht unterbrechen müssen, wodurch die Anlage effizient läuft und das Risiko von unnötiger Verschwendung, wie unproduktiven Maschinen oder Anlagen, die weiter betrieben werden, verringert wird.

The Need to Manage Accelerated Disruption
The Need to Manage Accelerated Disruption
Blog
Blog
The Need to Manage Accelerated Disruption
Whether you’re making good progress on your digital journey, or just realising that digital transformation is the key to survival, understanding current and future trends is essential.

3. Prozessoptimierung

Die Fertigung im großen Maßstab ist von Natur aus ressourcenintensiv. Dieses Problem wird noch verschärft, wenn die Produktionsprozesse nicht effektiv sind, wodurch sich die Verschwendung noch erhöhen kann. In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Beispiel können die von den Kunden erwarteten hohen Hygienestandards die Hersteller dazu bringen, bei der Reinigung der Produkte bis zum Äußersten zu gehen, was bei ineffizienter Durchführung zu einer massiven Wasserverschwendung führt.

Intelligente Automatisierungswerkzeuge können eine wichtige Rolle dabei spielen, verschwenderischen Praktiken entgegenzuwirken. Mithilfe von Technologien wie digitalen Zwillingen können Führungskräfte Prozesse besser gestalten und optimieren, um vor deren Einführung potenzielle Ineffizienzen zu erkennen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

4. Abscheidung und Recycling von Kohlenstoff

Es gibt bestimmte „Kosten“, die in der Vergangenheit in der Industrie hingenommen wurden, da sie als unvermeidbar galten. Ein gutes Beispiel hierfür sind Kohlenstoffemissionen in der Schwerindustrie, z. B. in der Metall-, Öl- und Gasindustrie. Die Führungskräfte erkennen nun, dass sie durch die direkte Auseinandersetzung mit diesen Problemen einen doppelten Gewinn erzielen können: Sie können den Kohlenstoffabfall reduzieren und ihn zu etwas Nützlichem recyceln.

Ein erster Schritt dazu ist die Messung der Kohlenstoffemissionen. Durch die Zuweisung von Werten zu Materialien lässt sich der eigene Kohlenstofffußabdruck quantifizieren und mit dem anderer Hersteller vergleichen. Zu diesem Zweck verwenden wir Analysesoftware und Emissionsmodelle wie PEMS (oder Software-CEMS) als Ergänzung zu den herkömmlichen physischen Analysesystemen (CEMS), die zusammen dazu beitragen, den Wartungsaufwand zu verringern und die Messungen zu verbessern. Mit dem Zugriff auf diese sensorbasierten Analysen können Betreiber und Bediener von Produktionsstraßen feststellen, wo die Leistung der Anlagen unter den erforderlichen Standards liegt. An diesem Punkt können Strategien zur Leistungsverbesserung und zur Beseitigung der Ursachen von Ineffizienzen eingerichtet werden.

In der Schwerindustrie besteht die Möglichkeit, Bereiche zu ermitteln, die am stärksten zu den Kohlenstoffemissionen beitragen, und CCUS-Verfahren anzuwenden, um die Abfallstoffe aufzufangen und deren Eintritt in die Atmosphäre zu vermeiden.

In Europa arbeiten wir zum Beispiel mit dem Stahlhersteller ArcelorMittal und dem Biotechnologieunternehmen LanzaTech an einem Projekt, bei dem der Kohlenstoff aus den Hochöfen in ein nachhaltigeres Ethanolprodukt namens Steelanol umgewandelt wird. Kreative Lösungen für tief verwurzelte Probleme wie diese können zu effizienteren und kreislauffähigen Prozessen mit massiven Vorteilen für die Umwelt führen.

5. Prozesse verantwortungsvoller gestalten

Wenn Nachhaltigkeit nur eine zweitrangige Priorität hat, wird sie unter schwierigen Umständen fast immer zurückgestellt werden. Durch das gesetzliche Umfeld wird die Tatsache verstärkt, dass nachhaltige Verfahren eine unternehmerische Verpflichtung sind, und die Anlagenbetreiber sind heute zunehmend rechtsverbindlich zur Senkung der Emissionen verpflichtet. Darüber hinaus verlangen ihre Kunden heute den Nachweis, dass in der gesamten Lieferkette Anstrengungen zur Senkung der Emissionen unternommen werden.

Der beste Weg, Prozesse nachhaltig zu gestalten, besteht darin, Nachhaltigkeit zum Teil des Prozesses zu machen. Dies bedeutet die Einführung von Parametern und Alarmen zur Kontrolle von Prozessen, die Benachrichtigung von Mitarbeitern bei hohen Kohlenstoffwerten oder sogar die automatische Reduzierung von Belastungen bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte. Solche Vorkehrungen bieten Effizienzvorteile und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Nachhaltigkeitspraktiken unter Kontrolle bleiben.

Erreichen des Netto-Null-Ziels

Auf dem Papier scheint dies alles einfach und logisch zu sein, aber wie wir wissen, ist es in der Praxis oft schwierig, diese Veränderungen umzusetzen. Wir erleben häufig, dass Führungskräfte in einem bestimmten Bereich Effizienzmaßnahmen einführen und dann wieder aufgeben, wenn sie keine unmittelbaren Ergebnisse sehen. Die Vorteile können allmählich zum Tragen kommen und erfordern daher einen breiten Zeithorizont. Außerdem ist ein Engagement für die Erprobung verschiedener Geschäftsszenarien erforderlich – wenn Sie ein funktionierendes Modell gefunden haben, können Sie dieses als Vorlage für die Anwendung auf verschiedene Bereiche Ihrer Geschäftstätigkeit und die Skalierung auf der Grundlage eines positiven Machbarkeitsnachweises verwenden.

Das Ziel für Führungskräfte in der Industrie besteht darin, proaktiv nach Möglichkeiten für Effizienzsteigerungen in allen Bereichen der Geschäfts- und Produktionsabläufe zu suchen. Indem Sie sich darauf konzentrieren, die bereits umgesetzten Maßnahmen mithilfe von Effizienzstrategien zu verbessern, können Sie den positiven Kreislauf in Gang setzen, in dem effektivere Prozesse zu weniger Verschwendung und damit zu besseren Kostenmargen führen. Dies führt letztlich zu mehr Kapital, das wiederum in weitere Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerungen investiert werden kann. Der Kreislauf wirkt sich direkt auf die Kapitalrendite aus und hat eine positive Auswirkung auf den CO2-Fußabdruck des Unternehmens, wovon alle Beteiligten profitieren.

Wenn Sie mehr über Nachhaltigkeit und effiziente Prozesse erfahren möchten, besuchen Sie den Management Perspectives Hub.

Veröffentlicht 28. April 2021

Themen: Nachhaltigkeit The Connected Enterprise

Sebastien Grau
Sebastien Grau
Regional Vice President Middle East, Turkey & Africa, Rockwell Automation
Sebastien Grau manages a high-performing team of sales professionals, bringing high-quality solutions to the Middle East, Turkey and Africa. He has worked extensively in the power and energy industries for more than a decade, which has provided him with valuable insights into how these industries work, and how technology is enabling customers to make smarter decisions.
Verbinden:
EmailEmail
Abonnieren

Abonnieren Sie den Rockwell Automation-Newsletter und Sie erhalten schnell und einfach aktuelle Neuigkeiten, Ideen und Informationen.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unternehmen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose